Français

Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés

Contexte

Ce client de FS, une célèbre société informatique comptant environ 450 employés, s'est engagé à fournir à ses clients des services de collecte d'informations abondants sur leur site web. Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d‘un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.

Défi

  • La continuité du travail est ce qui importe le plus à notre client.La société a adopté les services de double fournisseurs d'accès Internet pour assurer la redondance, et elle a également imposé une grande exigence de fiabilité pour la mise à niveau des dispositifs de réseau.

  • En raison des multiples services offerts, les dispositifs de travail dans les bureaux sont divers et certains ne sont pas des dispositifs fixes. De plus, lorsque des employés travaillant à distance se connectent à l'intranet, il peut exister certains risques.

  • Ce bâtiment de 5 étages accueillera à l'avenir jusqu'à 1000 employés, ce qui constitue un environnement à forte densité. Les différentes applications sans fil de l'entreprise sont également très exigeantes en matière de performances réseau.

Wi-Fi 6 Wireless Network

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k