Optimisation des Bureaux Numériques : FS Renforce le Réseau d'une Société de Production Cinématographique
Aperçu Général
Fondée en 2001, la société s'est imposée comme un leader de la production cinématographique de bout en bout en Inde, notamment en ce qui concerne les effets visuels, la postproduction de l'image et du son, ainsi que la fourniture de caméras et d'objectifs de haute précision. Avec une équipe dévouée de plus de 300 artistes talentueux répartis sur plusieurs sites intégrés en Inde, elle est reconnue comme un partenaire de confiance par de nombreuses organisations internationales. Elle collabore avec des créateurs de contenu de premier plan pour offrir au monde entier des expériences narratives captivantes.
Besoins et Défis du Client
L'expansion de l'entreprise a facilité l'établissement de nouveaux bureaux, ce qui a conduit la société à rechercher des solutions de réseau d'entreprise améliorées pour la configuration du réseau de bureau. FS.com a apporté son aide à cette société de production cinématographique dans la construction et la conception de son réseau d'entreprise, garantissant ainsi un fonctionnement quotidien du réseau sans problème.
La Solution
Notre solution fournit des services efficaces et personnalisés de mise à niveau du réseau câblé du client et met en place une surveillance du réseau et une résolution des problèmes grâce à la plateforme de gestion en nuage Airware. Cela permet au client de bénéficier d'une expérience réseau optimale et de soutenir le développement de son activité. Nous nous engageons à fournir des services techniques de la plus haute qualité pour répondre aux besoins de nos clients et à optimiser continuellement nos solutions pour garantir que nos clients bénéficient toujours de la meilleure connectivité réseau et de la meilleure expérience.
Modernisation de l'Équipement pour Améliorer la Largeur de Bande du Réseau
L'équipement réseau existant du client était âgé et ne prenait en charge que la bande passante GE, ce qui provoquait souvent des encombrements pendant les périodes de pointe et était incapable de répondre aux besoins quotidiens en matière de bande passante élevée et de faible latence. La gestion traditionnelle par CLI augmentait les coûts opérationnels et l'entreprise ne disposait pas d'un personnel technique suffisant pour résoudre rapidement les problèmes liés au fonctionnement des différents appareils.
Pour résoudre ces problèmes, nos techniciens ont recommandé les commutateurs S5860-20SQ, S3410-48TS-P, et S3910-48TS en fonction des besoins du client et les ont disposés selon les différentes régions.
Ces commutateurs sont dotés d'une double alimentation redondante et de ventilateurs intelligents, ce qui permet de remplacer l'alimentation sans interruption de service et d'améliorer les performances et la fiabilité. Ils constituent une solution réseau économique et pratique adaptée aux petites et moyennes entreprises, offrant des performances exceptionnelles et garantissant la stabilité et la fiabilité du réseau. Les équipements centraux et dorsaux sont faciles à gérer et peuvent être restaurés ou changés en toute transparence.
Une Réponse Efficace, une Solution Rapide - L'Assistance Technique Professionnelle de FS pour Faciliter la Mise à Niveau du Réseau
L'équipe d'assistance technique de FS fournit des services gratuits de personnalisation des solutions, visant à adapter les solutions aux besoins spécifiques de nos clients. Nous analysons en profondeur les exigences de nos clients et concevons des solutions de mise à niveau de la vitesse du réseau comprises entre 1G et 10G. Pour que nos clients puissent pleinement maîtriser et utiliser efficacement nos solutions, nous proposons des plans personnalisés, des démonstrations et des services d'orientation opérationnelle. En outre, nous pouvons fournir rapidement des rapports de test basés sur les solutions existantes et expliquer en détail les comparaisons de paramètres entre les différents produits afin de garantir la satisfaction de nos clients.
L'équipe d'assistance technique de FS s'engage à fournir des services de haute qualité à ses clients et à renforcer leur confiance et leur satisfaction. Nos clients peuvent facilement atteindre leurs exigences de réseau et obtenir un environnement de bureau efficace pour améliorer l'efficacité des activités au cours de l'expansion de l'entreprise.
La Plateforme de Gestion en Nuage Airware pour Réduire les Coûts Opérationnels et de Maintenance
FS est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de réseaux intelligents pour les entreprises de production cinématographique. Notre service complet à guichet unique comprend la planification, le déploiement, la validation et la maintenance du réseau. Nous fournissons également des outils modernes de simulation d'exploration géologique pour assurer une planification précise du réseau, tandis que nos outils mobiles de déploiement rapide réduisent les délais d'attente. Nous proposons également un outil de rapport en un clic pour permettre aux clients de voir facilement l'état du réseau. Tirant parti des technologies numériques et intelligentes, nos solutions rationalisent la fourniture et la maintenance à distance, améliorant ainsi l'efficacité tout en réduisant les coûts d'utilisation des réseaux sans fil pour les entreprises. En outre, nous proposons des services à distance pour résoudre rapidement les problèmes et garantir la stabilité et la sécurité du réseau, ce qui permet à nos clients des activités sans interruption.
Les Avantages
La gamme de produits développée par FS et son service clientèle impeccable permettent une assistance rapide aux clients en identifiant les problèmes et en fournissant des solutions appropriées, minimisant ainsi les inconvénients et les pertes pour le client dans la mesure du possible.
Grâce à une solide relation de collaboration avec l'entreprise, FS a gagné leur confiance, ce qui s'est traduit par une fidélité accrue de la part du client et entraîné des commandes ultérieures. En bénéficiant d'une assistance technique et de services professionnels de haute qualité, FS a aidé l'entreprise à sélectionner les produits appropriés, garantissant ainsi une mise en place sans heurts de son nouveau réseau de bureaux.