Solution de Réseau d'Accès Rentable pour Nouveaux Bureaux
Contexte
Construire un réseau de bureaux rentable et évolutif n'est jamais quelque chose de simple. Les exigences actuelles et futures du réseau doivent être prises en compte en même temps lors du choix des périphériques réseau tels que les commutateurs Ethernet. L'un des clients de FS déménageait son siège social et avait besoin de mettre en place un nouveau réseau de bureaux dans lequel plusieurs lignes étaient nécessaires.Comme notre client l’exigeait, il y aurait 240 terminaux et moins de 20 téléphones VoIP dans la zone de bureau, chacun avec une alimentation électrique PoE d'environ 25W. Un commutateur racine était nécessaire pour tout connecter. De plus, notre client considérait que le canal audio était essentiel et que la transmission vocale et les données devraient être sur des VLAN séparés.SolutionPour répondre aux besoins du client sur le réseau du nouveau bureau, les techniciens de FS ont développé la solution suivante.
Conclusion
-
Dans cette solution, FS aide ses clients à construire un réseau robuste avec LACP (Link Aggregation Control Protocol) de sorte que non seulement la fiabilité et la disponibilité de l'ensemble du réseau sont augmentées, mais une bande passante plus élevée est fournie par les liens physiques agrégés.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)