Les Modules Optiques FS 800G Propulsent le Centre de Données d'une Entreprise Internet au Niveau Supérieur
«Nous sommes très reconnaissants à FS pour la solution de module optique de centre de données 800G et pour l'assistance technique et services fournis, qui nous ont apporté une grande commodité et un soutien considérable durant la mise en œuvre du projet, permettant de réaliser avec succès une interconnexion à grande vitesse 800G. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec FS afin de contribuer ensemble au développement de l'industrie de l'Internet.» — Matthias (Architecte principal)
Contexte
Le client est un fournisseur international de logiciels et de solutions de gestion d'entreprise, dont le siège se trouve en Allemagne avec une présence dans le monde entier. Ses produits et services comprennent la planification des ressources de l'entreprise, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion des performances de l'entreprise, la gestion des relations avec les clients, et bien d'autres encore, et supportent des entreprises de divers secteurs d'activité partout dans le monde.
Besoins et défis du client
Une infrastructure réseau à haut débit, stable et flexible est indispensable pour faire face à la forte croissance de l'entreprise. Le client prévoyait de créer un nouveau centre de données, utilisant une connexion point à point 800G à 800G pour fournir un support stable et fiable. La capacité, coût, consommation d'énergie et la qualité des modules optiques étaient des critères importants, de même que la surveillance et la gestion en temps réel des équipements de réseau afin d'en assurer le bon fonctionnement. Le client espèrait des produits et des chaînes d'approvisionnement adaptés, avec une livraison rapide et stable.
Solutions
La solution comprend des modules optiques 800G pour l'ensemble du système, des modules 800G 2xFR4/2xLR4 pour les interconnexions entre la colonne vertébrale et le commutateur central, et 800G DR8 ou 800G SR8 pour les interconnexions entre les commutateurs TOR et les commutateurs Leaf. La mise en œuvre complète du déploiement 800G répondait parfaitement aux besoins de croissance du client, améliorant l'efficacité et la stabilité des opérations, et réduisant les coûts et les risques de maintenance.
Une chaîne d'approvisionnement solide et un système de gestion d'entrepôt mondial pour garantir la livraison
La production et les tests des modules optiques 800G sont plus complexes, nécessitant une technologie de plus haut niveau et un contrôle de qualité plus strict. Les clients étaient inquiets de l'impact que cela pourrait avoir sur le calendrier du projet, imposant des normes plus strictes sur les livraisons de la chaîne d'approvisionnement. FS dispose d'un système de chaîne d'approvisionnement solide. Le module optique enfichable 800G haute performance, lancé en 2021, a atteint une production en petit volume au premier trimestre 2022. Le module utilise le laser EML 53G développé par l'entreprise pour fournir des taux de modulation plus élevés et des performances plus stables. En outre, FS garantit l'approvisionnement grâce à des lignes de production automatisées, des processus de test conformes aux normes et des contrôles de qualité complets, et fournit une assistance technique et des services pendant la mise en œuvre du projet. FS est stimulée par les technologies de l'information et de la numérisation, en utilisant des systèmes de gestion d'entrepôt et de réapprovisionnement pour garantir le maintien du stock et grâce à une structure de distribution locale et à des centres de service pour répondre à la demande des clients en matière d'assistance technique et de livraison rapide. FS a dissipé toutes les inquiétudes du client et a su convaincre celui-ci d'opter pour ses solutions de modules optiques 800G.
Boîtier haute densité avec des puces exclusives pour mettre en place un réseau à large bande passante, facile à gérer en cas de croissance des activités
En tant que grande entreprise spécialisée dans les services Internet, le client doit gérer un volume massif de données. La croissance explosive de l'entreprise demandait une plus grande largeur de bande et une vitesse de traitement plus rapide dans le centre de données. Le client envisageait donc une mise à niveau complète vers le 800G. FS offre une gamme complète de modules optiques 800G avec un boîtier QSFP-DD800 à haute densité, qui améliore la densité du port et la capacité de transmission. Les modules intègrent la puce DSP 800G 7nm la plus avancée et offrent de multiples connecteurs. Les modules 800G DR8 OSFP utilisent des connecteurs MPO-16 ou doubles MPO-12 et sont rétrocompatibles avec les modules 400GbE DR4. Les modules OSFP 800G-2xFR4 sont équipés de connecteurs duplex CS ou LC et sont rétrocompatibles avec les modules FR4 400GbE. Les modules QSFP-DD800 2x400G-FR4 sont équipés de connecteurs CS duplex. FS répond aux exigences du client en matière de bande passante pour le centre de données, tout en assurant le support d'une croissance rapide et durable de l'entreprise.
Fonctions de suivi et diagnostic en temps réel pour des opérations et une maintenance efficaces
La stabilité du fonctionnement du centre de données et l'efficacité de la maintenance sont essentielles pour les grandes entreprises du secteur de l'internet. Toute défaillance peut entraîner une interruption du réseau et une fuite de données, causant ainsi de graves pertes économiques. C'est pourquoi le client s'attendait à disposer de fonctions de monitoring et de diagnostic en temps réel afin de saisir pleinement les conditions du réseau, les indicateurs de performance et les défaillances pour pouvoir alerter et résoudre les problèmes en temps utile. Les modules optiques 800G de FS prennent en charge la spécification de l'interface de surveillance des modules CMIS5.0, qui fournit un support opérationnel et de maintenance complet. Elle permet au personnel du client de suivre l'état de fonctionnement en temps réel et de résoudre rapidement toutes les pannes.
Avantages pour le Client
Les modules optiques 800G de FS présentent des performances de transmission excellentes et stables, mais ils prennent également en charge le suivi de l'état en temps réel et les fonctions de diagnostic, ce qui permet d'assurer des opérations de gestion et de maintenance (O&M) efficaces. L'assistance clientèle et les services techniques professionnels, sites locaux et capacité de livraison en temps voulu renforcent la satisfaction et la confiance du client pendant le projet. La coopération avec FS a permis au client d'établir avec succès un centre de données 800G très efficace et stable, de répondre rapidement à la croissance de l'entreprise et d'améliorer leur niveau de compétitivité dans l'ensemble de l'industrie.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)