FS aide une Entreprise de E-commerce à Mettre en Place un Réseau de Stockage à Haute Fiabilité
Profil de l'entreprise cliente
Le client est une entreprise de e-commerce de taille moyenne qui fournit des services d'achat en ligne simples et de haute qualité à des consommateurs du monde entier. Depuis sa création, l'entreprise a centré ses efforts sur l'innovation technologique et l'expansion de ses activités. Les opérations de l'entreprise concernent des dizaines d'industries et des centaines de catégories, générant chaque jour un volume important de données de transaction et d'informations sur les utilisateurs. Pour garantir la sécurité et l'intégrité de ces données et permettre une rapidité d'accès, une solution de stockage de données fiable, efficace et sécurisée était nécessaire. De plus, avec l'expansion continue de l'entreprise et l'augmentation du volume de données, un système de stockage évolutif était également indispensable pour faire face à cette croissance et permettre une mise à niveau de la capacité.
Défis et Besoin du Client
-
Une défaillance de stockage peut entraîner une interruption des activités et, dans les pires des cas, une perte de données.
-
Une transmission peu efficace provoquait des décalage importants sur les pages d'achat pour les utilisateurs finaux.
-
Si les informations sensibles d'un client étaient divulguées, cela pourrait conduire à la cessation d'activités de l'entreprise, et entraîner des dédommagements substantiels.
La Solution
FS a recommandé au client de mettre en place une architecture à double actif sur différents sites. Cela impliquait le déploiement de deux switchs N8560-48BC dans les centres de données locaux et distants.
Mise en place d'une solution de réseau de stockage double actif
Le client a adopté la solution de stockage double actif de FS. La connexion réseau entre deux centres de données permet de synchroniser les données et d'assurer la reprise après sinistre, évitant ainsi les problèmes liés aux pannes ponctuelles dans les centres de données et à l'instabilité du réseau.
Les trames Jumbo améliorent considérablement l'efficacité de la transmission du réseau
Les ingénieurs de FS ont fourni une solution en remplaçant le switch du client par le N8560-48BC, qui prend en charge les trames jumbo. Les trames jumbo permettent de réduire la surcharge du réseau et le nombre d'en-têtes de trame lors de la transmission d'une grande quantité de données, améliorant ainsi l'efficacité de leur transfert. En outre, l'utilisation de trames jumbo réduit les interactions du réseau, diminue la latence et améliore la rapidité d'accès au stockage. Comme les trames jumbo réduisent le nombre d'en-têtes de trame, elles peuvent également diminuer le risque de congestion du réseau et de perte de paquets, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité du réseau de stockage.
Le mécanisme d'authentification à deux facteurs assure la protection intégrale des données
FS a implémenté les mécanismes d'isolation correspondants. En divisant le réseau de stockage du serveur et les dispositifs de stockage en un VLAN et en configurant des ACL et des relations de mappage du côté du stockage, seuls les périphériques désignés peuvent accéder au stockage. Grâce à ce mécanisme de protection à double facteur, les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas accéder aux données sensibles du stockage, ce qui renforce considérablement la sécurité du réseau.
Les Avantages
Le déploiement d'un centre de données actif-actif et d'un réseau de sauvegardes indépendant assurent une plus grande disponibilité, une protection fiable des données et une vitesse de récupération plus rapide, ce qui améliore la continuité des activités de l'entreprise et la satisfaction des utilisateurs. En optant pour ce type de réseau, les utilisateurs peuvent déployer leurs applications et leurs données dans deux centres de données, ce qui permet une sauvegarde bidirectionnelle et une reprise après sinistre pour faire face à diverses situations de panne et d'urgence. En même temps, la sauvegarde indépendante du réseau permet une protection efficace des données et d'éviter que les processus de sauvegarde n'occupent la bande passante du réseau. L'application de cette technologie permet une meilleure sécurisation des données et des activités des consommateurs, ainsi que la prestation de services de meilleure qualité.