La Solution de Câblage à Fibre Optique 40G de FS Contribue à la Construction d'un Nouveau Centre de Données à Haute Densité pour l'Industrie du Divertissement
« Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent une solution de mise en réseau fiable et rentable. »
——Ranjan V (Responsable des achats)
Contexte
Le client est une entreprise indienne de l'industrie du divertissement fondée en 1916, composée d'une équipe d'artistes et de spécialistes reconnus qui collabore avec la communauté créative mondiale afin d'offrir au public une expérience artistique exceptionnelle et unique. Elle fournit des services d'effets visuels de haute qualité aux industries mondiales du divertissement, des médias et de la publicité, qui nécessitent un support réseau de haute performance. Le client projette de construire un nouveau centre de données qui inclura une solution de câblage sûre et stable pour les produits 10G-40G et une mise à niveau vers une solution 100G en douceur dans le futur.
Défis
1. La maintenance et la gestion du câblage dans le centre de données constituent une tâche difficile en raison de la grande quantité de câbles. Par conséquent, une solution de câblage à fibre optique simple et fiable est nécessaire pour localiser et résoudre rapidement les problèmes.
2. Le projet de construction du nouveau centre de données était soumis à un calendrier serré et le client souhaitait finaliser la mise en place du système de câblage en fibre optique dans un délai d'un mois afin de s'assurer que le projet soit déployé et mis en service à temps.
Solution
FS a aidé le client à à mettre en place un nouveau système de câblage à fibres optiques fiable pour le centre de données en fournissant des solutions de câblage structuré à haute densité et à l'épreuve du temps, ainsi que des produits de la série FHD®.
Flexibilité et évolutivité améliorées au moyen de mises à niveau progressives
Le client souhaitait mettre en œuvre une connectivité 40G-4x10G et adopter une connectivité 100G à l'avenir au sein du nouveau centre de données. Par conséquent, pour les mises à niveau et maintenances ultérieures, le câblage du centre de données doit être pris en compte de manière globale lors de la conception initiale. Pour répondre à cette demande, FS a recommandé au client des produits de la série FHD® développés en interne, en utilisant une cassette 24F 3 x MTP®-8 combinée avec un tiroir optique coulissant FHD® 1U, des câbles trunk MTP, des cavaliers LC et des modules optiques 10G SR et 40G SR4 pour réaliser une connexion 40G-4x10G. Ce système peut également être mis à niveau en douceur vers 100G en remplaçant les émetteurs-récepteurs 100G SR4 et 25G SR correspondants. Cette solution de câblage en fibre optique réduit considérablement les coûts de maintenance et de mise à niveau pour le client tout en améliorant la flexibilité et l'évolutivité du centre de données.
Maintenance simplifiée avec la solution FHD® ultra-haute densité
Le client dispose d'un grand nombre de câbles à fibres optiques dans son centre de données, ce qui rend difficile la maintenance et la gestion du câblage. FS a alors recommandé les cassettes de fibre FHD®, des produits de câblage modulaires à haute densité, qui comprennent des étiquettes permettant d'identifier les canaux, le câblage et la polarité, ce qui permet aux administrateurs du centre de données de localiser rapidement tout problème de câblage. Le tiroir optique coulissant FHD® 1U, est conçu pour accueillir jusqu'à 4 cassettes modulaires MTP® dans un espace 1U, avec un coulissement et une inclinaison de 15° pour un accès facile aux câbles fibre tandis que les câbles arrière maintiennent un relâchement et un enroulement appropriés, offrant ainsi une solution de câblage à ultra-haute densité pour les centres de données à hautes performances. À l'intérieur de l'armoire se trouvent des gestionnaires de câbles verticaux FS et des colliers de serrage pour une organisation des câbles de haute qualité, ce qui facilite la maintenance future. Cette solution simple et facile à utiliser permet de localiser et résoudre les problèmes rapidement, réduisant ainsi considérablement les coûts et le temps consacrés à la maintenance et à la gestion du câblage du centre de données.
Entrepôts internationaux de FS qui assurent des réponses et livraisons rapides
Le client souhaitait mettre en service un système de câblage en fibre optique dans un délai court. FS dispose d'entrepôts dans le monde entier, et notre équipe d'experts n'a mis que deux semaines entre la demande, la conception et la livraison, alors que la plupart des entreprises ont besoin d'au moins deux mois pour réaliser l'ensemble du processus. FS peut répondre rapidement aux besoins des clients dans des régions telles que les États-Unis, l'Europe, l'Australie et Singapour. Nous travaillons avec des entreprises de logistique internationales et des sociétés de livraison locales express afin de garantir l'efficacité de transport et la sécurité de la marchandise, permettant ainsi aux clients de déployer leurs projets rapidement et d'améliorer l'efficacité de leurs activités.
Avantages pour le Client
FS s'assure que le client reçoit à temps des solutions performantes à haute densité pour la mise en place et l'exploitation rapide du système de câblage en fibre optique pour le nouveau centre de données, tout en améliorant l'efficacité et en apportant des avantages significatifs en termes de maintenance et de gestion de centre de données.