Solution DWDM 10G Longue Distance pour Expansion de l'Entreprise et Protection de Liaison
Contexte
Une transmission de données stable et de grande capacité entre les centres de données est essentielle pour les entreprises afin de répondre à la demande croissante de données transmises sur une liaison longue distance. Récemment, en raison de besoins de développement commercial, un client australien de FS avait besoin de construire un système de transmission longue distance multiplexé 10G entre les centres de données du siège de leur entreprise et la succursale nouvellement établie, la distance totale étant d'environ 180 km.
Défi
-
Les signaux optiques s'affaiblissent au fur et à mesure que la distance de transmission est plus longue. Pour ces transmissions de longue distance, il était devenu essentiel de surmonter la dispersion, l'atténuation et la perte de signal pendant la transmission des données et d'améliorer la fiabilité du système.
-
En raison de la longue distance entre les deux sites, tout problème de liaison entraînerait d'innombrables pertes ainsi que des problèmes d'exploitation et de maintenance. Les clients ont donc accordé une grande attention à des services de transmission ininterrompus.
-
Les activités de l'entreprise du client ont connu un développement rapide et davantage de services seront nécessaires dans un avenir proche. Par conséquent, cette solution réseau DWDM doit non seulement répondre aux exigences actuelles, mais aussi pouvoir être facilement mise à niveau pour répondre aux besoins futurs.
Solution
Dans cette architecture d'interconnexion de centre de données DWDM point à point, des cartes Mux Demux DWDM à 40 canaux ont été utilisées dans chaque site respectivement pour multiplexer les signaux optiques, en utilisant la totalité des ressources en fibres existantes. Les 24 canaux de Mux Demux DWDM sont utilisés pour la transmission des données actuelle, ce qui permet une capacité de transmission maximale de 240 G. Et les 16 autres canaux sont réservés aux futures mises à niveau du réseau.
Comme toute la ligne atteint près de 180 km et elle produira une très forte dispersion pour le réseau, nous avons utilisé des DCM, des préamplificateurs, des amplificateurs booster et d'autres dispositifs de transmission optique pour ajuster la puissance optique de l'ensemble de la liaison afin d'assurer une qualité de transmission élevée.
En raison des exigences strictes du client en matière de stabilité des performances de la liaison, des mesures de protection de liaison étaient nécessaires pour l'ensemble de la ligne. Cette solution utilise une protection de ligne optique 1+1 (OLP, optical line protection en anglais) pour maintenir une transmission stable en supervisant en temps réel l'état des signaux dans le chemin optique principal et de secours, et elle peut être commutée automatiquement sur la liaison de secours en cas de défaillance de la liaison principale.
Avantages pour le Client
-
Capacité ultra-large pour l'expansion future du réseau : l'utilisation des 24 canaux permet une capacité maximale de 240G pour l'ensemble de la liaison, et les 16 canaux restants sont suffisants pour l'expansion des activités, pouvant ainsi répondre aux exigences de mise à niveau du réseau de la prochaine génération.
-
Performance de liaison stable pour une transmission commerciale assurée : toutes les unités centrales, l'alimentation électrique, l'unité de gestion du réseau et l'OLP sont redondantes 1+1 pour protéger l'ensemble de la liaison et assurer une transmission stable des données. Lorsque l'un d'eux tombe en panne, l'autre sera automatiquement utilisé pour la transmission de données.
-
Exploitation et maintenance simples : cette solution utilise la plateforme de transmission WDM multiservice hautement intégrée FS M6200 avec des unités de réseau enfichables, ce qui permet d'économiser énormément d'espace dans les racks et de réduire la consommation d'énergie. Cette plateforme utilise également un système d'exploitation unifié et simple, ce qui réduit les difficultés de maintenance et augmente la disponibilité de l'architecture. L'interface d'exploitation conviviale offre à nos clients une excellente expérience réseau.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)