Français

Garantie de Compatibilité pour les Modules Optiques FS

Mis à jour depuis le 18 mars, 2020 by
1.3k

Lors de l'achat des modules optiques tiers, les gens se préoccupent toujours de la compatibilité des modules optiques. FS, en tant que fournisseur professionnel de produits de communication optique, met en place des procédures et des normes de test strictes pour garantir la compatibilité et les performances de tous les modules optiques FS. Les modules compatibles FS, les modules standard FS et le box FS sont conçus pour répondre aux différentes exigences de compatibilité.

Pourquoi la Compatibilité du Module Optique est-elle si Importante ?

Certains fabricants, comme Cisco et HP, cryptent leurs appareils, qui ont des exigences élevées de compatibilité avec les modules. Cela signifie qu'un module Cisco ne peut pas être utilisé avec un appareil HP, et vice versa. Et ces modules originaux sont souvent plus chers que les modules tiers. Les modules tiers ont maintenant été largement adoptés dans les centres de données, les réseaux d'entreprise ou de campus, etc. Parce qu'ils peuvent être compatibles avec les appareils de marque d'origine et fournir des performances égales à celles des modules d'origine, mais moins chers. En raison des exigences élevées de compatibilité des appareils de marque d'origine, il est très important de garantir la compatibilité des modules tiers avec les appareils, tant pour les fournisseurs de modules tiers que pour les utilisateurs.

Solution de Compatibilité des Modules Optiques de FS

FS utilise des modules compatibles de marque et des modules standard pour résoudre les problèmes de compatibilité afin de répondre aux différentes demandes des clients.

Modules Optiques Compatibles de Marque

Les modules optiques de FS sont compatibles avec 200 fournisseurs principals comme Cisco, Juniper, IBM, Arista, etc. Chez FS, nous avons mis en place une série de procédures de test comprenant le diagnostic des spécifications OEM, le test de fonctionnalité et la vérification de l'interopérabilité pour garantir la compatibilité du module. Nous avons également mis en place un centre d'assurance de la compatibilité pour tester les modules compatibles dans une situation réelle. (En savoir plus sur le test de compatibilité FS)

Test de compatibilité.jpg

Modules Optiques Standard de FS

Les modules compatibles standard FS peuvent bien fonctionner sur les appareils qui n’ont pas d’exigences de compatibilité strictes. Par exemple, les commutateurs réseau de F5 prennent en charge les modules standard. Ces marques n'appliquent pas la politique de verrouillage des fournisseurs et ne cryptent pas leurs appareils.

FS Box Offre une Solution du Module Unique et Adaptée à Tous

Le box FS est conçu pour répondre aux besoins de compatibilité en temps réel et mettre à jour le firmware du module dans le centre de données. Ce produit offre trois interfaces pour les modules SFP/SFP+, XFP et QSFP+/QSFP28 ainsi que les câbles DAC/AOC. Les utilisateurs sont accessibles aux configurations de modules de plus de 200 marques comme Cisco, Juniper, Arista et d'autres services de reprogrammation personnalisés. Le codage peut être effectué sur la plateforme en ligne instantanée fsbox.com avec une interface web intuitive. Avec FS box, les clients peuvent profiter de fonctions telles que le codage par lots, le codage de diagnostic, etc.

Foire aux questions

Y a-t-il une différence entre les modules tiers et les modules originaux ?

Il n'y a pas de grande différence entre les modules OEM et les modules tiers. Parce que tous les modules optiques sont produits sur la base du MSA (multi-source agreement). La seule différence est que l'ID du fournisseur dans l'EEPROM est réinitialisé au système du fournisseur. Cela signifie que les modules connectés doivent avoir les codes EEPROM correspondants qui peuvent fonctionner avec les appareils des fournisseurs OEM. FS utilise les mêmes codes logiciels que les fournisseurs d’origine pour s’assurer que les modules FS sont compatibles avec les appareils de marque d’origine.

Résolution des Problèmes de Compatibilité des Modules Optiques

Lorsque vous êtes confronté à une compatibilité du module avec un appareil de marque, vous pouvez vérifier :


  • Vérifiez si le module est dans le bon port d'appareil. Certains modules ont la même taille, tels que les modules SFP et SFP+. Le module SFP peut s'intégrer de manière transparente dans un port SFP+, et vice versa. Cependant, la connexion peut souffrir d'un débit de transmission réduit ou même ne pas fonctionner. La vitesse de transmission sera verrouillée à 1Gbps lorsqu'un module SFP est branché sur un port SFP+. Cette connexion peut ne produire aucun résultat, car certains ports de commutateur 10G ne peuvent pas traiter 1Gbps automatiquement , mais nécessitent une configuration manuelle pour fournir 1Gbps.

  • Assurez-vous que les longueurs d'onde des modules correspondent à chaque extrémité. Les données ou le signal sont généralement transmis d'une extrémité à l'autre. Par exemple, un module 40G avec une longueur d'onde de 850nm convertit les signaux électriques en signaux optiques. Le laser à l'intérieur du module QSFP+ transmet la lumière à l'autre côté via câbles à fibre optique. Pour garantir qu'un autre module 40G de l'autre côté soit capable de traiter cela, il devrait être un module 850nm. Un module 850nm ne peut pas fonctionner avec un module 1310nm. Notez que le mode de fonctionnement des modules à chaque extrémité doit également être adapté. Le module duplex intégral doit être couplé à un autre module duplex intégral. Si un module duplex intégral fonctionne avec un module semi-duplex, la transmission n'est pas disponible.

  • Utiliser les câbles à fibre optique appropriés. Les modules à chaque extrémité doivent utiliser les mêmes types de câbles à chaque extrémité. Par exemple, s'il y a deux modules QSFP+ LR4 40G compatibles Cisco de chaque côté pour une liaison à longue distance (environ 5km), les fibres monomodes sont les plus utilisées. Les fibres multimodes sont généralement déployées avec des modules à courte distance comme le QSFP+ SR4 pour compléter une liaison courte (environ 100m - 500m). Par conséquent, assurez-vous que les modules à chaque extrémité utilisent le type de câble approprié.

Comment accéder à la matrice de compatibilité du module des commutateurs FS ?

Tout d'abord, accédez à la page produit du commutateur réseau. La figure suivante montre l'accès pour la matrice de compatibilité des modules FS du commutateur Gigabit S3900-48T4S. Cliquez sur la section Télécharger. Le fichier Guide des modules des Commutateurs de la série S3900 est ici.

Guide du module émetteur-récepteur du commutateur S3900.jpg

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k