Français

FS Étend ses Solutions Optiques 400G/800G Afin d'Améliorer les Connexions à Haut Débit dans les Centres de Données

Mis à jour depuis le 04 févr, 2023 by
526

FS.com, fournisseur de solutions de communication à haut débit pour les centres de données, les entreprises et les réseaux de télécommunications, a élargi la gamme de produits de solutions optiques 400G/800G de nouvelle génération pour prendre en charge les vitesses d'interconnexion des données à haut débit et permettre des transmissions de plus de bits à moindre puissance et coût dans les réseaux de centres de données.

modules FS 400g/800g

Choisir un Bon Moment pour Passer aux Centres de Données 400G/800G

Le marché des réseaux de centres de données 400G/800G monte en flèche et la concurrence devient de plus en plus vive. La virtualisation des centres de données, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing, associés à des applications gourmandes en données telles que l'apprentissage automatique, les réseaux sociaux et le streaming vidéo, alimentent tous l'expansion incessante du trafic des centres de données et la demande de solutions optiques 400G/800G à haute capacité. Les solutions optiques 400G/800G de FS sont conçues pour répondre à la demande sans cesse croissante de vitesses plus élevées, de plus grande capacité et de latence plus faible, ainsi que pour offrir un coût par bit plus faible avec moins de puissance dans les centres de données énergivores.

Solutions Optiques FS 400G/800G

Le point fort du portefeuille 400G/800G de FS est une large gamme de modules émetteurs-récepteurs 800G, lancé en coopération avec Source Photonics, un leader mondial des technologies de communication optique innovantes et fiables. Conformes aux normes industrielles telles que IEEE 802.3ck et IEEE 802.3cu, les modules 400G/800G enfichables à chaud FS sont disponibles dans les deux facteurs de forme OSFP/QSFP-DD. Ils se caractérisent par une vitesse élevée, une haute densité et une faible consommation d'énergie, ce qui les rend idéaux pour les réseaux de centres de données intelligents, économes en énergie et à haute performance.

Voici une liste complète des produits FS 400G/800G :

Alors que le paysage des centres de données évolue rapidement, il devient crucial pour les opérateurs de cloud, les fournisseurs de services et les entreprises de faire passer leurs technologies d'infrastructure et les performances de leur réseau au niveau supérieur.

Les solutions optiques 400G/800G de FS constituent le portefeuille le plus complet et le plus performant pour aider les clients du monde entier à étendre leur connectivité réseau et à migrer vers les réseaux 400G/800G. FS continuera à contribuer aux interconnexions de centre de données 400G/800G de nouvelle génération en fournissant des solutions optiques à large bande passante et à faible coût par bit avec davantage d'économies d'énergie, tout en maintenant le réseau sécurisé, personnalisable et évolutif à une époque où l’expérience d’utilisation passe avant tout.

À Propos de FS.com

FS.com (www.fs.com) est un fournisseur de produits et de solutions de communication à haut débit pour connecter et sécuriser les centres de données, les entreprises et les réseaux de télécommunications du monde entier. FS s'engage à à la réalisation de systèmes de produits et à la personnalisation de solutions de projet sur mesure pour les professionnels de l'informatique, avec des services immédiats, en développant ses talents, ses laboratoires et ses centres de service locaux. Grâce à des mises à niveau technologiques continues et à des partenariats avec des marques, FS sert des clients dans 200 pays - avec le portefeuille de solutions le plus complet et le plus innovant du secteur.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k