Français

Fiche Technique du Module Optique 40G de FS

Mis à jour depuis le 11 mars, 2020 by
1.4k

Comme la demande de vitesses de transmission plus élevées ne cesse d'augmenter, de plus en plus d'utilisateurs adoptent des solutions optiques. Il existe deux solutions dominantes que les utilisateurs préfèrent pour le déploiement du 40GbE, les émetteurs-récepteurs optiques 40G QSFP+ et les câbles DAC/AOC 40G. Cet article examinera les émetteurs-récepteurs optiques 40G de FS, y compris les émetteurs-récepteurs QSFP+ 40G et les câbles DAC/AOC 40G, et permettra également de dissiper certaines confusions de la part des clients.

Introduction du module optique 40G de FS

Les modules optiques 40GBASE de FS incluent des modules complets pour les équipements génériques, les routeurs et les commutateurs de marques principales et dispositifs de marque alternative. Une gamme complète d'émetteurs-récepteurs QSFP+, et de câbles DAC et AOC tiers sont compatibles avec les dispositifs de grandes marques, telles que Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE, etc. Une fiche technique détaillée sera présentée dans la première partie de l'introduction. Par rapport aux émetteurs-récepteurs QSFP+, les câbles à fixation directe (DAC) constituent une solution alternative économique pour les interconnexions à haut débit. Des câbles DAC et AOC 40G avec une grande variété de choix sont également disponibles chez FS.

Produits des module QSFP+ et CFP de FS

La fiche technique ci-dessous présente quelques spécifications détaillées de nos modules optiques QSFP+/CFP. Si vous souhaitez obtenir plus d’ informations, veuillez consulter l’article “module optique 40G : Module QSFP+ et Module CFP”.

FS P/NTypeType de câbleLongueur d’ondeDistance maximaleInterface du connecteurSupport DOM
QSFP-40G-SR440GBASE-SR4MMF850 nm150 mMTP/MPOOui
QSFP-40G-SR-BD40GBASE-SR-BiDiMMF832 nm - 918 nm150 mLC duplexNon
QSFP-40G-CSR440GBASE-CSR4MMF850 nm400 mMTP/MPOOui
QSFP-40G-UNIV40GBASE-UNIVMMF/SMF1310 nm150 m sur MMF;
2 km sur SMF
LC duplexOui
QSFP-40G-PLRL440GBASE-PLRL4SMF1310 nm1.4 kmMTP/MPOOui
QSFP-40G-PLR440GBASE-PLR4SMF1310 nm10 kmMTP/MPOOui
WSP-Q40GLR4LWSP-Q40GLR4LSMF1310 nm2 kmLC duplexOui
QSFP-40G-LR440GBASE-LR4SMF1310 nm10 kmLC duplexOui
QSFP-40G-ER440GBASE-ER4SMF1310 nm40 kmLC duplexOui
CFP-40G-LR440GBASE-LR4SMF1310 nm10 kmSC duplexOui
CVR-QSFP-SFP10GQSFP+ vers SFP+N/AN/AN/AN/AOui(module 10G)

Le module optique QSFP+ 40G de FS est un émetteur-récepteur léger, enfichable à chaud, utilisé pour connecter des commutateurs, des ordinateurs et des serveurs. Comparé aux modules CFP (C form-factor pluggable), le module QSFP+ est plus compact et plus adapté aux applications de densité de port. Considérant le facteur principal qui affecte l'achat des clients, les modules QSFP+ peuvent être divisés en deux sections en raison des différentes distances de transmission.

Pour les courtes distances de transmission (<1 km) : les émetteurs-récepteurs qui ne peuvent pas atteindre plus de 1 km sont conçus pour une transmission à courte distance, et ils sont normalement accompagnés de fibres multimodes. Le QSFP-40G-SR4 est l'un des produits les plus compétitifs pouvant atteindre 150 m sur OM4 terminé par des connecteurs MTP, adapté aux besoins de nombreux clients. Le 40GBASE-SR-BiDi supporte également une distance de transmission de 150 m mais possède la capacité unique de transmettre le trafic 40G en duplex intégral sur un câble MMF duplex avec des connecteurs LC. En tant que version améliorée du module SR4, le module QSFP-40G-CSR4 peut prendre en charge une transmission de données plus longue, jusqu'à 400 m sur OM4. Il est à noter que le module QSFP-40G-UNIV ne peut atteindre que 150 m sur les MMF mais que la longueur de ses liaisons peut aller de 500 m à 2 km (variable selon les fournisseurs) avec les SMF.

Pour les longues distances de transmission (≥1 km) : les transmissions de données des émetteurs-récepteurs mentionnés ci-dessous ont une portée de 1,4 km à 10 km sur des câbles en fibre monomode. Les QSFP-40G-PLRL4 et QSFP-40G-PLR4 terminés par des connecteurs MTP/MPO sont tous deux conçus pour une transmission parallèle. Le QSFP-40G-PLRL4 peut supporter une distance de transmission de 1 km ou 1,4 km, tandis que la longueur de la liaison du QSFP-40G-PLR4 peut atteindre jusqu'à 10 km. WSP-Q40GLR4L, QSFP-40G-LR4, et QSFP-40G-ER4 partagent tous le même principe de fonctionnement : multiplexer les quatre voies d'émission sur un seul brin de fibre et les quatre voies de réception sur un autre brin de fibre unique au lieu d'utiliser un brin de fibre pour chaque voie. Parmi eux, le module ER4 peut gérer la plus longue distance de transmission de données jusqu'à 40 km sur SMF avec des connecteurs LC duplex. Le CFP-40G-LR4 est le module CFP principal de FS, qui est appliqué pour une transmission de 10 km via SMF avec des connecteurs duplex SC.

En plus de tous les produits mentionnés, nous offrons également des services personnalisés pour répondre à différentes demandes en exigeant la compatibilité des marques et des modèles de dispositifs.

Câbles DAC et AOC de FS

Les points fondamentaux du QSFP+ 40G DAC de FS

QSFP+ 40G DAC, abréviation de QSFP+ 40G Direct Attach Cable Copper, est un câble twinax à haut débit avec un connecteur QSFP+ à chaque extrémité du câble. L'utilisation la plus courante des câbles DAC correspond aux interconnexions, généralement entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs. La distance de transmission maximale des câbles QSFP DAC est de 15 mètres, ce qui peut répondre aux besoins des centres de données émergents et des applications informatiques de haute performance sur de courtes distances. Par conséquent, les câbles QSFP+ 40G DAC sont largement utilisés dans les centres de données et ils sont de plus en plus employés dans le secteur des réseaux.

Les câbles DAC 40G peuvent être classés en différents types selon les normes concernées. Selon la structure interne, la division des câbles en cuivre à fixation directe 40G QSFP+ est double : QSFP+ DAC passif et QSFP+ DAC actif. La différence principale entre les deux est si le système contient des éléments électroniques pour le conditionnement du signal. Les QSFP+ DAC passifs sans composants électroniques n'ont pas besoin de tension et ne produisent pas de chaleur, tandis que les QSFP+ DAC actifs avec composants électroniques ont besoin d'énergie pour faire fonctionner les circuits internes et peuvent desservir de plus longues distances. Les câbles en cuivre QSFP+ 40G à fixation directe peuvent être divisés principalement en deux types - QSFP+ à QSFP+ DAC et QSFP+ à 4 SFP+ breakout DAC en fonction des types de connecteurs aux deux extrémités.

2 types de câbles DAC.jpg

Les points fondamentaux du QSFP+ 40G AOC de FS

Conçus pour les centres de données et les applications informatiques de haute performance, les circuits AOC remplacent dans une certaine mesure la technologie du cuivre en raison de sa stabilité et de sa flexibilité. Le câble optique actif (AOC) peut être défini comme un cordon de raccordement en fibre optique terminé par des émetteurs-récepteurs optiques aux deux extrémités. Il utilise la conversion électrique-optique aux extrémités du câble pour améliorer les performances de vitesse et de distance du câble sans sacrifier la compatibilité avec les interfaces électriques standard.

Une variété de câbles QSFP+ AOC ont été lancés sur le marché pour les applications 40G, tels que les câbles QSFP+ 40G à QSFP+ AOC, QSFP+ 40G à 4 SFP+ breakout AOC et QSFP+ 40G à 8 LC breakout AOC. Ils sont couramment utilisés pour les transmissions de données à courte distance et à plusieurs voies et pour les applications d'interconnexion entre deux dispositifs, telles que l'interconnexion de baie à baie, d'étagère à étagère, les systèmes de stockage, hubs, commutateurs, routeurs, serveurs, etc.

2 types de câbles AOC

Au total, le câble 40G QSFP+ de FS compte cinq types : câble DAC QSFP+ à QSFP+, câble AOC QSFP+ à QSFP+, câbles DAC QSFP+ à 4 SFP+, câbles AOC QSFP+ à 4 SFP+ et câbles AOC QSFP+ 40G à 8 LC. Le tableau ci-dessous analyse et résume certains facteurs qui peuvent vous aider à distinguer les DAC, les AOC et émetteurs-récepteurs à câblage structuré.

ParamètreDACAOC2 émetteurs-récepteurs + câblage structuré
Type de câbleCuivre TwinaxFibre optiqueFibre optique
PoidLourdLégerEn fonction de la structure
câblage déployé
Consommation d’énergie<1 w (DAC Passif : <0.15 w)1-2 w1-2 w
Portée<10 m100 mSelon la norme TIA/IEEE
EMIFaibleForteForte
Prix$$$$$$$$$
ApplicationToR (Top of Rack)
Baies adjacentes
ToR
Au milieu de la rangée
Fin de la rangée
Zone à zone
ToR
Au milieu de la rangée
Fin de la rangée
Zone à zone

Programme de test assuré (Test Assured)

FS dispose de modules optiques QSFP+ avec une grande variété de types en stock et fournit en même temps différents câbles DAC et AOC. La qualité sera toujours la priorité de FS. Nous effectuons des tests des émetteurs-récepteurs précis et rigoureux avant la livraison, ce qui inclut l'inspection à l'arrivée, le test des paramètres et la connexion aux commutateurs de marque d'origine pour le test de distance et de compatibilité. Le centre de test de FS est équipé d'une large gamme de commutateurs d'origine provenant de fournisseurs de grande diffusion comme Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, etc. Les performances, la compatibilité et la durabilité des modules optiques QSFP+ sont rigoureusement testées pour garantir la fiabilité du produit. Pour en savoir, plus consultez notre programme “Test Assured”.

Foire aux Questions

Quel émetteur-récepteur optique QSFP 40G peut être utilisé pour le 4×10G ?

Les 40GBASE-SR4, 40GBASE-CSR4, 40GBASE-PLR4 et 40GBASE-PLRL4 utilisent tous une technologie parallèle avec 4 voies dans chaque direction. Ces émetteurs-récepteurs 40G peuvent être divisés en 4x10G.

Quel type de câble est nécessaire pour les émetteurs-récepteurs PLRL4 et PLR4 ?

Les modules PLR4 et PLRL4 utilisent des câbles MTP-12 monomodes avec des connecteurs MTP-12 APC (connecteur à polissage angulaire).

Quels sont les avantages et les inconvénients des câbles DAC et AOC ?

L'utilisation d'un câble QSFP+ DAC présente quelques avantages : coût et consommation d'énergie réduits, débit de transmission de données plus élevé, grande interconnectivité et "plug and play". Les câbles DAC QSFP+ présentent également des inconvénients : poids et volume plus importants, distance limitée et difficulté de gestion. Voici quelques-uns des avantages des câbles AOC : poids plus léger, bande passante plus large et résistance aux EMI. Le prix relativement élevé peut toutefois entraver le choix de certains clients.

Module QSFP+ DAC, QSFP+ AOC ou QSFP+, quelle direction prendre ?

La manière la plus efficace de décider est de prendre en considération la distance de transmission. Lorsque la distance de transmission est inférieure à 15 m, l'utilisation d'un câble de cuivre passif QSFP+ est la solution la plus rentable. Lorsque la distance de la liaison 40G est entre 15 m et 100 m, il est recommandé d'utiliser un QSFP+ 40G AOC. Si la distance de liaison est supérieure à 100 m, vous pouvez choisir un émetteur-récepteur 40GBASE-SR4 fonctionnant avec OM3 sur 100 m ou OM4 sur 150 m, ou un émetteur-récepteur 40GBASE-LR4 avec SMF pour les plus longues distances de transmission de données.

Quelles sont les marques compatibles d'émetteurs-récepteurs QSFP 40G disponibles chez FS ?

FS propose des modules QSFP+ et QSFP+ génériques rentables, compatibles avec les grandes marques comme Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet, etc.

Est-ce que les modules QSFP+ de FS et les câbles de raccordement peuvent être expédiés directement depuis l'Amérique du Nord ou l'Europe ?

Oui. FS dispose d'entrepôts en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Jusqu'à présent, nous avons prévu un grand nombre de modules émetteurs-récepteurs et de câbles de raccordement en stock. Tant que les produits que vous commandez sont tous en stock, ils seront expédiés le jour même où vous pouvez retirer votre commande à partir de l'entrepôt le plus proche.

Puis-je obtenir un émetteur-récepteur optique 40G personnalisé en fonction de mes besoins ?

Bien sûr. FS offre régulièrement des choix personnalisés tels que la compatibilité, le type d'interface, la distance de transmission, la température de fonctionnement, le modèle d'étiquette, etc. Nous sommes prêts à répondre à toute demande de produits personnalisés et de solutions pour des besoins spécifiques.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k