Italia

Come scegliere il giusto switch core?

Aggiornato il 24 Apr 2023 by
4.8k

Gli switch core sono il cuore delle reti aziendali e sono responsabili del routing e della commutazione ad alta velocità. La crescita del traffico a livello di accesso e di distribuzione avrà un impatto sulle prestazioni degli switch core. Pertanto, la scelta degli switch core più adatti per la rete campus e le reti aziendali è importante sul lungo termine. Questo articolo illustra alcuni dei fattori da considerare nella scelta degli switch core.

Funzione dello switch core

Nella progettazione di una rete gerarchica aziendale, lo switch di livello core è quello superiore, a cui si affidano gli altri livelli di accesso e distribuzione. Aggrega tutti i flussi di traffico provenienti dai dispositivi del livello di distribuzione e di accesso e, a volte, gli switch core devono gestire il traffico esterno proveniente da altri dispositivi di uscita. È quindi importante che gli switch core inviino il più possibile grandi quantità di pacchetti. Il livello core è sempre costituito da switch e router ad alta velocità ottimizzati per le prestazioni e la disponibilità.

Figure 1 Core Switches in the three-tier architecture.jpg

Figura 1: Switch core nell'architettura a tre livelli

Situato al livello core della rete aziendale, uno switch di livello core funziona come switch backbone per l'accesso alla LAN e centralizza più dispositivi di aggregazione al core. In questi tre livelli, gli switch core richiedono le prestazioni più elevate. Di solito sono i più potenti, in termini di inoltro rapido di grandi quantità di dati. Nella maggior parte dei casi, gli switch core gestiscono le connessioni ad alta velocità, come Ethernet 10G, Ethernet 40G o Ethernet 100G. Per garantire il trasferimento del traffico ad alta velocità, gli switch core non devono eseguire alcuna manipolazione dei pacchetti, come il routing Inter-Vlan, le liste di accesso e così via, eseguite dai dispositivi di distribuzione.

Nota: Nelle reti di piccole dimensioni, spesso è possibile implementare un livello core collassato, combinando il livello core e il livello di distribuzione in uno solo, oltre agli switch. Per ulteriori informazioni sul collapsed core si rimanda a Come scegliere il giusto switch di distribuzione?

Fattori da considerare nella scelta degli switch core per aziende

In poche parole, gli switch di livello core sono generalmente switch di livello 3 con prestazioni, disponibilità, affidabilità e scalabilità elevate. Oltre a considerare le specifiche di base, come la velocità e i tipi di porta, nella scelta degli switch core per la progettazione di una rete aziendale è necessario considerare i seguenti fattori.

Prestazione

La velocità di inoltro dei pacchetti e la capacità di commutazione sono molto importanti per lo switch core nelle reti aziendali. Rispetto agli switch del livello di accesso e agli switch di distribuzione, gli switch core devono fornire la velocità di inoltro e la capacità di commutazione più elevate possibili. La velocità di inoltro concreta dipende in gran parte dal numero di dispositivi della rete, gli switch core possono essere selezionati dal basso verso l'alto in base ai dispositivi del livello di distribuzione. Ad esempio, i progettisti di rete possono determinare la velocità di inoltro necessaria degli switch core controllando ed esaminando i vari flussi di traffico provenienti dai livelli di accesso e di distribuzione, quindi identificare uno o più switch core appropriati per la rete.

Ridondanza

Gli switch core prestano maggiore attenzione alla ridondanza rispetto agli altri switch. Poiché gli switch del livello core hanno carichi di lavoro molto più elevati rispetto agli switch di accesso e di distribuzione, sono generalmente più caldi rispetto agli switch degli altri due livelli, il sistema di raffreddamento deve essere preso in considerazione. Come spesso accade, gli switch di livello core sono generalmente dotati di sistemi di raffreddamento ridondanti per favorire il raffreddamento degli switch durante il funzionamento. L'alimentazione ridondante è un'altra caratteristica da tenere in considerazione. Immaginando che gli switch perdano l'alimentazione quando la rete è in funzione, l'intera rete si spegnerebbe quando si deve effettuare una sostituzione dell'hardware. Con gli alimentatori ridondanti, quando un alimentatore si guasta, l'altro entra immediatamente in funzione, garantendo che l'intera rete non sia interessata dalla manutenzione. FS fornisce switch con ventole e moduli di alimentazione sostituibili a caldo per una migliore ridondanza.

Affidabilità

In genere gli switch core sono switch di livello 3 e svolgono funzioni sia di commutazione che di instradamento. La connettività tra gli switch di distribuzione e gli switch core è realizzata mediante collegamenti di livello 3. Gli switch core devono eseguire una protezione DDoS avanzata utilizzando protocolli di livello 3 per aumentare la sicurezza e l'affidabilità. L'aggregazione dei collegamenti è necessaria negli switch core, per garantire che gli switch di distribuzione trasportino il traffico di rete al livello core nel modo più efficiente possibile.

Inoltre, la tolleranza ai guasti è un problema da considerare. Se si verifica un guasto negli switch del livello core, ogni utente ne risentirebbe. Configurazioni come le liste di accesso e il filtraggio dei pacchetti dovrebbero essere evitate nel caso in cui il traffico di rete rallenti. Sono disponibili anche protocolli di tolleranza ai guasti come VRRP e HSRP per raggruppare i dispositivi in uno virtuale e garantire l'affidabilità della comunicazione in caso di guasto di uno switch fisico. Inoltre, quando in alcune reti aziendali sono presenti più di uno switch core, questi devono supportare funzioni come MLAG per garantire il funzionamento dell'intero collegamento in caso di guasto di uno switch core.

Capacità QoS

QoS è un servizio essenziale che può essere preferito per certi tipi di traffico di rete. Nelle aziende odierne, a causa della crescente quantità di traffico dati, sono richiesti sempre più dati audio e video. Cosa succede se una congestione di rete avviene nel core dell'impresa? Il Qos potrà essere utile. The QoS service will make sense. Grazie alla capacità Qos, gli switch core sono in grado di fornire larghezza di banda a diverse applicazioni a seconda delle loro caratteristiche. In confronto al traffico non particolarmente sensibile al fattore tempo come le E-mail, il traffico sensibile al fattore tempo dovrebbe ricevere maggiori garanzie QoS così che il traffico più importanti passi prima, garantendo un alto inoltro di dati e bassa perdita di pacchetti.

Come si può vedere da quanto detto sopra, sono molti i fattori che determinano quali siano gli switch core aziendali più adatti al vostro ambiente di rete. Inoltre, potrebbe essere necessario parlare con i fornitori di switch e conoscere le caratteristiche e i servizi specifici che sono in grado di fornire, in modo da effettuare una scelta oculata.

 

Articoli correlati:

Come scegliere il giusto switch di livello di accesso?

Switch multi-gigabit per una rete universitaria aziendale in crescita

Lo switch PoE FS S5860-24XB-U garantisce un'alimentazione ad alta affidabilità

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza