Come Installare o Rimuovere i Moduli Transceiver SFP, SFP+, QSFP, XFP
Sappiamo che qualsiasi operazione non standard può causare danni impliciti o addirittura guasti permanenti.
L'installazione e la rimozione degli SFP sono abbastanza semplici. Tuttavia, potrebbe essere necessario consultare la scheda tecnica o il manuale d'uso di ogni nuovo ricetrasmettitore per familiarizzare con le sue proprietà e il meccanismo di chiusura.
Prima di installare o rimuovere gli SFP, è necessario ricordare le seguenti regole generali
-
La rimozione e l'inserimento di un modulo SFP possono ridurne la durata. Pertanto, si consiglia di non rimuovere o inserire moduli SFP a meno che non sia assolutamente necessario.
-
Scollegare tutti i cavi prima di rimuovere o installare un modulo SFP. Non installare o rimuovere i ricetrasmettitori ottici con i cavi in fibra collegati, poiché ciò potrebbe causare danni al cavo o al modulo, limitando le prestazioni della trasmissione.
-
Proteggere i moduli SFP inserendovi delle coperture antipolvere pulite dopo aver rimosso i cavi. Assicurarsi di pulire le superfici ottiche dei cavi in fibra prima di reinserirli nelle porte ottiche di un altro modulo SFP. Evitare di introdurre polvere e altri agenti contaminanti nelle porte ottiche dei moduli SFP, poiché le ottiche non funzionano correttamente se ostruite dalla polvere.
-
I moduli transceiver sono sensibili alle cariche elettrostatiche, pertanto è necessario utilizzare sempre un braccialetto ESD o un dispositivo di messa a terra analogo sia durante l'installazione che la rimozione.
Controllare la parte "Le principali cause di guasto del modulo SFP" da Perché il transceiver SFP non funziona?
Preparazione all'installazione o alla rimozione di un modulo transceiver
-
Cinghia da polso o altri dispositivi personali di messa a terra per prevenire le scariche elettrostatiche.
-
Tappetino antistatico o schiuma antistatica su cui appoggiare il transceiver.
-
Strumenti per la pulizia delle facce e apparecchiature di ispezione a fibre ottiche.
Per installare un modulo transceiver ottico SFP+
Oltre ai moduli SFP+, SFP, QSFP, SFP28, QSFP28 sono tutti denominati moduli di porte collegabili. L'installazione e la rimozione di tutti questi moduli possono seguire questi semplici passaggi.
-
Applicare il cinturino di prevenzione ESD al polso e al connettore di terra ESD. È accettabile anche una superficie metallica sullo chassis.
-
Prima di inserire l'SFP+ nella porta designata,NON rimuovere i tappi antipolvere del foro ottico.
-
Individuare le marcature di invio (TX) e ricezione (RX). Queste consentono di identificare la parte superiore del modulo transceiver SFP.
Comprensione della potenza ottica TX/RX del transceiver
-
Far scorrere con attenzione il transceiver nella porta.
-
Verificare che il transceiver sia inserito e posizionato correttamente nella porta.
-
Dopo aver ispezionato e pulito le facce delle fibre ottiche, è possibile rimuovere i tappi antipolvere dai fori dei moduli SFP e collegare il cavo di interfaccia di rete al modulo.
-
Controllare il LED di stato della porta. Se il LED diventa verde, il dispositivo di destinazione ha stabilito un collegamento. Se il LED è spento, assicurarsi che il dispositivo di destinazione sia acceso prima di risolvere il problema.
Come risolvere i problemi di un transceiver in fibra ottica?
-
Potrebbe esserci un problema con il cavo o con l'adattatore installato nel dispositivo di destinazione. Se il LED diventa ambra per circa 30 secondi prima di diventare verde.
-
Riconfigurare e riavviare il dispositivo di destinazione, se necessario.
NOTE:
I moduli transceiver hanno caratteristiche diverse e possono utilizzare quattro diversi meccanismi di chiusura: chiusura a linguetta in mylar/tiro, chiusura a biglia, chiusura a linguetta a scorrimento e chiusura a pulsante dell'attuatore. Inoltre, i dispositivi possono avere diverse configurazioni di zoccolo del modulo. È possibile avere un orientamento verso l'alto o verso il basso. Pertanto, è necessario accertarsi di installare un modulo con l'orientamento di chiusura corretto per il dispositivo.
Per rimuovere un modulo transceiver ottico SFP+
-
Applicare un cinturino di protezione dalle scariche elettrostatiche al polso e al connettore di terra ESD o a una superficie metallica nuda sullo chassis.
-
Scollegare il cavo di rete in fibra ottica o il cavo di rete in rame dal ricetrasmettitore. Per i ricetrasmettitori ottici, reinstallare immediatamente i tappi antipolvere nei fori ottici del ricetrasmettitore SFP e nei connettori del cavo in fibra ottica.
-
Rilasciare e rimuovere il transceiver dal connettore della presa.
-
Collocare il transceiver rimosso in un sacchetto antistatico o in un altro ambiente protettivo.
La rimozione dei transceiver deve avvenire secondo diversi meccanismi di chiusura:
Per un transceiver con chiusura mylar/pull tab
Tirare delicatamente la linguetta in direzione leggermente verso il basso finché il transceiver non si sgancia dal connettore della presa, quindi estrarre il ricetrasmettitore direttamente. Non torcere o tirare la linguetta in mylar perché potrebbe staccarsi dal transceiver.
Per un transceiver con chiusura a balestra
Tirare la chiusura a farfalla verso l'esterno e verso il basso per espellere il transceiver dalla porta del dispositivo. Se la chiusura a farfalla è ostruita e non è possibile aprirla con il dito indice, utilizzare un piccolo cacciavite a lama piatta o un altro strumento lungo e stretto per aprire la chiusura a farfalla. Afferrare il transceiver tra il pollice e l'indice e farlo scivolare con delicatezza e attenzione fuori dalla porta.
Per un transceiver con chiusura a pulsante dell'attuatore
Premere delicatamente il pulsante di attuazione sulla parte anteriore del transceiver SFP fino a quando non scatta e il meccanismo di chiusura rilascia il transceiver dal connettore dello zoccolo. Afferrare il pulsante di attivazione tra il pollice e l'indice e tirare con cautela il transceiver direttamente dallo slot del modulo.
Per un transceiver con chiusura a slitta
Con il pollice, spingere la linguetta a scorrimento nella parte anteriore inferiore del modulo SFP in direzione della scheda di linea per sganciare il modulo dalla porta della scheda di linea. È necessario sganciare il modulo SFP spingendo la linguetta a scorrimento prima di estrarre il modulo SFP. Se si tira il modulo SFP senza sganciare la linguetta, si danneggia il modulo SFP.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022