Un router aziendale è meglio di uno domestico?
Il router ha acquisito uno status più rispettato nell'era della comunicazione di rete. Rispetto alla tradizionale connessione fisica, la popolarità di reti wireless convenienti e potenti ha aperto un importante mercato per i router. I router aziendali e i router domestici sono i due principali tipi di router disponibili sul mercato. Le differenze tra i due sono uno degli aspetti a cui chi acquista un router fa attenzione. Un router aziendale più costoso è meglio di un router domestico? Questo articolo vuole fornire una risposta a questa domanda.
Che cos'è un router?
Un router è un dispositivo di commutazione che funge da gateway tra le reti e viene utilizzato per gestire il traffico di rete in senso generale. Ethernet consente l'accesso a migliaia di aziende e abitazioni attraverso la banda larga e, con l'aiuto della conversione del router, può essere estesa a una rete wireless collegata da più dispositivi. In parole povere, il router estrae l'indirizzo di destinazione dal pacchetto ricevuto, determina il numero di rete nell'indirizzo e quindi consulta la tabella di routing per trovare la voce corrispondente alla rete di destinazione. La tabella di routing determina la fermata successiva, la destinazione, l'interfaccia di uscita e altri parametri relativi al routing che corrispondono al pacchetto corrente.
Router aziendale vs router domestico
Figura 1: router aziendale vs router domestico: quale è il migliore
Velocità: il router aziendale è generalmente più veloce di quello domestico
Rispetto ai router domestici, i router aziendali hanno prestazioni più stabili e veloci nell'unità di elaborazione centrale (CPU). Inoltre, è possibile che si verifichino interruzioni di corrente in qualsiasi momento. La memoria flash salva automaticamente i contenuti quando il router viene spento o riavviato. I router con una maggiore capacità di memoria flash e RAM facilitano l'espansione della rete. Ma questa è una funzione potente che hanno solo i router aziendali. Non solo, i router aziendali hanno generalmente più spazio nella RAM rispetto ai router domestici, migliorando così il throughput dei dati e la frequenza di inoltro e raggiungendo velocità più elevate.
Sicurezza: il router aziendale è più sicuro di quello domestico
A causa del minor numero di protocolli di supporto, il router domestico generalmente non supporta la difesa da attacchi interni ed esterni, come virus, trojan horse e intrusioni di hacker. La sicurezza non è affatto garantita; i router aziendali dispongono di un maggior numero di protocolli di routing, come SNMP, policy, un protocollo di gestione unificato e così via, che possono garantire il funzionamento sicuro della rete e impedire il furto dei dati degli utenti. I router domestici sono adatti ad ambienti di rete semplici, mentre gli ambienti di rete aziendali sono complessi e sono necessari router aziendali più potenti per soddisfare le esigenze di un maggior numero di interfacce WAN, larghezza di banda e bilanciamento del carico più elevati, controllo elastico del flusso, limite del numero di connessioni, applicazioni VPN e altri requisiti.
Figura 2: il router aziendale è più sicuro di quello domestico
Prestazioni: il router aziendale è più potente di quello domestico
I router domestici hanno una bassa densità, una piccola potenza di segnale, una copertura ridotta, prestazioni di inoltro e capacità di banda limitate. Se vengono utilizzati in luoghi pubblici come le aziende, ci saranno seri rischi di applicazione. Tuttavia, i router aziendali hanno parametri hardware più elevati, come CPU, cache e memoria, più numeri di inoltro NAT e più utenti che possono accedere a Internet contemporaneamente. Un tipico router domestico può collegare 10-15 utenti IP, mentre un router aziendale può collegare almeno 50-150 utenti IP.
Valore: il router aziendale ha una qualità più affidabile rispetto al router domestico
Una delle differenze principali tra i router domestici e quelli aziendali è che questi ultimi sono più costosi, in genere tra i 500 e i 2.000 dollari, mentre un normale router domestico costa solo tra i 20 e i 50 dollari. Ma i prezzi più alti tendono anche a essere più redditizi. I router aziendali possono servire per più di un decennio, mentre un router domestico è solitamente usato per uno o due anni, dopodiché si considera la possibilità di passare a un prodotto aggiornato.
Domande frequenti sui router aziendali e domestici
Per le piccole imprese è consigliabile utilizzare i router domestici?
In teoria non è consigliato. Rispetto ai router aziendali, i router domestici hanno un segnale scarso e un carico ridotto. In genere, possono supportare solo il normale funzionamento di circa 10 dispositivi di rete al massimo. Inoltre, i router domestici presentano grandi rischi per la sicurezza, che possono causare facilmente perdite di dati e altri problemi.
Un router è la stessa cosa di uno switch? / Uno switch può sostituire un router a casa?
Si tratta di due dispositivi diversi con applicazioni diverse. Uno switch può essere utilizzato come router, ma di solito non ha le stesse opzioni di configurazione del router. Inoltre, gli switch sono spesso più costosi dei normali router, e quest'ultimo è il più sensato quando si sceglie un dispositivo centrale per la rete domestica.
Come posso estendere il WiFi del mio router?
Ci sono diverse idee per estendere il vostro WiFi. Si può scegliere di installare un extender WiFi per estendere la portata del Wi-Fi o semplicemente aggiornare il dispositivo wireless e posizionare il router e l'AP wireless nel posto giusto. L'azienda può configurare un sistema di distribuzione wireless (WDS) o creare una rete mesh wireless.
Conclusioni
Per quanto riguarda il confronto tra un router aziendale e un router domestico, dipende dagli scenari e dai requisiti che si devono soddisfare. Se si sta a casa solo per fare attività sociali e di networking, un router domestico è perfetto per le proprie esigenze. Tuttavia, se non vi dispiace stare al lavoro o avviare la vostra azienda, allora i router aziendali hanno molto più senso e potrete godere di velocità Internet più elevate e connessioni più affidabili.
Articoli correlati:
Che cos'è un router per le reti?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022