Reti AON vs PON: Qual è la Differenza e Come Scegliere?
La fibra ottica fino a casa (FTTH) è un sistema che installa la fibra ottica da un punto centrale direttamente ai singoli edifici, comprese le abitazioni e gli appartamenti. La diffusione dell'FTTH ha fatto notevoli progressi, consentendo agli abbonati di adottare le fibre ottiche al posto delle linee in rame per l'accesso a Internet a banda larga. Esistono due strade fondamentali per l'implementazione di reti FTTH ad alta velocità: la rete ottica attiva (AON) e la rete ottica passiva (PON). Quindi reti AON vs PON: qual è la differenza e come fare una scelta saggia?
Che Cos'è la Rete AON?
AON (active optical network) è una struttura di rete punto-punto in cui ogni abbonato ha una propria linea in fibra ottica che termina su un concentratore ottico. La rete AON comprende apparecchiature di switching alimentate elettricamente, come un router o un aggregatore di switch, per gestire la distribuzione del segnale e dirigere i segnali verso clienti specifici. Lo switch dirige i segnali in entrata e in uscita al posto giusto aprendosi e chiudendosi in vari modi. La dipendenza della rete AON dalla tecnologia Ethernet facilita l'interoperabilità tra i vari fornitori. Gli abbonati possono scegliere l'hardware che fornisce una velocità di trasmissione dati adeguata e scalare in base all'aumento delle loro esigenze senza dover ristrutturare la rete. Tuttavia, la rete AON richiede almeno un aggregatore di switch per ogni abbonato.
In una rete ottica attiva, tre dispositivi chiave svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare gli schemi di comunicazione più complessi: amplificatori, transponder e modulatori.
Amplificatori
Gli amplificatori svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare l'intensità della luce che viaggia attraverso i cavi in fibra ottica. Sono di due tipi principali: analogici e digitali. Gli amplificatori analogici, pur essendo più economici, sono comunemente utilizzati in vari ambienti, tra cui grandi edifici come centri dati e ospedali. Gli amplificatori digitali, invece, impiegano laser anziché LED per generare la luce, offrendo funzionalità avanzate per applicazioni specifiche.
Transponder
I transponder fungono da convertitori di segnale, trasformando i segnali da un formato all'altro. Ad esempio, se si intende trasmettere un segnale televisivo su una linea telefonica, un transponder è essenziale per convertirlo in un segnale telefonico. Questa conversione consente una connettività perfetta, permettendo di collegare direttamente il telefono alla presa a muro.
Modulatori
I modulatori sono simili ai transponder, ma funzionano al contrario. Invece di convertire i segnali da un formato all'altro, i modulatori modificano la lunghezza d'onda di un segnale ottico. Questa capacità è particolarmente utile quando, ad esempio, è necessario trasmettere un raggio laser rosso su una fibra blu. In questo caso, entra in gioco un modulatore che converte il raggio laser rosso in un raggio laser blu per garantire la compatibilità con il mezzo ottico.
Che Cos'è la Rete PON?
A differenza delle reti AON, la PON (rete ottica passiva) è una struttura di rete punto-multipunto in cui vengono utilizzati splitter ottici passivi per separare e raccogliere i segnali ottici. Gli splitter in fibra ottica consentono alla rete PON di servire più abbonati in un'unica fibra ottica senza la necessità di distribuire singole fibre tra l'hub e gli utenti finali. Come indica il nome, la rete PON non include apparecchiature di switching alimentate elettricamente e condivide i fili di fibra ottica per porzioni della rete. Le apparecchiature alimentate sono necessarie solo alle estremità della sorgente e della ricezione del segnale.
In una tipica rete PON, ci sono diversi prodotti e dispositivi importanti che formano collettivamente l'architettura PON, fornendo una comunicazione ottica efficiente e rendendola un'architettura comune ed efficace per la fornitura di servizi di accesso a banda larga.
OLT (Optical Line Terminal)
L'OLT è il dispositivo centrale di un PON, responsabile dell'invio e della ricezione dei segnali ottici al lato utente. In genere si trova nell'ufficio centrale o nel centro dati del fornitore di servizi e gestisce l'intera rete PON. FS OLT3610-08GP4S supporta Visual WebUI per la gestione in tempo reale, consentendo agli utenti di controllare i dati importanti, gli allarmi, i report e altro ancora attraverso la gestione via WEB in qualsiasi momento, sia in loco che da remoto. Grazie alle versatili combinazioni di configurazioni PON e alle opzioni di implementazione impilabili, questo leggero dispositivo OLT può essere facilmente adattato a soluzioni FTTx o POL.
ONU (Optical Network Unit) o ONT (Optical Network Terminal)
L'ONT/ONU è il dispositivo lato utente installato nelle abitazioni o nei locali commerciali. Riceve i segnali ottici dall'OLT e li converte in segnali elettrici per essere utilizzati dai dispositivi terminali. L'ONT funge spesso da gateway domestico, fornendo servizi telefonici, televisivi e Internet. FS TA1910-4GVC-W è un gateway domestico progettato specificamente per le unità monofamiliari, che fornisce agli utenti voce, dati, video ad alta definizione e altri servizi di alta qualità. Utilizzato insieme a un terminale di linea ottica (OLT), offre una soluzione GPON efficiente per reti FTTH (Fiber-to-the-Home) e multiservizi.
PON Transceiver
Questi transceiver PON sono adatti ai dispositivi OLT e ONU e facilitano la trasmissione e la ricezione dei segnali ottici tra l'OLT e l'ONU. Aumentando il numero di moduli ottici, gli operatori di rete possono facilmente espandere la capacità della rete e aggiornare la rete PON.
Per maggiori dettagli, fare riferimento a Conoscenze di Base sul Transceiver SFP GPON.
PLC splitter
Gli splitter PLC combinano più segnali ottici in un'unica uscita, oppure prendono un singolo ingresso ottico e lo distribuiscono a più uscite separate. Questi splitter per PON sono bidirezionali. Per essere chiari, i segnali in fibra possono essere inviati a valle dalla sede centrale e trasmessi a tutti gli utenti. I segnali degli utenti possono essere inviati a monte e combinati in un'unica fibra per comunicare con la sede centrale.
Per saperne di più: Che Cos'è uno Splitter Ottico?
Rete AON vs PON: Differenze e Selezione
Sia le reti PON che quelle AON costituiscono la dorsale in fibra dei sistemi FTTH che consentono a persone e aziende di accedere a Internet. Prima di scegliere tra un PON e un AON, è necessario chiarire le differenze tra loro.
Reti AON vs PON: Distribuzione del Segnale
Quando si parla di rete AON o PON, la differenza principale è il modo in cui il segnale ottico viene distribuito a ciascun cliente nel sistema FTTH. In un sistema AON, gli abbonati dispongono di una fibra ottica dedicata, che consente loro di ottenere la stessa larghezza di banda che non viene condivisa. In una rete PON, invece, gli utenti condividono i fili di fibra ottica per una porzione della rete. Questo rende le reti ottiche attive più efficienti delle reti ottiche passive. Inoltre, consente alle reti AON di supportare un numero maggiore di utenti.
Rete AON vs PON: Costo
La più grande spesa corrente in una rete è il costo delle apparecchiature di alimentazione e della manutenzione. Rispetto alla rete AON, che è una rete alimentata, il PON utilizza componenti passivi che richiedono meno manutenzione e non necessitano di alimentazione. Pertanto, PON è meno costoso di AON.
Reti AON vs PON: Distanza di Copertura e Applicazioni
L'AON può coprire una distanza fino a 90 km, mentre il PON è solitamente limitato da un percorso di cavi in fibra fino a 20 km. Ciò significa che gli abbonati PON devono essere geograficamente più vicini al segnale di origine.
Inoltre, ci sono altri fattori da considerare se si tratta di applicazioni o servizi speciali. Ad esempio, se verranno distribuiti servizi a radiofrequenza e video, un PON è in genere l'unica soluzione pratica. Se invece tutti i servizi sono basati sul protocollo Internet, potrebbe essere appropriato un PON o un AON. Se le distanze da percorrere sono maggiori e l'alimentazione e il raffreddamento dei componenti attivi sul campo potrebbero rappresentare un problema, la scelta migliore potrebbe essere un PON. In alternativa, se il cliente target è commerciale o se il progetto coinvolge più unità abitative, una rete AON potrebbe essere più adatta.
AON vs PON: Espansione della Rete
Quando sono necessarie ulteriori diramazioni nella rete, la rete AON deve installare schede di interfaccia ottica nei nodi tributari per migliorare la direzionalità ottica. La rete PON, invece, richiede semplicemente la sostituzione dello splitter ottico. Utilizzando splitter ottici con più rami, è possibile aumentare la direzionalità ottica. Di conseguenza, l'espansione della rete PON è molto più conveniente di quella AON, con conseguenti minori costi di investimento.
AON vs PON: Meccanismo di Sicurezza della Rete
Il PON è dotato di un meccanismo di sicurezza della rete più affidabile, che comprende sia la protezione di un singolo nodo che quella dell'intera rete. La protezione del singolo nodo garantisce che il guasto di un'apparecchiatura in un nodo non interrompa il funzionamento di altri nodi e può sopportare guasti simultanei su più nodi. La protezione dell'intera rete prevede l'impiego dello stesso meccanismo di protezione a doppio piano ottico per offrire una protezione del canale 1+1 e del circuito 1+1, switchando automaticamente il piano ottico. Questo meccanismo salvaguarda efficacemente la sicurezza della rete.
Reti AON vs PON: Quale Preferite per l'FTTH?
Nel complesso, sia AON che PON rappresentano tecnologie FTTH efficaci, ognuna delle quali offre vantaggi distinti adatti a diversi scenari e applicazioni. Al momento della scelta, è fondamentale effettuare una valutazione completa che tenga conto di fattori quali l'ubicazione geografica, le esigenze applicative e le considerazioni sui costi.
AON, nonostante il costo di implementazione iniziale relativamente più elevato, si distingue per la sua capacità di fornire una connessione diretta ed efficiente. Ciò lo rende particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda e una bassa latenza, come i settori della sanità, dell'istruzione e dell'intrattenimento. In questi settori, dove la domanda di accesso a Internet ad alta velocità è in aumento, AON eccelle nel soddisfare le esigenze degli utenti e nel garantire un'esperienza eccezionale.
Al contrario, PON sfrutta la connettività punto-multipunto e gli attributi di larghezza di banda condivisa per fornire un accesso esteso a Internet. Particolarmente vantaggioso nelle aree urbane e densamente popolate, PON diffonde in modo efficiente i dati a numerosi utenti attraverso un singolo splitter ottico passivo, riducendo così notevolmente la domanda di fibra e i costi associati.
Conclusione
La scelta tra AON e PON dipende dai requisiti e dai vincoli specifici. Entrambe le architetture presentano vantaggi e limiti e la scelta migliore per l'FTTH varia in base alle caratteristiche uniche dell'installazione. FS offre soluzioni di rete PON di alta qualità e personalizzate in base alle vostre esigenze. Se avete domande sulle reti PON o avete bisogno di assistenza nella scelta del tipo di rete, non esitate a contattarci.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022