Decodifica di CWDM e DWDM SFP+: Una Guida Completa all'Acquisto
I moduli transceiver WDM (Wavelength-division Multiplexing), compresi i moduli CWDM e DWDM, utilizzano lunghezze d'onda diverse per multiplexare più segnali ottici su una singola fibra. Questo aumenta la larghezza di banda della rete e rappresenta una soluzione economica per le applicazioni a lungo raggio, come le reti metropolitane (MAN), le reti locali (LAN) e le reti di campus. Questa guida si concentra sulla scelta transceiver 10G SFP+ CWDM e DWDM.
Attenzione al Power Budget Ottico del Transceiver WDM 10G
-
Importanza del Power Budget Ottico (OPB)
ll Power Budget Ottico (OPB) indica la potenza ottica disponibile per una trasmissione efficace del segnale. Nelle trasmissioni a lunga distanza, i segnali subiscono un'attenuazione che porta a un indebolimento del segnale. Pertanto, quando si sceglie un modulo WDM 10G, è fondamentale assicurarsi che la potenza ottica del transceiver sia in linea con i requisiti specifici della distanza di trasmissione.
-
Formula di Calcolo del Power Budget Ottico
Domanda: Una persona deve implementare un collegamento CWDM che copre 2 connettori (0,6 dB di perdita per ciascuno) e 4 punti di giunzione a fusione (0,1 dB di perdita per ciascuno), la lunghezza totale del collegamento è di circa 35km. Come verificare se l'OPB del transceiver SFP+ CWDM selezionato soddisfa la richiesta? (Prendiamo come esempio il transceiver SFP+ CWDM-SFP10G-1550 compatibile di Cisco).
Lo standard OPB = potenza TX - potenza RX = (-1dBm) - (-16dBm) = 15dB
La perdita di potenza totale = 2×0,6dB - 0,1×4dB = 1,6dB
OPB peggiore = OPB standard - perdita di potenza ottica totale = 15dB - 1,6dB - 3dB(fattore di sicurezza a 1550nm)= 10,4 dB
Distanza di trasmissione nel caso peggiore = (caso peggiore OPB) / (perdita del cavo a 1550nm) =10,4dB/0,25dB/km = 41,6km
Risposta: Contando tutte le possibili perdite di potenza, il modulo SFP+ CWDM-SFP10G-1550 compatibile di Cisco può supportare una lunghezza di trasmissione di 41,6km. Pertanto, questo modulo CWDM 10G può essere utilizzato per il collegamento di 35km esaminato. Si noti tuttavia che il budget di potenza ottica si basa su un calcolo teorico ed è solo un riferimento. Anche gli attenuatori devono essere presi in considerazione in base alle esigenze reali.
Confermare la Lunghezza d'Onda dei Moduli 10G CWDM e DWDM
I transceiver CWDM supportano lunghezze d'onda comprese tra 1270 e 1610nm, mentre le ottiche DWDM operano su lunghezze d'onda all'interno della banda C, in genere tra 1528,77 e 1563,86nm. La gamma di lunghezze d'onda comunemente utilizzata per i sistemi WDM va da 1470nm a 1550nm. Gli utenti devono selezionare la lunghezza d'onda appropriata in base ai requisiti della rete. Si noti che gli switch che non supportano la multiplazione a divisione di lunghezza d'onda (WDM), i transceiver CWDM 10G SFP+ e i moduli DWDM 10G SFP+ non possono collegarsi direttamente, ma possono utilizzare un convertitore OEO per la conversione della lunghezza d'onda. Per gestire in modo efficiente queste lunghezze d'onda, gli utenti possono fare riferimento a una tabella dei canali CWDM o DWDM, che aiuta a identificare e organizzare le specifiche lunghezze d'onda utilizzate nella rete.
Selezione del transceiver SFP+ WDM in Base al MUX/DEMUX WDM
I MUX/DEMUX WDM a doppia fibra e a singola fibra sono ampiamente utilizzati sul mercato e offrono diverse configurazioni per la trasmissione dei dati. Ad esempio, il tipo a doppia fibra utilizza due fibre separate per gestire in modo indipendente la trasmissione dei dati, mentre il MUX/DEMUX CWDM a singola fibra utilizza una fibra a singolo filamento per inviare e ricevere dati contemporaneamente. Di seguito sono riportate le diverse applicazioni del transceiver WDM SFP+ in due scenari.
-
I Moduli SFP+ CWDM sono Utilizzati su MUX/DEMUX CWDM a Doppia Fibra
In un MUX/DEMUX CWDM a doppia fibra, vengono utilizzate due fibre ottiche separate per la trasmissione e la ricezione dei dati, per garantire che i canali non interferiscano tra loro. In questa configurazione, per ottenere una comunicazione normale è sufficiente garantire che le lunghezze d'onda alle due estremità siano uguali, senza doversi preoccupare della possibilità di avere lunghezze d'onda diverse alle due estremità.
Come illustrato nel diagramma, gli utenti possono integrare perfettamente la configurazione facendo affidamento su lunghezze d'onda coerenti su entrambe le estremità. In questo modo è possibile selezionare facilmente i moduli SFP+ CWDM con le lunghezze d'onda appropriate, garantendo una connessione senza problemi al MUX/DEMUX CWDM. Questa flessibilità consente agli utenti di adattare la configurazione della rete ai requisiti specifici di larghezza di banda e alle considerazioni sull'infrastruttura, eliminando le preoccupazioni relative a complessi problemi di corrispondenza delle lunghezze d'onda.
Figura 1: Configurazione CWDM a Doppia Fibra
-
I Moduli SFP+ CWDM sono Utilizzati su MUX/DEMUX CWDM a Fibra Singola
In un MUX/DEMUX CWDM a fibra singola, una singola fibra viene utilizzata per inviare e ricevere dati contemporaneamente. Per evitare interferenze di segnale, spesso si sceglie di utilizzare moduli ottici di lunghezza d'onda adiacente. Ad esempio, se si utilizza un modulo di lunghezza d'onda 1470 presso il sito A, il sito B può utilizzare un modulo di lunghezza d'onda 1490. Questa configurazione garantisce la differenza di lunghezza d'onda tra i canali adiacenti, riducendo così al minimo le interferenze reciproche tra i segnali e mantenendo la stabilità della comunicazione.
Nel ristretto campo di ricezione dei moduli ottici alle due estremità, i moduli con lunghezze d'onda adiacenti possono stabilire connessioni normali. Come mostrato nella figura seguente, prendiamo come esempio una coppia di MUX/DEMUX CWDM a 4 canali a fibra singola. La prima porta CWDM MUX del sito A utilizza una lunghezza d'onda di 1470nm per trasmettere i dati e deve essere collegata a un modulo TX SFP+ CWDM da 1470nm. Il ricevitore deve allineare la propria lunghezza d'onda con quella del modulo CWDM per ricevere il segnale ottico corrispondente, ad esempio a 1490nm. L'accoppiamento corretto delle lunghezze d'onda del trasmettitore e del ricevitore è fondamentale per garantire la trasmissione e la ricezione coerente del segnale.
Figura 2: Configurazione CWDM a Fibra Singola
Avviso:
Sulla base dei principi sopra citati, i moduli DWDM SFP+ si attengono a principi analoghi quando vengono accoppiati a MUX/DEMUX DWDM. Sia in una configurazione DWDM MUX/DEMUX a doppia fibra che a singola fibra, la strategia di abbinamento rimane coerente. Ad esempio, in una configurazione DWDM MUX/DEMUX a fibra singola, se la prima porta del sito A trasmette dati a 1550nm, per quella specifica connessione si deve scegliere un modulo DWDM SFP+ con TX a 1550nm. Il ricevitore deve corrispondere alla lunghezza d'onda del modulo DWDM per ricevere il segnale ottico corrispondente. Le lunghezze d'onda TX e RX devono essere accoppiate sulla stessa porta per garantire una trasmissione dei dati coerente.
Garanzia di Compatibilità tra i Vostri Dispositivi e i Nuovi Moduli
Sul mercato sono emersi una miriade di marchi di apparecchiature di rete, come Cisco, Juniper e Arista. È fondamentale assicurarsi che i nuovi moduli ottici 10G WDM siano compatibili con i dispositivi di varie marche. Si noti che i moduli ottici di marca originale sono spesso molto più costosi. Pertanto, è consigliabile acquistare da fornitori terzi affidabili. I moduli ottici di terze parti offrono vantaggi in termini di costi e punti di forza, tra cui opzioni di personalizzazione flessibili e ampia compatibilità, pur mantenendo prestazioni e qualità eccellenti. La scelta di un fornitore di terze parti di grande reputazione offre soluzioni convenienti e ad alte prestazioni, oltre a un servizio postvendita e a un'assistenza tecnica di prim'ordine.
Considerate i Requisiti di Rete Speciali
I moduli 10G BiDi e i moduli sintonizzabili sono tipi speciali di transceiver ottici 10G CWDM e DWDM. Se gli utenti devono aumentare la capacità della rete e necessitano di un sistema di cablaggio più semplice, i transceiver in fibra BiDi SFP+ sono adatti alle loro esigenze, poiché i moduli inviano e ricevono dati su una fibra a un solo filo. I transceiver in fibra SFP+ sintonizzabili sono soluzioni adatte agli utenti che devono sintonizzare la lunghezza d'onda dei moduli in base alle loro effettive esigenze.
Transceiver SFP+ CWDM e DWDM: Domande Frequenti
D: È possibile convertire la lunghezza d'onda convenzionale, come 850 nm, in lunghezza d'onda DWDM o CWDM?
R: Se avete bisogno di convertire le lunghezze d'onda in lunghezze d'onda CWDM o DWDM, potete utilizzare un convertitore ottico-elettrico-ottico (OEO). Il convertitore OEO facilita la conversione delle lunghezze d'onda attraverso la tecnologia di trasformazione O-E-O.
D: Come scegliere tra 100GHz e 50GHz nella spaziatura dei canali DWDM?
R: Quando si confrontano transceiver a 50GHz e 100GHz, l'industria delle telecomunicazioni preferisce comunemente il transceiver a 100GHz in banda C. Con una spaziatura tra i canali di 0,8nm intorno ai 1550nm, questa configurazione è ampiamente adottata. I canali sono designati da colori o lunghezze d'onda e i canali da 17 a 61 sono spesso utilizzati.
D: Come selezionare i cavi in fibra adatti ai transceiver SFP+ CWDM e DWDM?
R: Il cavo ottico può essere suddiviso in due tipi: cavo in fibra ottica monomodale e cavo in fibra ottica multimodale. Il primo è tipicamente utilizzato per la trasmissione a lunga distanza, mentre il secondo è adatto per la trasmissione a breve distanza. Per supportare collegamenti con transceiver SFP+ CWDM e DWDM con distanze fino a 80 chilometri, si opta per cavi in fibra ottica monomodale con connettori LC.
D: Ci sono differenze nella qualità della trasmissione tra le lunghezze d'onda CWDM e DWDM? Quali lunghezze d'onda offrono prestazioni migliori?
R: Sì, le diverse lunghezze d'onda possono influire sulla qualità della trasmissione. In generale, le lunghezze d'onda più utilizzate sono 1470nm e 1550nm, con 1550nm più popolare. Questo perché i 1550nm subiscono una minore attenuazione, garantendo una migliore qualità di trasmissione per le applicazioni a lunga distanza.
D: Quali sono le caratteristiche distintive dei transceiver SFP+ 10G CWDM e DWDM di FS rispetto a quelli di altri produttori?
R: I transceiver FS 10G CWDM e DWDM SFP+ offrono prestazioni, affidabilità e convenienza eccezionali. Questi transceiver supportano un ampio spettro di lunghezze d'onda e dimostrano un'elevata compatibilità con diverse apparecchiature di rete. Progettati per la trasmissione di dati ad alta velocità, presentano un basso consumo energetico, un intervallo di temperatura esteso e una connettività ad alta densità. Inoltre, i transceiver FS sono sottoposti a test rigorosi per garantire qualità e prestazioni, rendendoli una scelta affidabile per gli ambienti di telecomunicazione e i data center.
Conclusion
La scelta di transceiver 10G SFP+ CWDM e DWDM adatti aiuterà gli utenti a costruire una rete stabile e affidabile. Prima di acquistare i moduli WDM, gli utenti devono considerare aspetti quali il budget di potenza ottica dei transceiver WDM, la lunghezza d'onda, il MUX WDM collegato, i fattori di forma e così via. Per saperne di più: CWDM vs DWDM: Qual è la differenza?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022