Italia

Switch unmanaged: Fondamenti e FAQ

Aggiornato il 27 Feb 2023 by
1.4k

Esistono tre principali tipi di switch di rete: unmamanged, managed e smart managed. Oggi vogliamo parlare degli switch non unamanaged. Cosa sono? Come funzionano? Come possiamo utilizzarli? Questo articolo affronta le nozioni di base e le domande frequenti sugli switch unamanged.

 

Cosa è uno switch unmanaged?

Gli switch unmanaged sono switch plug-and-play di base senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio remoto, ma molti di essi possono essere monitorati localmente tramite un indicatore LED. Possono iniziare immediatamente a inoltrare il traffico dopo che gli utenti li hanno collegati. Questi switch di rete economici sono tipicamente utilizzati in piccole reti o per aggiungere gruppi di lavoro temporanei a reti più grandi. Possono essere montati su desktop o su rack e rappresentano un'opzione meno costosa per le esigenze di commutazione della connettività.

Gli switch unamanaged utilizzano porte a negoziazione automatica per determinare i parametri, come la velocità di trasmissione dei dati e l'utilizzo della modalità half-duplex o full-duplex. Gli switch unmanaged non hanno inoltre il concetto di LAN virtuali (VLAN). Pertanto, tutti i dispositivi appartengono allo stesso dominio di trasmissione.

Vantaggi dell'utilizzo di switch unamanaged

  • Uno switch unmanaged adotta un design plug-and-play, senza bisogno di alcuna configurazione, molto conveniente.

  • È molto più economico degli switch managed e degli switch smart managed, adatto a famiglie e piccole imprese con budget limitati.

  • Switch unmanaged di facile implementazione e manutenzione che consentono di risparmiare tempo e fatica e di risparmiare eventuali costi di riparazione.

Come funziona uno switch unmanaged?

Uno switch unmanaged è un dispositivo di livello data link. È in grado di identificare le informazioni sull'indirizzo MAC nel pacchetto di dati, quindi di inoltrarlo in base all'indirizzo MAC e di registrare questi indirizzi MAC e le porte corrispondenti in una propria tabella di indirizzi interni. Quando un dispositivo invia un pacchetto a un altro dispositivo, questo entra nello switch e lo switch ne legge l'intestazione per determinare cosa farne. Corrisponde all'indirizzo o agli indirizzi di destinazione e invia il pacchetto attraverso le porte appropriate che portano ai dispositivi di destinazione.

A cosa serve uno switch unmanaged?

Gli switch unmanaged sono utilizzati soprattutto per collegare i dispositivi edge sulle rampe di rete o su una piccola rete autonoma con pochi componenti. Sono adatti a tutte le aziende che vogliono ridurre i costi di manutenzione della rete e dispongono di un budget limitato. Sono applicabili anche per uso domestico, SOHO, piccole imprese o per aggiungere gruppi di lavoro temporanei a reti più grandi.

Può anche essere utilizzato per costruire una rete Dante, che utilizza l'audio da un luogo all'altro su lunghe distanze. Ma attenzione: Utilizzare uno switch che non supporta EEE (Energy Efficient Ethernet), poiché EEE è una tecnologia relativamente nuova; l'utilizzo di uno switch con EEE può causare prestazioni di sincronizzazione insufficienti e occasionali cadute di segnale.

Gli switch unmanaged sono una soluzione conveniente per SOHO e PMI. Funzionano su base plug-and-play, il che è molto conveniente, e non hanno bisogno di tecnici o professionisti che vi aiutino a configurare e mantenere la vostra rete.

S1900-8TP for Home and Office

Figura 1: S1900-8TP per casa e ufficio

FAQ sugli switch unmanaged

1. È possibile eseguire le VLAN su uno switch unmanaged?

In realtà, gli switch unmanaged non hanno il concetto di LAN virtuali (VLAN). Pertanto, tutti i dispositivi appartengono allo stesso dominio di trasmissione. Se tutti i dispositivi collegati a uno switch unmanaged sono sulla stessa VLAN, è possibile farlo. Tuttavia, se si dispone di un mix di VLAN su uno switch, questo deve essere gestito.

2. Uno switch unmanaged è sicuro?

Gli switch unmanaged sono dotati di funzioni di sicurezza di base, come il coperchio della porta con serratura che garantisce una sicurezza di base e aiuta a evitare qualsiasi tipo di manomissione diretta del dispositivo. Questo può soddisfare i requisiti di sicurezza della rete domestica o delle PMI. Naturalmente, uno switch managed è più sicuro grazie alle sue funzioni gestibili, per questo gli switch managed sono più costosi.

3.Uno switch unmanaged ha un indirizzo MAC?

Uno switch unmanaged in genere non ha indirizzi MAC, poiché è un semplice dispositivo che costruisce una tabella di indirizzi MAC e inoltra i frame. Ulteriori dettagli in Indirizzo MAC dello switch: Cos'è e come funziona?

4. È possibile utilizzare l'aggregazione di collegamenti su uno switch unmanaged?

No, gli switch unmanaged non supportano l'aggregazione dei collegamenti. Non hanno la possibilità di configurare le porte in modo che facciano parte di un collegamento aggregato. Solo gli switch managed supportano l'aggregazione di link.

5. A che livello si trova uno switch unmanaged?

Uno switch unmanaged è uno switch L2. Gli switch L2 possono essere suddivisi in managed e unmanaged. L2 è un livello di collegamento dati che funziona con i frame. Gli switch di questo livello identificano e trasmettono i dati attraverso gli indirizzi MAC.

 

Articoli correlati: Consigli per lo switch unmanaged in rete SOHO

Swtich managed, unmanaged e smart: Quali sono le differenze?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza