Italia

Switch PoE Gestito A 24 Porte: Come Possiamo Trarne Vantaggio?

Aggiornato il 13 Nov 2018 by
1.6k

Nota: FS ha interrotto la soluzione di switch PoE gestiti a 24 porte. Per i clienti interessati agli switch PoE gestiti a 24 porte di FS, è possibile consultare il sito FS PoE switches page.

Con il traffico di rete ovunque in aumento a una velocità senza precedenti, la richiesta di una maggiore larghezza di banda e grandi velocità sta diventando più alta che mai. switch PoE gestito con vantaggi insuperabili nel miglioramento della flessibilità & affidabilità e riduzione dell'OPEX, viene applicato in modo intensivo per mantenere la rete al massimo dell'utilizzo. Tra i vari design delle porte, uno switch PoE gestito a 24 porte è considerato un'opzione decente sia per la rete aziendale che per quella domestica. Quindi, quando passare a uno switch PoE a 24 porte ? Come distribuire una porta PoE switch 24 gestita per ottimizzare la rete? Questo è ciò che esploreremo in questo articolo.

Quando acquistare uno switch PoE gestito a 24 porte?

Come lo switch Ethernet standard, lo switch PoE è disponibile in due varianti: switch PoE non gestito e gestito. Ognuno ha posti nel settore delle reti, ma con caratteristiche e funzionalità diverse. L'esperienza di coloro che si sono occupati di switch PoE gestiti a 24 porte dimostra che vale la pena intraprendere un viaggio: offre così tante flessibilità e scalabilità a una rete, oltre a molteplici metodi di gestione. Allora quando dovremmo introdurre uno switch PoE gestito a 24 porte per stare al passo con le crescenti esigenze aziendali? Se hai bisogno di alcune delle seguenti funzionalità, forse è il momento di scegliere uno switch gestito.

Richiesta di QoS: se desideri personalizzare il traffico di rete per QoS, ridondanza, velocità delle porte, ecc. e richiedi maggiore priorità e affidabilità per determinati computer, allora ottieni un interruttore gestito. Uno switch PoE gestito a 24 porte ti consentirà di disattivare in remoto l'alimentazione su singole porte, il che è utile nel caso in cui sia necessario riavviare un singolo AP e non vuoi alzarti dalla sedia.

Superior Management of Network: It is nice to have management features when you need them: things like VLANs, port security, port monitoring and other functions becomes even useful when business grows. A 24 port managed PoE switch allows you to see what’s going on in the switch, and what is connected to each port. You can look at error statistics for a port to know if there is a cabling or device problem, you can remotely see which ports are actively in use, and you can also mirror ports to monitor traffic.

Supporto VLAN e VoIP: hai mai desiderato avere una distribuzione Wi-Fi e avere una rete ospite? Le VLAN possono aiutare in questo. È molto più semplice utilizzare uno switch gestito se si hanno più sottoreti/VLAN o è necessario configurare e gestire porte specifiche, ecc. Inoltre, qualsiasi cosa abbia a che fare con la configurazione VoIP dovrebbe sempre coinvolgere switch PoE gestiti.

FS.com 24 Port Managed PoE Switch Solution

Data la crescente domanda di prestazioni di rete più veloci e il mantenimento dell'economicità Ethernet. La richiesta di uno switch PoE per la connessione e l'alimentazione degli endpoint IP continua a crescere. FS.com, con anni di impegno nello studio delle preferenze e delle esigenze dei clienti, sviluppa switch PoE S1600-24T4F per soddisfare al meglio le vostre richieste aziendali. Questo switch PoE gestito a 24 porte è costruito con 24 porte Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45 che sono completamente conformi a IEEE 802.3af/at, 2 porte combinate SFP/RJ45 e 2 porte SFP. Come switch PoE gestito, FS S1600-24T4S supporta varie gestioni avanzate tra cui WEB, CLI, TELNET, SNMP. Inoltre, consente un controllo molto maggiore sul traffico voce e dati, consentendo di configurare e gestire LAN virtuali (VLAN) e offrendo la possibilità di separare il traffico VoIP ad alta priorità rispetto al traffico dati più di routine. È possibile implementare questo switch PoE gestito a 24 porte per adattarsi alle piccole e medie imprese o alle aziende entry-level che richiedono applicazioni industriali, di sorveglianza, telefoni IP, telecamere IP o wireless.

24 port managed poe switch

Le specifiche dello switch PoE gestito da 24 porte FS S1600-24T4S sono elencate di seguito.

_
Switch Class Layer 2+ Switching Capacity 52 Gbps
Forwarding Rate 38.69 Mpps Web Management Interface Supported
Max. Power Consumption 600W Power Consumption per PoE Port Max. 30W
PoE Standard IEEE 802.3af/at VLANs Up to 4K
Jumbo Frames Up to 9KB Mounting Method Rack-mountable

Applicazioni dello switch PoE gestito a 24 porte FS.com

Oltre a segmentare la rete, uno switch PoE gestito a 24 porte può anche offrire un'ampia gamma di opzioni per la configurazione delle connessioni di rete. Alcune applicazioni comuni sono illustrate di seguito.

Collapsed Backbone for a LAN

Lo switch PoE a 24 porte FS S1600-24T4S è la scelta perfetta per combinare installazioni Ethernet e Fast Ethernet, aprendo la strada a qualsiasi espansione futura prevista. Quando se ne presenta la necessità, è sufficiente collegarsi a un altro hub o switch tramite una delle porte Fast Ethernet o Gigabit Ethernet dello switch. La figura seguente mostra uno switch PoE a 24 porte che opera come backbone collassato per una piccola LAN. Fornisce connessioni full duplex a 10 Mbps dedicate alle workstation e connessioni full duplex a 100 Mbps a utenti esperti e server. Inoltre, i telefoni IP collegati e gli access point wireless ricevono alimentazione PoE dallo switch.

24 port managed poe switch for lan

Connessioni remote con cavo in fibra

1000BASE-LX SFP o 1000BASE-LH SFP possono essere utilizzati su questo switch PoE gestito a 24 porte per interconnettere segmenti di rete remoti o utilizzati per creare un collegamento ad altri edifici in un ambiente universitario. I ricetrasmettitori SFP 1000BASE-SX possono essere utilizzati per connessioni in fibra Gigabit tra i piani dello stesso edificio. La figura seguente illustra questo switch PoE che collega più segmenti con cavo in fibra.

24 port managed poe switch for remote connection with fiber

Realizzazione di connessioni VLAN

Questo switch PoE gestito a 24 porte supporta le configurazioni VLAN, consentendo di organizzare qualsiasi gruppo di nodi di rete in domini di trasmissione separati. Le VLAN limitano il traffico di trasmissione al gruppo di origine e possono eliminare le tempeste di trasmissione nelle reti di grandi dimensioni. Ciò fornisce un ambiente di rete più sicuro per proteggere le tue informazioni sensibili.

24 port managed poe switch vlan configuration

Conclusione

Uno switch PoE gestito a 24 porte è una scelta ottimale e a prova di futuro se si prevede che funzionalità di rete avanzate soddisfino la crescita aziendale. Si adatta perfettamente alla rete delle PMI con la sua capacità di configurazione completa, set di funzionalità avanzate e controlli di sicurezza migliorati. Se hai un piano per l'implementazione di uno switch PoE a 24 porte, FS.com ti offrirà una soluzione efficiente e un supporto tecnico professionale. Niente più esitazioni, contattaci subito tramite sales@fs.com!

 

Articoli Correlati:

Switch PoE a 24 porte FS: Alimenta la tua rete per VoIP di alta qualità
Switch Gestito e Non Gestito: Quale Può Soddisfare La Tua Reale Esigenza?

Comprensione di IEEE 802.3bt High Power PoE (Hi-PoE)
Switch PoE FS S5860-24XB-U Garantisce An'alimentazione Ad Alta Affidabilità

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza