2023年06月12日 FS Official より投稿
341
背景
今回ご紹介するお客様は、高性能な電子機器の製造を専門とする有名な大手テック企業です。技術革新に取り組んでおり、業界のリーダーとして、新製品や新技術を発表し続けています。製品群には、コンピュータ、ネットワーク機器、サーバー、組み込みシステム、モバイル端末などが含まれます。同社は世界中の多くの国に独自の研究開発拠点とデータセンターを持ち、合計10,000 個を超えるラックと20,000平方メートル以上のサーバールームを備えています。
- 課題1データセンター内のキャビネット間を短い距離で相互接続するネットワーク構築であるため、異なるブランド間のデバイスの互換性を十分に考慮する必要がある
- 課題2100Gから400Gへのスムーズなアップグレードと、既存の100G機器を保持しながら部分的に400Gへの導入を実現したい。頻繁な品質問題を回避し、業務の中断とメンテナンスコストを最小限に抑えたい。
- 課題3データセンター製品は迅速に進化し、新規事業を計画しているため、パートナーには強力なサプライチェーンサポートと安定した納品が求められる。
結論
- 実機テストによる互換性保証お客様はデータセンターに複数ブランドのデバイスを持っており、互換性を保証して将来起こり得る問題を回避したいと考えていました。FSのテストチームは、ラボに専門的なテストシナリオを設定し、互換性を保証するための高度なテストツールを備えた実機テストを行いました。FSのモジュールは一貫した標準と管理方法と完全な互換性があり、O&Mに便利であり、時間と労力を節約します
- スムーズなアップグレードを実現する柔軟かつ効率的な導入FSは400G DR4高速ネットワーク接続を使用しました。モジュールはMTP/MPO-12コネクタを備えた最大500mのSMFをサポートしています。100G DRと組み合わせて100G-400Gのアップグレードが可能で、2つのモジュールを相互接続して400G-400Gにすることもできます。また、異なるトポロジー構造を実現できます。QSFP-DD-DR4-400Gは、低消費電力を確保するために、統合型EMLドライバを備えたDSP 7nmチップとを使用しています。本製品はCMIS4.0をサポートし、O&Mを簡素化するDDMを提供します。
- グローバル倉庫による充実な在庫と安心・迅速な配送FSは、倉庫のローカライズ化、8つの言語に対応するサイト、17の現地通貨での支払い方法を備えています。アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールのVOCに迅速に対応することで、FSはお客様の好みにあわせ、顧客体験と満足度をを向上させることに取り組んでいます。国際物流や地元の大手宅配業者との連携により、輸送効率を確保しました。信頼性の高いサービスと迅速な納品は、お客様の競争力維持とコスト管理に役立ちます。
テクニカルサポート
姓
名
メールアドレス
詳細情報
0/5000
事例紹介
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日