電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日 Worton より更新
163.8k
IEC320電源コード(c13とc14)
世界中のネットワークエンジニアは、データセンターで使用されているさまざまなプラグやソケットをよく認識しています。しかし、どこの電源コードが使用されているのかわからないと、外国のデータセンターで初めての経験が難しいかもしれません。世界には複数の規格が使用されています。異なる国では、異なる電源コードタイプ、異なるプラグおよびコネクタ、特にプラグタイプを使用することがあります。この記事では、一般的に使用されるNEMAおよびIEC電源コードの種類、および購入に関するヒントを紹介します。
電源コードとは何ですか?
電源コードは、両端のいずれかに1対の接続カプラを含むラインケーブルまたはメインケーブルです。両端は電源装置から取り外し可能です。ポータブル電子機器を主電源ラインに一時的に接続する負担があり、容易に壁のコンセントや延長コードを通すことができます。
電源コードのタイプの概要と相違点
NEMA電源コードの種類
IEC電源コードの種類
IEC 60320 C13とC15電源コード
異なる国には異なる基準があります
ヨーロッパ:CEE 7/7(タイプE、タイプF)
他の規格:JIS C 8303、AS/NZS 3112など
国・地域 | 標準プラグ | プラグタイプ |
---|---|---|
アルゼンチン | IRM 2073 | タイプC、I |
オーストラリアとニュージーランド | AS/NZS 3112 | タイプI |
ブラジル | NBR 6147/NBR 14136 | タイプC、N |
日本 | JIS C 8303 | タイプA、B |
中国 | GB 1002/GB 2099 | タイプA、C、I |
デンマーク | AFSINT 107-2-D1 | タイプC、E、F、K |
南アフリカ | SANS 164/BS 546 | タイプC、F、M、N |
韓国 | KSC 8305 | タイプC、F |
電源コードを購入する方法
スピードと耐久性の面で高い性能を発揮する適切な電源コードを選択することは非常に重要です。いくつかの簡単な手順を実行すると、正しい選択をするのに役立ちます。
輸出国の正しいプラグを特定すること
電圧を確認すること
電源コードの電流定格の確認すること
コードセットを使用する場合はプラグタイプを選択すること
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日