ギガビットスイッチのSFPポートとは?
小型フォームファクター・プラガブル(SFP)ポートは、スイッチ、サーバー、ルーターなど、さまざまなネットワーク機器やストレージ機器に搭載されています。ギガビットスイッチには通常、複数のSFPポートが搭載されています。では、ギガビットスイッチのSFPポートとは何でしょうか?RJ45ポートとSFPポートの違いは何でしょうか?この記事では、ギガビットスイッチのSFPポートについて知っておくべきことをすべて説明します。
ギガビットスイッチのSFPポートとは?
ギガビットスイッチのSFPポートとは、データ転送を可能にするSFP(Small Form-factor Pluggable)コネクタ用に設計されたスロットのことです。高速性と物理的なコンパクトさを提供します。SFPポートは、対応するSFPモジュール(ファイバSFPまたは銅線SFP)を挿入することにより、ギガビットスイッチ上で光または銅線リンクを可能にします。
"こちらもチェック - ギガビットイーサネットスイッチとは?その種類と仕組みについて
光ポートと電気ポートのリンクの唯一の違いは、物理層(メディア)にあります。つまり、SFPポートには、光ポートまたは電気ポートを備えたSFPモジュールを収容することができます。従って、データ伝送を実現するには、光ファイバまたは銅線ケーブルが必要となります。
電気ポートを持つギガビットスイッチにSFPモジュールを挿入する場合、データ伝送にはCat5e/Cat6/Cat7などのネットワークケーブルを使用する必要があります。しかし、光ポートを持つギガビットスイッチにSFPモジュールを差し込む場合、接続をサポートするために光ファイバケーブルを使用しなければなりません。そのため、RJ45 SFP モジュールは一般に、オールSFPのディストリビューションスイッチをオール銅のエッジスイッチに接続するための短距離アップリンクに使用されます。一方、ファイバSFPモジュールは、長距離の高速ファイバアップリンクに使用されるのが一般的です。
一般的なSFPポートの種類
ギガビットスイッチのSFPポートには、SFPアップリンクポート、SFP PoEポート、コンボ・ポートの3種類があります。それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
SFPコンボポート
コンボポートは、2つのフロントエンド(RJ45ポートまたはSFPポート)を持つ単一のインターフェースで、メタル線と光SFPの両方の接続をサポートします。言い換えれば、コンボポートは2つの異なる物理ポートをサポートできる複合ポートです。RJ45ポートかSFPポートのどちらかを使うことができます。
ただし、これら2つの異なるSFPポートを同時に使用することはできません。各 SFP コンボポートは単一のインターフェースで、2 つの接続を選択できます。1つは銅線イーサネットケーブル用のRJ-45接続で、もう1つは光ファイバケーブル用のSFP接続です。例えば、コンボSFPポートをギガビットスイッチで使用する場合、対応する銅線ポートは使用できません。
"こちらもチェック - FS S3410-48TS-P、48ポート ギガビットスイッチ(2x コンボSFPポート付き、AC/DC電源対応)
SFPアップリンクポート
アップリンクポートは、上位リンクへのアグリゲーション用のポートで、クロスケーブルではなく、標準的なストレートスルーケーブルでスイッチ内部接続するように設計されています。したがって、アップリンクSFPポートは、他のデバイスの通常のポートに接続することができます。
従来の3層ネットワークトポロジーでは、下から順にアクセス層、ディストリビューション層、コア層があります。つまり、アクセススイッチ、ディストリビューションスイッチ、コアスイッチが存在することになります。通常、SFPダウンリンク・ポートはラップトップやPCなどのエンドデバイスへの接続に使用されます。
したがって、アップリンクSFPポートは、ネットワークトポロジーの上位レイヤーへの接続に使用されます。これは、10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G QSFP28など、より高速のスイッチへの接続も意味します。
"こちらもチェック - FS S3700-24T4F、24ポート ギガビットL2+スイッチ(4x 1G SFPアップリンクポート付き)
SFP PoEポート
PoEとはPower over Ethernetの略で、イーサネット・ケーブルを介して電力とデータを同時に伝送することを指します。簡単に言うと、SFP PoEポートもまた、PoEの機能を持つRJ45ポートであり、PoEスイッチが1本の銅線ケーブルでデータを送信し、同時に給電デバイス(PD)に電力を供給することを可能にします。
この場合、SFP PoEポートは、PoEスイッチをデータ伝送装置であると同時に給電装置(PSE)にもします。家庭では、テレビやノートパソコンなどのPoE給電デバイスを使用できます。オフィスでは、VoIPやテレビ電話、IPカメラ、無線APなどを使用できます。
"こちらもチェック - PoE スイッチングハブとは?その仕組み・使い方について
ギガビットスイッチのSFPポートとRJ45ポートの比較
SFPポートに加え、ギガビットスイッチには一般的にRJ45ポートが内蔵されており、プラグアンドプレイのイーサネットカッパーケーブルを使用できます。では、ギガビットスイッチのSFPポートとRJ45ポートの正確な違いは何でしょうか?
接続タイプ
RJ45ポートとSFPポートの他の多くの特徴を決定する最も基本的な違いであるため、最初に説明します。RJ45ポートは、1Gbit/s伝送用のイーサネットケーブル(Cat5e/Cat6/Cat7)のみをサポートし、距離は100m(330ft)に制限されています。そのため、一般的にはコンピュータやルーターを接続するために使用されます。そのため、RJ45ポートの1000BASE-Tスイッチは、データセンターでサーバー・スイッチングやLAN、デスクトップスイッチからのアップリンク、あるいはブロードバンド・アプリケーションのデスクトップへの直接接続に使用できます。
SFPスイッチの場合、SFPポートはより汎用性が高く、光ファイバケーブル(シングルモードとマルチモードの両方)を使用したファイバSFPモジュールや、Cat5e、Cat6、Cat7、Cat8ケーブルを使用した銅線SFPモジュールに対応しています。これは、SFPポートがより多くの種類の通信ケーブルをサポートし、より長い範囲のリンクをサポートすることを意味します。
最大伝送距離
最大伝送距離は、RJ45ポートとSFPポートの接続方法によって大きく異なります。RJ45ポートの最大伝送距離は100メートルで、家庭や小規模オフィスのネットワークには十分な距離です。
SFPポートを使用すれば、より長距離の接続が可能です。SFPポートに接続されたMMFケーブルは最大550~600メートル、SMFケーブルは150キロメートルに達します。Cat5ケーブルで接続した場合、SFPポートは100メートルの制限に従います。
ギガビットスイッチの短距離リンクでは、イーサネット・スイッチの相互接続にSFPポートを使ってもRJ45ポートを使っても違いはありません。近い将来、サーバーを光リンクで接続する予定がないのであれば、SFPポートのスイッチは必要なく、標準の1000BASE-Tのままで十分です。
"こちらもチェック - RJ45とSFPポート、スイッチに接続するためのモジュールとは
結論
SFPポートにより、ギガビットスイッチは様々なファイバやイーサネットケーブルに接続できるようになり、スイッチング機能をネットワーク全体に拡張できるようになります。また、SFPポートはRJ45 SFPモジュールとファイバSFPモジュールの両方をサポートすることができます。
さらに、コンボSFPポートとアップリンクSFPポートの両方が、ユーザー自身のアプリケーション要件に応じてスイッチを構成するのに役立ちます。これらは、パワーと柔軟性を可能にします。FSは、市場の主要ベンダーと完全に互換性のある銅線およびファイバSFPモジュールを幅広く提供しており、光ネットワークコンポーネントおよびソリューションのベンダーとして選ばれています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日