各ブランドのスイッチでSFPモジュールの光RX/TXパワー強度を表示する方法について
Cisco、Hpe、Brocadeのようないくつかのスイッチは、トランシーバの温度、トランシーバの電源電圧、レーザーバイアス電流、RXパワーTXパワー(mW/μW/dBm)を含むSFPモジュールのDDM/DOM情報をユーザーが表示するためのCLI(コマンドラインインタフェース)参照機能を提供しています。
各ブランドのスイッチにおけるSFPモジュールの光強度テスト
Ciscoスイッチの展示ケース
スイッチコンソールにログインして、Ciscoスイッチの特権EXECモードを実行し、fiber-ports-optical-transceiverコマンドを使用します。コマンド出力の出力電力(mWatt)フィールドは光モジュールの受信電力を示し、入力電力(mWatt)フィールドは送信電力を示します。
HPEスイッチの展示ケース
表示されるトランシーバーモジュール情報は、実行した「 show interfaces transceiver [port-list] detail」コマンドによって異なります。DOM情報、アラームとエラー情報(GBIC/SFPトランシーバーのみ)、アラームとエラー情報(XENPAKトランシーバー)の情報は、トランシーバーがDOMをサポートしている場合のみ表示されます。
Brocadeスイッチの展示ケース
SFPSHOWコマンドは、スイッチ上の特定のポートに関する統計情報を表示します。
注意:
光トランシーバーのDDM情報を表示するコマンドは、スイッチによって異なる場合があります。操作の前に仕様を参照してください。
光モジュールの光パワー強度に関する一般的な測定方法
一般的に、光パワーの強度を測定する標準には、ミリワット(mW)、マイクロワット(μW)、dBmの3つがあります。異なるベンダーは、信号電力を表すためにこれらのうちの1つを採用することがあります。例えば、Ciscoのスイッチでは電力測定にmWを使用しますが、他のスイッチではdBmを使用します。光パワーは小さいので、スイッチベンダーによってはマイクロワット(μW)を使うこともあります。
これらの標準の間には換算があります。
dBm=10*lgP(Pは光パワーを示し、単位はmW。)
例えば、1mWは0dBmに変換できます。
1mW = 1000µW
以下はEMCが推奨する数値です。
マイクロワット(μW) | ミリワット(mW) | dBm |
---|---|---|
1 | 0.001 | -30 |
10 | 0.01 | -20 |
25.1 | 0.0251 | -16 |
31.6 | 0.0316 | -15 |
50 | 0.05 | -13.01 |
100 | 0.1 | -10 |
125.9 | 0.1259 | -9 |
150 | 0.15 | -8.24 |
200 | 0.2 | -6.99 |
250 | 0.25 | -6.02 |
300 | 0.3 | -5.23 |
350 | 0.35 | -4.26 |
400 | 0.4 | -3.98 |
各ベンダーはSFPの通常の動作仕様を公表しています。また、故障のトラブルシューティングを行う際にも、これらのパラメータを外れた動作は検索範囲を狭めることになるため、非常に役に立ちます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日