PoE VS PoE+ VS PoE++スイッチングハブ: どっちを選ぶ?
PoE/PoE+/PoE++の違い、スイッチの選び方について解説
近年から、IP電話、IPカメラ、無線アクセスポイントの普及に伴い、PoE(Power over Ethernetの略称、下記PoEと呼ぶ)は大きな進化を遂げました。IoTの活用、新たな通信規格及びそれに基づいて開発されるスマートデバイスなどの分野において、PoEの普及と発展は加速していくと予想されます。
PoE、PoE+、PoE++について
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202108/18/poe-poe-1629261269-PUXSeVczoO.png)
PoEとは何ですか? PoE技術は2003年にIEEE 802.3af標準で定義されました。当該標準に則ったPoEスイッチは、LANケーブルの2対ツイストペアだけを経由し、VoIP電話やネットワークカメラなどのPD(受電装置)に給電できます。さらに、PoEは技術進歩によって多くの規格に分類されます。PoE技術の詳細については 「PoE給電とは?おすすめのPoEスイッチをご紹介」。
-
IEEE 802.3af(PoE):IEEE EEE 802.3af標準規格によると、イーサネットの伝送速度に影響を及ぼさないまま、最大15.4ワットの給電規格が定められました。10M/100M/1000M Ethernetでは、4対のツイストペアのうち2対をデータ通信用に使用し、残りの2対はPSEを通して給電を行う。
-
IEEE 802.3at(PoE+):基本的に、IEEE 802.3atはIEEE 802.3afのアップデートともいえます。IEEE 802.3afとの互換性が高い割に、電力の供給力をIEEE 802.3afの2倍以上、つまり30ワットぐらいに高めることができます。
-
IEEE 802.3bt(PoE++):最新のPoE規格としてのIEEE 802.3btは2.5G/5G/10GBイーサネットに対応し、4対のツイストペアを同時に給電に使用することができます。また、IEEE 802.3btによると、タイプ3とタイプ4という二種類のPoEが分類され、それぞれの最大電力供給力は60ワット、100ワットです。
規格 | PoE | PoE+ | PoE++ |
---|---|---|---|
標準 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt |
最大PSE供給電力 | 15.40W | 30W | 60W(タイプ3) / 90W(タイプ4) |
PD給電 | 12.95W | 25.5W | 51W(タイプ3) / 71W(タイプ4) |
ツイストペア | 2ペア | 2ペア | 4ペア |
ケーブルの種類 | カテゴリ3 | カテゴリ5 | カテゴリ5 |
給電機器(実例) | 無線アクセスポイント / IP電話 | ネットワークカメラ / ビデオ電話 | 4K/8K防犯カメラ / LED照明 / 高解像度モニター |
通信規格 | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T or 10BASE-T |
PoEスイッチ vs PoE+スイッチ vs PoE++スイッチの選び方
PoE +技術(IEEE802.3at標準)はPoE技術のアップグレードです。2009年に公開されました。目的のアプリケーションを実現するために、市場のPD(無線アクセスポイントなど)は、12.95W以上のPoEワット数を必要とする傾向があります。それを解決するために、高電力消費をサポートできるPoEプラス技術が登場しました。
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202108/18/poe-type-1629269906-9CxwzbrKls.png)
スイッチ | PoE スイッチ | PoE+ スイッチ | PoE++ スイッチ |
---|---|---|---|
IEEE 標準 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt |
PoEタイプ | タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 / タイプ4 |
受電機器 (PD) の最大電力 | 12.95W | 25.5W | 51W(タイプ3) / 71W(タイプ4) |
PSE最大供給電力 | 15.4W | 30W | 60W(タイプ3) / 90W(タイプ4) |
電圧範囲(スイッチ) | 44–57V | 50–57V | 50–57V |
電圧範囲(PD) | 37–57V | 42.5–57V | 42.5–57V |
ツイストペアを使用 | 2ペア | 2ペア | 2ペア; 4ペア |
利用できるケーブル | Cat3以上 | Cat5以上 | Cat5以上 |
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日