PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
PoE vs PoE+ vs PoE++
近年から、IP電話、IPカメラ、無線アクセスポイントの普及に伴い、PoE(Power over Ethernetの略称、下記PoEと呼ぶ)は大きな進化を遂げました。IoTの活用、新たな通信規格及びそれに基づいて開発されるスマートデバイスなどの分野において、PoEの普及と発展は加速していくと予想されます。これから、PoEの定義、規格、タイプ、構成について詳しくご紹介します。
PoE給電ネットワークとは?
PoE/PoE給電とはイーサネットで利用されるケーブルを用いて、給電及びデータ伝送を行う技術のことです。PoEを利用することで、Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6aなどのイーサネットケーブルを通してデーだ通信を行い、IPカメラ、IP電話、PoE照明器具、他の電気製品への給電をすることができます。電力設備やデバイスごとに給電ソケットを設置せずに、PoEを通して簡単に室内外にある電気製品に電力を供給することができます。
![_1571106349_rhCfoSigur.jpg _1571106349_rhCfoSigur.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201910/15/_1571106349_rhCfoSigur.jpg)
PoEを導入するメリットとは?
便利だけではなく、PoEが普及する原因に繋がる他の要素を無視してはいけません。
-
時間・費用の節約:PoEを導入し、電気製品やデバイスへの電力供給システムと配線を布設せずにすむことにより、電気配線に必要なコストを削減することができました。特に電気製品やデバイスが複数台設置される場合、PoEに詳しい電気工事業者を雇用し、新たな給電システムを配置するのに必要な時間的・金銭的コストを省けます。
-
柔軟性:給電システムより、PoEイーサネットネットワークの構築のほうが簡単です。PoEの導入により、電気製品やデバイスへの給電に悩まずに好きな場所に設置することができます。従って、配線システムも通信端末もより高い柔軟性を備えうようになりました。
-
安定性:PoEを経由する電力は中枢から伝送してきたため、壁に設置される給電アダプタとは違い、UPS(無停電電源)でデータのバックアップを実行させたり、デバイスをリセットしたり、装置を無効化したりすることができます。そのため、PSE(Power Sourcing Equipment、給電側機器、下記PSEと呼ぶ)が故障しても、電気製品に大した影響を及ぼしません。
PoE標準規格について
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers、米国電気電子学会)、シスコ(Cisco )、企業連合HDBaseT AllianceはPoEに幾つかの標準規格を定義付けました。 それはIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、Cisco UPOE、そしてPoH(Power over HDBaseT)です。
-
IEEE 802.3af(PoE):IEEE EEE 802.3af標準規格によると、イーサネットの伝送速度に影響を及ぼさないまま、最大15.4ワットの給電規格が定められました。10M/100M/1000M Ethernetでは、4対のツイストペアのうち2対をデータ通信用に使用し、残りの2対はPSEを通して給電を行う。
-
IEEE 802.3at(PoE+):基本的に、IEEE 802.3atはIEEE 802.3afのアップデートともいえます。IEEE 802.3afとの互換性が高い割に、電力の供給力をIEEE 802.3afの2倍以上、つまり30ワットぐらいに高めることができます。
-
IEEE 802.3bt(PoE++):最新のPoE規格としてのIEEE 802.3btは2.5G/5G/10GBイーサネットに対応し、4対のツイストペアを同時に給電に使用することができます。また、IEEE 802.3btによると、タイプ3とタイプ4という二種類のPoEが分類され、それぞれの最大電力供給力は60ワット、100ワットです。
-
Cisco UPOE:short for Universal Power Over Ethernet、略称UPOE。シスコによって開発された規格です。IEEE 802.3atより高い基準が定められ、4対のツイストペアのなか、いずれも60ワットの給電力を備え、幅広い電気製品に適応しています。
-
PoH(Power over HDBaseT ):IEEE 802.3atに基づき、企業連合HDBaseT Allianceによって開発されたPoH標準規格は4対のツイストペアイーサネットケーブルを通じて100ワットの電力供給を行うことができます。
PoEの分類と電力クラスに基づく比較
PoE vs. PoE+ vs. PoE++ vs. UPoE vs. PoH
PoEの標準規格は上記の通り、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at(PoE++)、IEEE 802.3bt(PoE++)、UPOE、PoH、5つのタイプがあります。 IEEE 802.3afを基準にするPoEは主にアンテナの付いた無線LANアクセスポイントやIP電話などの低電力消費デバイスに対応します。 IEEE 802.3atを基準にするPoE+は通常六つのアンテナを利用する無線アクセスポイントに繋がり、複雑な監視・防犯カメラシステムの構築に対応します。 PoE++とUPoEは共に最新のPoE給電技術と言われますが、基準にした標準規格が異なります。前者はIEEE 802.3btに基づくことに対して、後者はシスコによって開発されたUPOE規格に準ずります。両者どもはネットワークの給電力・回復力(レジリエンシ)を強化し、パソコン、テレビ、ビデオ会議システム、LEDライトなど消費電力の高いデバイスにも対応できるようにすることが目的です。 PoEの機能に似ているPoHはイーサネットケーブル一本で同時に電気信号とデータ信号を最大100米離れた場所まで伝送することができます。その低コスト・高効率を生かし、 PoHは主に空港、ホテル、病院、カフェテリアなどデジタル電子看板を利用する場所で使用され、AC(交流給電)アウトレットを設置せずに給電できます。
規格 | PoE | PoE+ | PoE++ | UPoE | PoH |
---|---|---|---|---|---|
標準 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | Cisco UPoE | Power over HDBaesT |
最大PSEパワー | 15.40W | 30W | 60W(タイプ3) / 100W(タイプ4) | 60W | 100W |
PD給電 | 12.95W | 25.5W | 51W(タイプ3) / 71W(タイプ4) | 51W | 71W |
ツイストペア | 2ペア | 2ペア | 4ペア | 4ペア | 4ペア |
ケーブルの種類 | カテゴリ3 | カテゴリ5 | カテゴリ5 | カテゴリ5 | カテゴリ5e |
最大伝送距離 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
通信規格 | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T or 10BASE-T | 10/100/1000BASE-T or 10GBASE-T | 10/100/1000BASE-T or 10BASE-T |
異なる給電力により、PoEネットワークは四つのタイプに分類されました。それぞれはタイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4です。 タイプ1の最大給電力は15.4ワットであり、タイプ2との互換性を持ちもす。違うのは、タイプ2の最大給電力が30ワットに上がりました。 PoE++やUPoEと呼ばれるタイプ3は直流給電方式で最大60ワットを供給することができます。タイプ4は強い電力供給機能を備え、最大100ワットを供給します。
パシッブPoE方式とアクティブPoE方式
PoEには大きく分けて2種類の方式があります。接続機器がPoE対応機器であることを確認してから電力の供給を行うアクティブPoE方式と、それらの確認を行わずに一定の電力を供給するパッシブPoE方式です。詳しくは「パシッブPoE方式とアクティブPoE方式:どちらを選べばいい?」をご覧ください。
ネットワークにPoE機器を導入する方法
ネットワーク内に給電機能をもつ機器はPoEスイッチ(商品詳細)、PoEインジェクタ、PoEスプリッタ、3つあります。導入時に一番手間のかからない方法として、PoEスイッチとPoE対応機器をイーサネットケーブルで繋げれば、PoE給電ネットワークの構築は完成です。PoEインジェクタも給電機能を備えています。内蔵電源のPoEインジェクタはPoE非対応のネットワークスイッチ(商品詳細)にPoE機能を追加し、通信しながら給電を行います。PoEスプリッタは内蔵電源をもち、データ通信と電源供給を分離する形で、交流電源の設置されていない場所にあるPoE非対応LAN機器に対して給電と通信を行います。
![_1571106744_y2ZgThbXYE.jpg 4-Add PoE in Networks.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201910/15/_1571106744_y2ZgThbXYE.jpg)
PoEに関するQ&A
Q: PoEの電圧はどれくらい?
A: PoEでは、PSEからLANケーブルを接続する1ポートあたり、44Vー57V範囲内の出力電圧(最大57V、通常48V)を提供することが可能です。必要な給電力を確保したうえで、安全・安定のデータ通信を行うPoE給電ネットワークだと考えられます。
Q: PoEの通信速度は?
A: Cat5、Cat5e、Cat6を通して通信速度10/100/1000MbpsのPoE給電ネットワークを構築することができます。IEEE 802.3btやPoE++標準規格により、PoEは100米範囲内に 2.5 Gbpsー5 Gbpsの通信速度を保ち、未来で10 Gbpsを実現することが予想されます。
Q: PoE給電ネットワークを構築するために予め知っておくべきことは?
A: PoE給電ネットワークの構築に幾つかの制限があります。まず、PoEの最長伝送距離は328フィート,いわゆる100米です。そのため、ユーザーが実際にPoEを通じてデバイスや機器を遠隔操作する範囲も制限されてしまいました。次に、PSE(PoEスイッチなど)は通常複数台の受電側機器に接続するため、故障したら全ての受電側機器に影響を及ぼすことになってしまいます。安定性・安全性・品質の高いスイッチを選び、無停電電源装置を設置することが大切です。
Q: PoEインジェクタとPoEスイッチ、それぞれの意味は?
A: PoEインジェクタはPoEミッドスパンとも呼ばれ、PoEスイッチとPoE対応機器の間にある仲介として給電とデータ通信を行います。PoEスイッチはPoEエンドスパンとも呼ばれ、受電側機器に給電すると同時にデータ通信を行うというPoEモードAを備えます。それに対して、PoEミッドスパンはピン4-5 とピン7-8で給電するというPoEモードBを備えます。詳細については、「PoEスイッチ、PoEデバイスへの給電方式」をご覧ください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日