2023年08月04日 FS Official より投稿
190
概要
最近、オーストラリアのお客様は、本社のデータセンターと新しく設立された支社間の約180kmに及ぶ長距離10G伝送システムを構築する必要がありました。FSは長距離10G DWDMソリューションを設計し、顧客のリンク保護とビジネス拡張のニーズに応え、安定したネットワーク伝送信号と将来の拡張性を確保しました。
- チャレンジ1長距離伝送中のデータ分散、減衰、信号損失を効率的に克服します。
- チャレンジ22つのサイト間にはかなりの距離があるため、継続的な送信サービスが不可欠です。
- チャレンジ3会社のビジネスは急成長しており、すぐに追加のサービスが必要になります。
取り組み
![](https://media.fs.com/images/community/erp/8Tn6Y_20230801101354GpPhs.jpg)
結果
- 将来のネットワーク拡張に備えた超大容量24チャンネルをフルに活用することで、総リンク容量は240Gに達し、残りの16チャンネルは次世代ネットワークの需要に応えるため、将来のネットワークアップグレードを可能にします。
- 安定したリンク性能による確実なビジネス伝送すべてのコアユニット、電源、ネットワーク管理ユニット、OLPは、データの安定性を確保するために1+1の冗長性を備えています。万が一障害が発生した場合は、バックアップシステムが自動的にデータ転送を引き継ぎます。
- 簡単な操作とメンテナンスこのソリューションは、ホットスワップ可能なネットワークユニットを備えたFS M6200 マルチサービスWDM伝送プラットフォームを採用し、省スペースと低消費電力を実現しています。その統一されたユーザーフレンドリーなオペレーティングシステムは、メンテナンスの複雑さを軽減し、システム全体の可用性を向上させます。
テクニカルサポート
姓
名
メールアドレス
詳細情報
0/5000
事例紹介
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日