2023年07月07日 FS Official より投稿
380
背景
お客様は1994年に設立された中国の大手通信事業者で、固定電話や携帯電話、ブロードバンドインターネット、データ通信サービスなど、総合的な通信サービスを提供しています。業務量の増加に伴い、通信アクセスルームのケーブル配線に対する要求も高まっています。FSは、乱雑な配線の問題を解決するために、高度な統合配線設計と高密度ケーブル製品を提供しました。
- 課題1複数のケーブルが乱雑になると、安全上のリスクが生じるだけでなく、外観も損ねます。
- 課題2改修や拡張は、複雑で高いリスクが伴うため困難です。
- 課題3障害のトラブルシューティングやケーブルの場所の特定は困難で非効率的です。
取り組み
![](https://media.fs.com/images/community/erp/pERXf_output668ja.png)
結論
- FSソリューション:美観と効率性の新時代通信事業者は、高品質で見た目にもきれいな広帯域光ネットワークを必要としています。既存のアーキテクチャーでは従来の方法が使用されているため、ケーブルが整理されておらず、安全性が損なわれ、運用が煩雑になります。FSは、3MTP18LCDOM4Aカセットと144F(12F*12)MTPトランクケーブルを使用した高密度ソリューションを提供し、配線スペースを削減します。FHD-1UFCE 1Uエンクロージャは、エリア間のケーブル配線作業を削減し、運用を合理化します。
- データセンターのケーブル管理に大変革をもたらすデータセンターにおける無秩序なケーブル管理は効率の低下につながり、新たなビジネス展開への課題となっています。FHD-3MTP18LCDOM4Aカセットは、36本の光ファイバケーブルを収容できる高密度設計で、従来の30分/pc以上から5分/pc以下にまで、業務効率を向上させることができます。
- 高密度ソリューションによる障害トラブルシューティングの効率化障害発生時、FHDパッチパネルの視覚的なポートラベルにより、メンテナンスのための障害ケーブルの迅速な識別と位置特定が可能です。一方、このソリューションは、運用の難易度を下げ、水平管理エリアのケーブルのメンテナンスフリー状態を実現し、バックボーンリンクの障害発生確率を低減します。ケーブルの混乱問題を解決し、作業効率を向上させます。
テクニカルサポート
姓
名
メールアドレス
詳細情報
0/5000
事例紹介
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日