中文

思科10G S级和非S级光模块的区别及选择

发布于 2020年03月31日 by
2.8k

在10G网络应用中,包括SFP-10G-SR在内的各种思科10G SFP+光模块得到了广泛应用。在2014年12月,思科推出了新的10G S级光模块,如SFP-10G-SR-S,为企业和数据中心提供了更多选择。思科10G S级与非S级光模块有何区别,又该如何选择呢?

思科10G S级和非S级光模块类型介绍

思科10G 非S级光模块类型众多,包括SFP-10G-SR,SFP-10G-LR,SFP-10G-ER,SFP-10G-ZR等。思科10G S级光模块只有四种型号,包括SFP-10G-SR-S,SFP-10G-LR-S,SFP-10G-ER-S,SFP-10G-ZR-S,它们摒弃了一些“不必要的功能”这里在下面的区别里面是不是就代指了,主要是温度和协议 ,为企业和数据中心等其他没有特殊温度要求的应用而设计,它们与思科10G非S级光模块规格大致相同,具体规格如下表所示。

型号 波长(nm) 光纤类型 接口类型 传输距离 温度(℃) 功耗(W)
SFP-10G-SR-S 850 MMF LC双工 300m 0℃-70℃ 1
SFP-10G-LR-S 1310 SMF LC双工 10km 0℃-70℃ 1
SFP-10G-ER-S 1550 SMF LC双工 40km 0℃-70℃ 1.5
SFP-10G-ZR-S 1550 SMF LC双工 80km 0℃-70℃ 1.5

表1 思科10G S级光模块规格

思科10G S级和非S级光模块区别及选择

思科10G S级和非S级光模块具有相同的外观、尺寸、接口类型、波长、功耗等,但在温度等其他方面仍具有一些区别。下面将对两者之间的区别进行介绍,帮助大家更好的选择它们。

网络协议:思科10G 非S级光模块比S级支持更多网络协议

思科10G 非S级光模块支持多种网络协议,包括以太网协议、OTN(开放传输网络)和WAN-PHY(广域网物理层);而思科10G S级光模块仅支持以太网协议,不支持FCoE(以太网光纤通道存储协议。并且,非S级光模块均符合TAA(贸易协定法),而S级光模块未通过TAA。

温度:思科10G 非S级光模块比S级温度范围更广

思科10G 非S级光模块可在COM(商业级温度范围0~70/32~158)、EXT(扩展温度范围-5~85/23~185)、IND(工业温度范围-40~85/-40~185)三种状态下运行,例如SFP-10G-BXU-I和SFP-10G-BXD-l均可在-40~85摄氏度下工作;思科10G S级光模块只能在COM状态下运行。

10G 光模块.png

图1:10G光模块

应用:思科10G 非S级别光模块比S级应用更广

思科10G 非S级光模块因温度等优势,可用在企业、数据中心,同时还适用于室外部署或工业、矿山等恶劣环境;而S级光模块只适用于企业、数据中心环境。

传输距离:思科10G S级光模块适用于短距离传输

根据思科介绍,S级光模块更适合短距离传输,比如机架内和数据中心机架之间的网络连接。如果您不需要进行远距离传输,则S级光模块比较适合。

价格:思科10G S级光模块价格更低

前面提到思科10G S级光模块摒弃了一些“不必要的功能”,因此它的价格比非S级光模块低,这也是它在市场上受到广泛欢迎的重要原因。

思科10G S级和非S级光模块可以互连吗?

思科10G S级和非S级光模块为用户提供了更多选择,不过这两者可以进行互连吗?答案是肯定的。下表以SFP-10G-LR-S和X2-10G-LR光模块为例说明。

型号 带宽 光纤类型 纤芯 传输距离
SFP-10G-LR-S 1310 SMF G.652 10km
X2-10G-LR 1310 SMF G.652 10km

表2:SFP-10G-LR-S和X2-10G-LR光模块规格

从上表可以看出,两种型号在规格上保持一致,因此它们可以在同一链路中进行互连。除此之外,思科官网给出的两种型号的特征介绍也证明了这一点。

型号 特征
SFP-10G-LR-S • 支持在思科平台上识别思科光模块型号技术支持
• 支持与10GBASE XENPAK、10GBASE X2和10GBASE XFP在同一链路中使用
X2-10G-LR • 支持在思科平台上识别思科光模块型号技术支持
• 支持在思科平台上识别思科光模块型号技术支持

表3:SFP-10G-LR-S和X2-10G-LR光模块特征

综上所述,思科10G S级光模块和非S级光模块可以在同一链路中进行互连。

结论

思科10G S级光模块与非S级光模块存在细微差异,在企业和数据中心应用下,S级光模块价格更低。不过随着光模块技术的发展,第三方兼容光模块成为了数据中心更具性价比的选择,思科10G 非S级兼容光模块在更多应用中同样具备了成本优势。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
一文了解CVR-QSFP-SFP10G万兆转换模块
2020年03月25日
2.0k
技术博文
See profile for Jean.
Jean
10GBASE-T SFP+万兆电口模块详解
2020年03月31日
4.7k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何将QSFP+端口转换为SFP+端口?
2020年03月25日
10.4k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
飞速(FS)最值得购买的10G光模块
2023年05月05日
2.1k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何检查SFP光模块的光信号强度?
2020年09月11日
5.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
87
技术博文