中文

10GBASE-T SFP+万兆电口模块详解

发布于 2020年03月31日 by
4.8k

10GBASE-T SFP+万兆电口模块是专为10GbE高速通信链路所设计的,接口类型为RJ45 ,主要用在交换机、网卡等产品上,一般搭配超六类网线(Cat6a)或者七类网线(Cat7)使用,传输距离最高可达100米。因其功耗低、性能稳定等优势被广泛应用于数据中心、园区网等场景中。这篇文章将带领大家更详情的了解10GBASE-T SFP+万兆电口模块。

 

一、10GBASE-T SFP+ 万兆电口模块的优势有哪些

  • 更灵活:交换机上的RJ45端口是用来与网线相连,但是交换机上仅有的几个RJ45端口不足以满足数据中心铜缆布线的需求。在这种情况下,10GBASE-T SFP+万兆电口模块可以将光口转换为电口,以满足交换机上RJ45端口不足的需求。

  • 传输距离更长:在数据中心和企业网络中,绝大多数链路的长度在10m至100m之间,10GBASE-T SFP+万兆电口模块可以在100米的距离内提供10Gb/s的数据传输,很好地弥补了SFP+ DAC高速线缆只能传输10米的局限性。

  • 性价比高:在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致应用成本大大提高,而使用10GBASE-T SFP+万兆电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中,而且铜缆基础设施的成本远远低于光纤。

  • 更低功率:与嵌入式10GBASE-T RJ45端口相比,使用10GBASE-T SFP+万兆电口模块每个端口至少节省0.5W的功率。

 

二、10GBASE-T SFP+万兆电口模块的应用场景

通过上文我们可以了解到10GBASE-T SFP+万兆电口模块既弥补了高速线缆传输距离的不足,又很好地解决了光模块采用光纤布线成本过高的问题,且可以直接用在现有的铜缆布线系统中实现10G传输,而不需要再额外增加其它设备,因此无论是高等院校、专业研究所或中大型公司都能通过10GBASE-T SFP+万兆电口模块的灵活部署获取更多效益。下图我们展示了10GBASE-T SFP+万兆电口模块的两个典型的应用场景。

应用场景一:将具有10GBASE-T RJ-45端口的服务器/或存储设备连接到带有SFP+端口的网络交换机。

10GBASE-T SFP+铜模块与服务器和存储设备连接图

图1:10GBASE-T SFP+铜模块与服务器和存储设备连接图

应用场景二:在边缘交换机上将网络升级到10G。

10GBASE-T SFP+铜模块在边缘交换机上的应用图

图2:10GBASE-T SFP+铜模块在边缘交换机上的应用图

 

结论

综上所述,10GBASE-T SFP+万兆电口模块在各应用场景中还是具有不少优势的,飞速(FS) 10GBASE-T SFP+万兆电口模块严格通过整套完善的测试流程,且荣获国际多项质量体系认证,品质、性能均能满足您的需求。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
727
技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
万兆电口光模块:SFP+转RJ45端口解决方案
2023年10月18日
6.0k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
10GBASE-T:10G网络的一项重要技术
2021年12月15日
2.3k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G万兆光模块怎么用?组网方案详解
2019年03月20日
7.0k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.7k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
技术博文
技术博文