中文

什么是千兆光模块和万兆光模块?它们有什么区别?

发布于 2019年04月23日 by
13.2k

众所周知千兆光模块和万兆光模块的主区别在于它们的传输速率不一样,千兆光模块的传输速率是1000Mbps,而万兆光模块的传输速率是10Gbps。除传输速率外,你还知道千兆光模块和万兆光模块的其他区别吗?接下来本文将对千兆光模块和万兆光模块的区别进行详细解析。

 

一、什么是千兆光模块?

千兆光模块即传输速率为1000Mbps的光模块它通常用FE来表示。千兆光模块一般有千兆SFP光模块和GBIC光模块两种,传输距离可达到80m—160km。我们可以从产品本身的规格细节以及不同公司提供的光模块命名规则来辨别千兆光模块。

 

二、什么是万兆光模块?

万兆光模块即传输速率为10G的光模块,也被称为10G光模块,封装形式为SFP+或者XFP。万兆光模块的标准有IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an,我们在选择万兆光模块的时候,可以从价格、功耗、占用空间等因素着手考虑。

 

三、如何区分千兆光模块和万兆光模块?

除了速率不同,千兆光模块和万兆光模块还存在几点区别:

封装形式

千兆光模块又叫做SFP光模块,按照应用类型可细分为BiDi、CWDM、DWDM、SONET/SDH和GBIC光模块。与之不同的是,万兆光模块有SFP+/XFP/X2/XENPAK四种封装形式,按照应用类型又可分为BiDi、CWDM和DWDM光模块。

光纤类型

光模块根据适用光纤类型的不同可被分为单模(SMF)光模块和多模(MMF)光模块,其中单模和多模指的是光纤在光模块中的传输方式,千兆光模块和万兆光模块有单模和多模两种光纤类型可选。

传输距离

一般,千兆光模块最远传输距离可达160km(大部分在100km左右),万兆光模块最远传输距离可达100km(大部分在80km),但不同光纤类型的光模块传输距离各不相同,如单模光模块通常用于远距离传输,多模光模块通常用于短距离传输。

应用范围

千兆光模块通常用于千兆以太网、双通道和双向传输的同步光纤网络(SONET),万兆光模块广泛应用于万兆以太网、STM-64和OC-192速率标准的同步光纤网络(SONET)以及10G光纤通道(SONET)。

下表记录了千兆光模块和万兆光模块在参数等方面的区别:

模块类型
中心波长
1310nm、1470nm、1550nm(单模光模块)、1330nm-TX/1270nm-RX
1470nm、1550nm、1590nm、1330nm-TX/1270nm-RX(BiDi光模块)
接口
LC双工/SC双工(GBIC千兆光模块)
LC双工/SC双工(XENPAK万兆光模块)
激光器类型
DFB 1550nm、DFB BiDi、DFB 1310nm、DFB CWDM、DFB DWDM
EML 1550nm、DFB BiDi、EML CWDM、EML DWDM、DFB CWDM
DOM功能
除GBIC光模块以外,其它的千兆光模块均支持DOM功能
万兆光模块均带有DOM功能

众所周知,光模块传输速率通常从100Mb/s至400Gb/s不等,常见的传输速率为1Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s和400Gb/s。

 

总结

在应用中应该选择千兆光模块还是万兆光模块要看您具体的的网络类型,例如您的网络是千兆以太网就选择千兆光模块,万兆以太网则选择万兆光模块。不过需要注意的是,若您的千兆交换机上有万兆拓展口,是可以使用万兆光模块的;若没有,则必须严格按照光模块和交换机上的端口速率来选择合适的光模块。

相关文章推荐

技术博文
技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
729
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
10GBASE-T:10G网络的一项重要技术
2021年12月15日
2.3k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G万兆光模块怎么用?组网方案详解
2019年03月20日
7.0k
技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
万兆电口光模块:SFP+转RJ45端口解决方案
2023年10月18日
6.0k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.7k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
技术博文
技术博文