中文

10G万兆光模块怎么用?组网方案详解

发布于 2019年03月20日 by
7.0k

在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。根据飞速(FS)国内市场销售情况来看,万兆光模块是目前比较受欢迎的光模块之一。本文将详细为您介绍市面上常见的万兆光模块型号以及其使用方案。

 

万兆光模块是什么?

万兆光模块是一种传输速率为10Gbps的光模块,遵循IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an等标准,支持SFP+/XFP/X2/XENPAK等封装。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等网络设备连接,应用在10G bps以太网以及8.5G bps光纤通道系统中,满足数据中心更高的速率需求,实现数据中心的网络扩展与转换。

SFP+光模块是目前比较受欢迎的万兆光模块,其线卡密度高、体积小,可与其他类型的10G模块互通,为数据中心提供更高的安装密度,节约成本。也因此而成为市场上主流的可插拔光模块。

10G SFP+万兆光模块

 

万兆光模块型号大全

目前市面上常见的万兆光模块有10G SFP+(常规)、10G BiDi SFP+、10G CWDM SFP+、10G DWDM SFP+、10GBASE-T五种类型。

  • 10G SFP+万兆光模块:指常规的SFP+光模块,包含SR/LR/LRM/ER/ZR等型号,可10G SFP光模块的升级版,是目前市场上的主流设计。

  • 10G BiDi SFP+万兆光模块:采用波分复用技术(即WDM技术),单纤双向,可减少光纤的使用量,降低建设成本,需注意的是该类万兆光模块使用时必须成对使用。

  • 10G CWDM SFP+万兆光模块:采用粗波分复用技术,常与单模光纤搭配使用,可节省光纤资源,在组网中更加灵活、可靠,且功耗小。

  • 10G DWDM SFP+万兆光模块:采用密波分复用技术,多用于长距离的数据传输中,传输距离最大可达80km,具有高速率、大容量、扩展性强等特点。

  • 10GBASE-T 万兆光模块:属于电口模块,遵循MSA标准,通常与网线搭配使用,最大传输距离可达30米。

若想了解更多详情可访问《思科华为常见的万兆光模块型号大全》

10G SFP+万兆光模块型号

 

万兆光模块怎么用?

不同类型的万兆光模块与交换机连接,可应用于不同的组网方案中,下面为大家示范常见的万兆光模块与交换机的搭配应用方案。

方案一:10G SFP+万兆光模块与交换机之间的连接

依次将4块10G SFP+万兆光模块插入一台交换机的10-Gbps SFP+端口中,再将一块40G QSFP+光模块插入另一台交换机的40-Gbps QSFP+端口中,最后在中间以一根分支光纤跳线进行连接。

10G SFP+万兆光模块连接

这种组网方案实现了网络从10G向40G的扩展,可快速、简便的满足数据中心的网络升级需求。

方案二:10G BiDi SFP+万兆光模块与交换机之间的连接

将10G BiDi 万兆光模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用LC光纤跳线连接两端交换机上的10G BiDi万兆光模块。

BIDI SFP+万兆光模块连接

这种组网方案实现了经济高效的数据连接,可应用于数据中心、企业布线以及电信运营传输的以太网连接中。

方案三:CWDM SFP+万兆光模块与交换机之间的连接

连接方式如上,该种组网方案使用了中继箱、光纤收发器、CWDM粗波分复用器等来将CWDM SFP+万兆光模块与交换机进行连接,凭借光纤收发器和CWDM粗波分复用器实现了信号之间的转换和复用传输。

CWDM SFP+万兆光模块连接

方案四:DWDM SFP+万兆光模块与交换机之间的连接

DWDM SFP+万兆光模块插入交换机SFP+端口中,再用铠装光纤跳线将其与DWDM密波分复用器进行连接。

DWDM SFP+万兆光模块连接

这种组网方案实现了长途传输中对光信号的保护,能降低光波损耗,适用于长距离的光信号传输。

 

万兆光模块使用注意事项

1、注意两端交换机所使用的光模块的波长、传输距离是否相同,以及单纤双纤、单模多模问题,若出现两端不对等的情况时,应使用相对应的转换器;

2、光模块在使用时要尽量避免静电与磕碰,若出现磕碰,则不建议继续使用该光模块;

3、注意光模块插入的正反,拉环与标签应朝上;

4、在将光模块插入交换机时,尽量用力将其推到底部,一般会有轻微的震动感,插入之后可轻拔光模块,检查是否安装到位;

5、在进行光模块拆卸时,应先将手环拉到与光口呈90°的位置,再将光模块拔出。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
727
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
10GBASE-T:10G网络的一项重要技术
2021年12月15日
2.3k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
万兆电口光模块:SFP+转RJ45端口解决方案
2023年10月18日
6.0k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.7k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
技术博文
技术博文