中文

飞速(FS)最值得购买的10G光模块

更新于 2023年05月05日 by
2.1k

随着数据中心交换速率的不断提升,10G网络连接需求持续增长,10G光模块热度不减。然而,目前市面上10G光模块类型繁多,如10GBASE-SR SFP+光模块、10GBASE-T SFP+光模等,哪些10G光模块才是网络升级的合适的解决方案呢?本文将为您详细介绍飞速(FS)最值得购买的10G SFP+光模块。

 

10G SFP+光模块介绍

SFP+(小型可插拔)是SFP的加强版,可支持高达16Gbit/s的数据速率,是一种流行的封装形式,因具备成本效益备受供应商支持,广泛应用电信和数据通信中。

 

10G SFP+光模块如何选择?

选择10G光模块时,要从哪些方面考虑才能实现价值最大化呢?下面将为您提供一些重要参考因素,以便您做出合适的选择。

兼容性

第一个考量的重要因素就是选择的10G光模块是否与您的网络设备(如交换机)兼容。请务必根据网络设备的产品手册来确保支持哪些品牌的10G光模块。同时,在选择10G光模块时还需参考用户评价,确保10G光模块的可用性。

工作温度

为了避免链路故障的发生,需根据工作温度选择合适温度范围的10G SFP+光模块。如,工作温度在-40℃~80℃选择工业级10G SFP+光模块,工作温度在0~70℃选择商业级10G SFP+光模块。需要注意的是,当温度过高或过低时,会影响10G光模块的光学灵敏度和光功率,导致10G光模块无法正常工作,因此一定要在10G光模块允许的工作温度范围内进行安装和使用。

传输距离

10G光模块所支持的最大传输距离就是光信号传输最远的距离,因此,在选择时需根据实际传输距离选择合适型号的10G SFP+光模块,如,10GBASE-SR SFP+光模块的最大传输距离为300m,而10G BiDi SFP+光模块的最大传输距离为10km。考虑到传输过程中的衰减以及后续网络升级和扩容,建议选择传输距离大于实际传输距离的10G光模块。

品质和服务

品质和服务也是选择时需要考量的重要因素,品质优良的10G光模块和完善的售后服务体系可有效减少麻烦事件的产生。飞速(FS)所供应的10G SFP+光模块均通过严格的兼容性、TX/RX信号质量测试、可靠性和稳定性测试以及传输速率和协议测试等,且获得了国际认证。同时,飞速(FS)能为客户提供30天免费退换、5年保修服务以及终身免费技术服务,确保售后无忧。

预算

目前,除了品牌10G SFP+光模块以外,第三方10G SFP+光模块也备受用户欢迎。事实上,这两种10G SFP+光模块的性能没有区别,但第三方10G SFP+光模块的价格却比品牌10G SFP+光模块便宜,因此可结合预算选择合适的10G SFP+光模块即可。

 

飞速(FS) 热销10G SFP+光模块

以下五种SFP+光模块为飞速(FS)热销的10G光模块,参数如下:

类型
波长
850nm
-
1270nm-TX
1330nm-RX
1559.79nm
1310nm
最大传输距离
300m(OM3)
400m(OM4)
30m(Cat6a/Cat7)
10km
80km
10km
接口
LC双工
RJ45
LC单工
LC双工
LC双工
DDM/DOM
支持
不支持
支持
支持
支持
损耗
≤0.6W
≤2.3W
<1.5W
<1.8W
<1W
温度范围
-5~70℃
0~70℃
0~70℃
0~70℃
-40~85℃
  • 1、10GBASE-SR SFP+光模块兼容多个主流品牌,如思科、瞻博、Arista、博科等,功耗不超过0.6W,是数据中心、企业网短距离传输的高性价比解决方案。飞速(FS)最值得购买的10G SFP+光模块

  • 2、10GBASE-T电口光模块采用Marvell芯片,功耗低,与超六类、七类网线搭配使用,最大传输距离为30m,适用于LAN应用程序和其他电缆链路的企业组网。

  • 3、10G BiDi SFP+光模块专为双向传输而设计,可节省基础设施成本和光纤资源。该类SFP+光模块由1270nm DFB激光器组成,是10G以太网、10G光纤通道、同步光网络(SDH STM-64)和光传送网(OTN OTU2e)的理想选择。

  • 4、10G DWDM SFP+光模块可将不同波长的光信号复用到一根光纤上进行传输,有效节省光纤资源,以较低的成本实现长距离传输,是城域接入层和核心组网的理想解决方案。

  • 5、工业级10G SFP+光模块的工作温度为-40℃~85℃,可在恶劣的工业环境中工作,如,石油、采矿、海洋等。

 

飞速(FS) 10G SFP+光模块常见问答

Q1:SFP端口上能使用SFP+光模块吗?

A1:不能,因为SFP不能兼容SFP+,强行使用可能会损坏产品。但SFP+端口上可以使用SFP光模块,不过此时链路的速率会被降至1 Gbit/s。

Q2:SFP+光模块与SFP光模块有什么区别?

A2:虽然SFP光模块和SFP+光模块具备相同的外观和尺寸,但两者的传输速率不同,SFP光模块的传输速率为10/1000Mbps;而SFP+光模块作为SFP光模块的加强版,可支持高达10Gbps的传输速率。同时,相对来说,SFP+光模块比SFP光模块具备更大的传输距离。

Q3:10G EML BiDi和DFB BiDi有什么区别?

A3:区别在于激光器的类型不同,DFB激光器采用单芯片和简单的电路,非常适合需要小尺寸和低功耗的电路设计。EML激光器在单个芯片中集成了激光二极管和电吸收调制器(EAM)。激光二极管产生连续波,其较低的色度色散可在更长的距离内实现更高的数据传输速率。

Q4:10GBASE-T光模块、SFP+光模块和SFP+ DAC高速线缆有什么区别?

A4:最大的区别在于传输距离的不同。10GBASE-T光模块通常与超六类、七类网线搭配使用,最大传输距离为100m;SFP+光模块与LC单模光纤跳线搭配使用,最大传输距离为80Km;而SFP+ DAC高速线缆的最大传输距离为30m。

Q5:飞速(FS)10G SFP+光模块能用在哪些品牌设备上?

A5:飞速(FS) 10G SFP+光模块可用在市面上主流品牌设备上,如思科、瞻博、Arista、博科、戴尔、H3C等。

Q6:飞速(FS)光模块的交货期多长时间?

A6:飞速(FS)配备大量现货库存,下单后,可在24小时(工作日)内发出。

Q7:飞速(FS) 10G SFP+光模块的最大传输距离是多少?

A7:飞速(FS)可提供10BASE-ZR SFP+光模块,搭配LC单模光纤跳线,最大传输距离可达100km。

Q8:飞速(FS) 10G SFP+光模块是否支持1/10G双速率?

A8:可以。飞速(FS)SFP-10GSR-85双速率光模块SFP-10GLR-31双速率光模块都可以支持1/10G双速率传输。当传输速率为1Gbps时,SFP-10GSR-85双速率光模块搭配OM2多模光纤跳线使用,最大传输距离为550m;当传输速率为10Gbps时,SFP-10GSR-85双速率光模块搭配OM3/OM4多模光纤跳线使用,最大传输距离为300m/400m。SFP-10GLR-31双速率光模块不管传输速率为1Gbps还是10Gbps,都需搭配OS2单模光纤跳线使用,最大传输距离为10km。

Q9:飞速(FS)10G光模块需要搭配什么类型的光纤跳线?

A9:详见下表:

光模块型号
光纤跳线类型
10GBASE-SR
OM3/OM4多模光纤跳线
10GBASE-LR、10GBASE-ER和10GBASE-ZR
OS2单模光纤跳线
10GBASE-LRM
单模光纤跳线或多模光纤跳线
10GBASE-T
超六类网线或七类网线

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何检查SFP光模块的光信号强度?
2020年09月11日
5.6k
技术博文
See profile for Jean.
Jean
10GBASE-T SFP+万兆电口模块详解
2020年03月31日
4.7k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G万兆光模块怎么用?组网方案详解
2019年03月20日
7.0k
技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
668
技术博文
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
95
技术博文