Español

Tecnología 40G LX4 impulsa las actualizaciones de red de centro de datos

Actualizado el 11 de diciembre de 2023 por
147

40GBASE-LX4 QSFP+

Los centros de datos actuales se enfrentan a desafíos en su migración de 10G a 40G debido al crecimiento de la demanda y a los cambios en la infraestructura. La tecnología 40G LX4 surge como una solución innovadora para abordar estos desafíos, ofreciendo una transición suave sin costos adicionales de fibra, ya que utiliza la infraestructura actual de fibra multimodo de 10G. En comparación con los módulos ópticos tradicionales de 40G, el 40G LX4 ofrece ventajas significativas en rendimiento y costos, aprovechando la infraestructura existente y ofreciendo una transición suave y rentable hacia la conectividad de 40G.

40GBASE-LX4 QSFP+

Este artículo analiza soluciones de conectividad de 40 Gbps en centros de datos y destaca el transceptor QSFP-40G-LX4, demostrando el ahorro de costos que ofrece a los clientes al migrar a esta velocidad.

Detalles técnicos de QSFP+ LX4 40 Gbps

El diseño del 40G LX4 implica la capacidad de transmitir datos a una velocidad de 40 Gbps mediante la utilización de cuatro canales de 10 Gbps, cada uno en un rango de longitud de onda específico. Esta técnica se basa en la multiplexación de longitudes de onda y permite su operación en fibras multimodo existentes, lo que representa un avance innovador. Su funcionamiento se basa en la conversión de señales eléctricas en señales ópticas que se transmiten mediante múltiples longitudes de onda y se reconvierten en señales eléctricas al destino, lo que garantiza una transmisión eficiente y confiable.

40GBASE-LX4 QSFP+

En comparación con los módulos ópticos 40G tradicionales, el 40G LX4 ofrece ventajas significativas en términos de rendimiento y costo. Su capacidad para aprovechar la infraestructura de fibra multimodo existente reduce los costos de migración, ya que no requiere una reestructuración completa de la red de fibra. Además, su capacidad para transmitir a través de cuatro canales independientes con longitudes de onda específicas amplía las posibilidades de adaptabilidad y flexibilidad en la red, lo que lo posiciona como una opción altamente eficiente.

Migración fluida de 10G a 40G con tecnología 40G LX4

El rápido desarrollo de las tecnologías de comunicación ha llevado a la expansión y modernización de los centros de datos. El aumento en la transferencia de datos ha provocado una transición de la arquitectura tradicional de 10G a velocidades más altas, como 40G, para satisfacer la creciente demanda de ancho de banda. La infraestructura de 10G está siendo superada por nuevas demandas de velocidad y capacidad.

En este escenario, la tecnología 40G LX4 emerge como una solución eficiente. Al aprovechar las infraestructuras existentes de fibra multimodo, el 40G LX4 ofrece una migración rentable de 10G a 40G. Esta flexibilidad facilita la actualización de las redes de datos sin requerir una costosa reconstrucción del cableado. El 40G LX4 permite la continuidad del uso de infraestructuras de cableado multimodo LC ya existentes. Esta capacidad posibilita una migración sin problemas y eficiente, preservando la inversión en cableado previa y minimizando los costos de actualización.

La adopción del 40G LX4 implica una transición más fluida, menos invasiva y más económica. Esto garantiza la continuidad operativa durante la actualización de las redes de datos, asegurando una transición eficiente hacia velocidades más altas sin interrupciones significativas en la conectividad. Si deseas obtener más información sobre solución de 40G LX4, haz clic en la transición sin interrupciones a la red 40G/100G.

40GBASE-LX4 QSFP+

Aplicaciones prácticas de 40G LX4

La tecnología 40G LX4 desempeña un papel fundamental en múltiples áreas dentro de los centros de datos modernos. Aquí se detallan sus aplicaciones específicas:

Interconexión de servidores de alta densidad: El QSFP-40G-LX4 facilita la conectividad eficiente entre servidores de alta densidad, optimizando la transferencia de datos en entornos donde la capacidad y la velocidad son esenciales.

Arquitectura de computación en la nube: En el contexto de la computación en la nube, este módulo desempeña un papel crucial al permitir una conectividad ágil y de alto rendimiento entre los diversos componentes de la infraestructura de la nube.

Redes de almacenamiento: En entornos de almacenamiento, el QSFP-40G-LX4 asegura una transferencia de datos estable y de alta velocidad, mejorando la eficiencia y la confiabilidad de las redes de almacenamiento.

La tecnología 40G LX4, representada por el QSFP-40G-LX4, ofrece soluciones vitales para optimizar la transferencia de datos, mejorar la conectividad y fortalecer la eficiencia en entornos críticos como los centros de datos modernos.

Características destacadas de QSFP-40G-LX4 FS

Estas aplicaciones subrayan la importancia de una conectividad avanzada en los centros de datos, y es precisamente aquí donde el QSFP-40G-LX4 FS entra en juego de manera coherente y eficiente.

Bajo consumo energético: Con la integración de chips Macom de última generación, este módulo garantiza un consumo energético excepcionalmente bajo, operando a tan solo 3.5W, lo que reduce significativamente los costos operativos para los clientes en términos de consumo eléctrico.

Compatibilidad y flexibilidad multimodal: Equipado con transmisores láser DFB CWDM4 tradicionales y un conversor de fibra óptica multimodo a monomodo, este módulo ofrece una integración óptima y una flexibilidad sin igual al permitir la conversión entre entornos de fibra monomodo y multimodo. Esto permite una adaptación eficiente a distintas configuraciones de red, satisfaciendo las necesidades de transmisión tanto en entornos monomodo como multimodo.

Multiplexación por división de longitud de onda (WDM): Mediante el empleo de la tecnología WDM, el módulo permite la transmisión a velocidades de 4x10G, lo que posibilita la compatibilidad con infraestructuras existentes de fibra óptica LC dúplex multimodo. Esto facilita una actualización fluida de las redes de 10G a 40G, lo que resulta en una reducción de costos notable al aprovechar las infraestructuras de fibra óptica ya existentes.

Resumen

La tecnología 40G LX4 ha revolucionado la migración de los centros de datos de 10G a 40G al ofrecer una transición suave y rentable. El innovador enfoque aprovecha la infraestructura existente de fibra multimodo, reduciendo los costos y simplificando el proceso de actualización sin interrupciones notables. Con aplicaciones clave en la interconexión de servidores, la computación en la nube y las redes de almacenamiento, el QSFP-40G-LX4 FS se destaca por eficiencia energética y adaptabilidad a diferentes entornos de red. En resumen, esta tecnología representa una solución integral para las cambiantes demandas de conectividad en los modernos centros de datos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k