Español

Una visión más detallada de la red superpuesta y subyacente

Actualizado el 16 de junio de 2023 por
588

A medida que la tecnología sigue evolucionando, las empresas buscan constantemente formas de optimizar su infraestructura de red. Una de las formas más eficaces de hacerlo es mediante la virtualización de la red. La virtualización de redes es el proceso de crear una versión virtual de una red, lo que permite a los administradores gestionar y optimizar los recursos de red con mayor eficacia. Hay dos componentes clave en la virtualización de redes: las redes superpuestas y las redes subyacentes. En este artículo, exploraremos las diferencias entre las redes superpuestas y las subyacentes, y cómo determinar qué modelo de red es el más adecuado para su centro de datos.

¿Qué es una red subyacente?

Una red subyacente es la infraestructura física que constituye la base de la red virtual. Está formada por switches, enrutadores y otro hardware de red que transporta paquetes de datos entre dispositivos físicos. La función principal de la red subyacente es reenviar paquetes de datos de la forma más rápida y eficiente posible, por lo que está optimizada para ofrecer baja latencia y alto rendimiento. Los protocolos de enrutamiento tradicionales, como OSPF y BGP, se utilizan para determinar la ruta más corta entre dispositivos, lo que mejora aún más el rendimiento. La red subyacente proporciona una base fiable y escalable para la red superpuesta virtual, garantizando que los paquetes de datos se entreguen de forma rápida y eficiente.

solution

¿Qué es una red superpuesta?

Una red superpuesta es una red virtual creada sobre la red subyacente. Está diseñada para ser flexible y escalable, permitiendo a los administradores crear y gestionar redes virtuales según sus necesidades. La red superpuesta se crea encapsulando paquetes de datos con cabeceras adicionales que identifican la red virtual. Esto permite a los administradores configurar redes virtuales que abarcan varios dispositivos físicos, incluso creando redes virtuales independientes de la topología de la red física. La flexibilidad y escalabilidad de la red superpuesta la convierten en una potente herramienta para gestionar entornos de centros de datos complejos. En concreto, la red superpuesta puede utilizarse para aislar el tráfico, crear topologías de red personalizadas y proporcionar conectividad segura entre distintos departamentos.

solution

Diferencias entre red superpuesta y red subyacente

Estas son las diferencias entre una red subyacente y una red superpuesta desde distintos puntos de vista:

  • Arquitectura e implantación: La red subyacente es la infraestructura de red física que proporciona la base para la red superpuesta. La red subyacente se encarga de reenviar los paquetes de datos y está optimizada para ofrecer un alto rendimiento y una baja latencia. En cambio, una red superpuesta es una red virtual que se construye sobre la red subyacente. La red superpuesta está diseñada para ofrecer flexibilidad y escalabilidad, permitiendo a los administradores crear y gestionar redes virtuales según sus necesidades.

  • Comunicación y enrutamiento: La red subyacente usa protocolos de enrutamiento tradicionales como OSPF y BGP para determinar la ruta más corta entre dispositivos y reenviar paquetes de datos. La red superpuesta utiliza la encapsulación para crear túneles virtuales que transportan el tráfico entre los extremos de la red virtual. La encapsulación de paquetes de datos en la red de superposición puede añadir sobrecarga y afectar al rendimiento. La red de superposición también utiliza sus propios protocolos de enrutamiento, como la LAN extensible virtual (Virtual Extensible LAN, VXLAN) o la encapsulación de enrutamiento genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE), para enrutar el tráfico entre los puntos finales de la red virtual.

  • Función y aplicación: La red subyacente está diseñada para proporcionar una infraestructura física fiable y escalable para la entrega de paquetes de datos. Está optimizada para ofrecer un alto rendimiento y una baja latencia, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren una transferencia de datos a alta velocidad. La red superpuesta, por su parte, está diseñada para ofrecer flexibilidad y escalabilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren topologías de red personalizadas, conectividad segura entre distintos departamentos o el aislamiento del tráfico para aplicaciones específicas.

Artículo
Red subyacente
Red superpuesta
Transmisión de datos
Formada por dispositivos de red como routers y switches.
Consiste en enlaces virtuales entre nodos.
Encapsulación y sobrecarga de paquetes
La encapsulación de paquetes se realiza en las capas 2 y 3.
Los paquetes de datos deben encapsularse en función del origen y el destino.
Control de paquetes
Orientado al hardware.
Orientada al software.
Tiempo de despliegue
La configuración lleva mucho tiempo.
Optimización del despliegue de la topología de la red virtual.
Reenvío multitrayecto
Baja escalabilidad y alta complejidad de la red.
Admite el reenvío multitrayectoria en redes virtuales.
Escalabilidad
Escasa escalabilidad.
Gran escalabilidad.
Protocolos
Conmutación Ethernet, VLAN y protocolos de enrutamiento (OSPF, IS-IS y BGP).
VXLAN, NVGRE, SST, GRE, NVO3, y EVPN.
Se requiere aislamiento basado en NAT o VRF.
Se requiere aislamiento basado en NAT o VRF.
Posibilidad de gestionar direcciones IP solapadas de varios usuarios.
 

Casos de uso de la red superpuesta y subyacente

Las redes superpuestas se utilizan ampliamente en soluciones SD-WAN y de centros de datos. Dependiendo de la estructura de red subyacente, la topología de la red superpuesta también es diferente.

Redes superpuestas y subyacentes en centros de datos

Los centros de datos modernos suelen utilizar redes superpuestas y subyacentes. La construcción de la red se basa principalmente en la arquitectura spine-leaf utilizando dispositivos de hardware para construir la red subyacente y empleando la tecnología de protocolo VXLAN para realizar la interconexión de la red superpuesta. Su principio de funcionamiento es que los nodos spine proporcionan reenvío IP de alta velocidad y se conectan a los nodos leaf. Los nodos leaf conectan diversos dispositivos de red de la red subyacente a la red VXLAN.

Basándose en la construcción de una red de centro de datos moderna, FS ha lanzado una solución de red VxLAN de centro de datos en nube, que es una red IP Fabric (también conocida como red subyacente). Al mismo tiempo, la solución utiliza VxLAN, BGP EVPN y otras tecnologías de protocolo para construir una red superpuesta, que puede soportar diferentes inquilinos y servicios, compartir físicamente los recursos de red y mejorar completamente la utilización y escalabilidad de la red.

solution

Redes superpuestas y subyacentes en SD-WAN

La red subyacente SD-WAN se basa en la red de área extensa y utiliza enlaces híbridos para realizar la interconexión entre la sede central, las sucursales y los sitios en la nube. También adopta la topología lógica de la red superpuesta, que puede satisfacer los requisitos de interconexión e intercomunicación en diferentes escenarios. Normalmente, las redes SD-WAN constan de equipos en las instalaciones del cliente (CPE), que se clasifican como dispositivos de borde y pasarelas. Por lo tanto, la red SD-WAN construida por la red superpuesta y la red subyacente puede construirse en función de la escala de la red de la empresa, el número de emplazamientos centrales y los requisitos de comunicación entre emplazamientos.

Como la solución de arquitectura de red subyacente más utilizada en los centros de datos, el tejido de red del centro de datos tiene las ventajas de fiabilidad, eficiencia, escalabilidad y rendimiento. Los switches de centro de datos FS le ayudarán a construir un tejido de red, resolviendo completamente el problema del cuello de botella de la escala y expansión de la red del centro de datos.

solution

Conclusión

La virtualización de redes es una potente herramienta para optimizar la infraestructura de red. Al aprovechar las ventajas de las redes subyacentes y superpuestas, los administradores pueden diseñar una infraestructura de red que satisfaga las necesidades específicas de su centro de datos y optimice el rendimiento. Además, al comprender las diferencias entre estos dos modelos de red, las empresas pueden crear una infraestructura de red que optimice el rendimiento, mejore la gestión y proporcione los datos que necesitan para tomar decisiones informadas.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k