Español

¿Se puede utilizar un switch PoE con un switch no PoE?

Actualizado el 30 de noviembre de 2022 por
7.4k

Switches PoE

Un switch PoE es un switch de red convencional que tiene integrada la función de alimentación a través de Ethernet. Esto permite que los dispositivos compatibles, como los teléfonos VoIP, las cámaras de vigilancia en red o los puntos de acceso inalámbricos, funcionen en lugares donde no existen tomas de corriente o conexiones de red. Pero mucha gente sigue teniendo muchas preguntas sobre los switches PoE: ¿Pueden pasar a través de switches no PoE?, ¿pueden conectarse a dispositivos no PoE?, ¿puedo seguir utilizando los dispositivos no PoE? Aquí están las respuestas.

 

¿Se puede conectar un switch PoE a un switch que no sea PoE?

Los switches PoE y no PoE son ambos switches de red, ¿hay alguna diferencia entre ellos? En comparación con el switch PoE, un switch no PoE es seguramente más barato, pero no puede proporcionar energía a ningún dispositivo. Pero el PoE switch no es una entidad independiente en toda la red. Puede acceder al switch de agregación en el extremo superior y al switch distribuido en el extremo inferior. Los switches PoE generales tienen un puerto llamado puerto de enlace ascendente que se interconecta con los switches ordinarios, por lo que, no hay problema de no poder conectarse a otros switches no PoE.

Figura 1: Switch PoE conectado a un switch no PoE

 

¿Puede un switch PoE pasar a través de un switch no PoE?

Aquellos que tienen switches PoE y no PoE, pueden preguntarse si el switch PoE puede suministrar energía al dispositivo a través del switch no PoE. ¡La respuesta es NO!

PoE sólo proporcionará a los dispositivos conectados directamente al switch PoE, y sólo bajo petición. PoE no se transmite a través de switches adicionales, el último switch antes del dispositivo tiene que ser el switch PoE.

Si tiene un PoE switch y quiere pasar la PoE a los dispositivos cliente, no debe utilizar switches no PoE entre ellos, porque la mayoría de los switches PoE no encenderán del todo la alimentación de los puertos qué estén conectados a dispositivos cliente no PoE, y algunos switches no PoE más antiguos no sólo no pasan la alimentación, sino que pueden empeorar las cosas al poner en cortocircuito los pares 1 y 4 no utilizados (conectándolos a tierra). Por lo tanto, si quiere un switch no PoE para "alimentar" a otros dispositivos PoE, lo único que necesita es un inyector PoE.

Figura 2: Switch PoE y Switch no PoE conectados a dispositivos PoE

 

¿Se puede utilizar el switch PoE con dispositivos no PoE?

Los switches PoE son geniales, pero con ellos, ¿puedo seguir utilizando otros dispositivos no PoE?, ¿qué ocurre si conecto un dispositivo no PoE a un switch PoE? Aquí están las respuestas.

Los switches PoE que cumplen con el estándar PoE (también los llamamos switches PoE activos), tienen una función de detección e identificación antes de la alimentación. Cuando se conecta el dispositivo, el conmutador PoE enviará una señal a la red para detectar si el terminal IP en la red tiene un dispositivo alimentado que soporta PoE. Si lo hace, el conmutador PoE sólo le suministrará energía, si no es compatible con los conmutadores PoE, no le suministrará energía. Por lo tanto, puede conectar un dispositivo no PoE a un conmutador PoE. Sólo transmitirá datos. No te preocupes por si va a quemar tus dispositivos.

Sin embargo, no todos los conmutadores PoE son conmutadores PoE estándar. Tienes que verificar el tipo de PoE, para saber si es activo o pasivo. Con el que hay que tener cuidado es con el PoE pasivo. El switch PoE pasivo no se adhiere a ninguna norma IEEE, lo que significa que siempre envía corriente eléctrica a través del cable Ethernet a un determinado voltaje, independientemente de si el dispositivo terminal soporta PoE o no. Por lo tanto, el uso de un switch PoE pasivo puede quemar los dispositivos terminales no PoE.

Nota: Cualquier switch PoE que muestre compatibilidad con los estándares IEEE 802.3af (15,4W máx.), 802.3at (30W máx.) y 802.3bt (60W o 100W) es activo. En general, la mayoría de los switches modernos son compatibles con el estándar activo, pero es mejor que primero compruebe las especificaciones.

¿Se pueden utilizar dispositivos PoE y no PoE con los switches PoE simultáneamente?

El switch PoE puede identificar automáticamente el dispositivo terminal que necesita energía, ya sea un dispositivo PoE o un dispositivo no PoE. Por lo tanto, PoE no interfiere con el funcionamiento normal del switch. Los dispositivos PoE y no PoE pueden estar en el mismo switch al mismo tiempo, no hay ningún problema. Además, muchos switches PoE pueden desactivar automáticamente el puerto PoE de la señal para los puertos que no lo necesitan, haciéndolos más eficientes en cuanto a energía.

Figura 3: Dispositivos PoE y no PoE conectados al switch PoE

 

Conclusión

El switch PoE no es totalmente diferente del que no es PoE, este puede conectarse tanto al switch como a los dispositivos no PoE. Sólo tiene que asegurarse de que su switch PoE está clasificado como compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at o IEEE 802.3bt.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k