Español

Comparación de nube privada y nube pública

Actualizado el 24 de febrero de 2022 por
221

Hoy en día, con el desarrollo de la computación en la nube, casi todas las empresas la utilizan o van a utilizarla. Sin embargo, es posible que las empresas no elijan el mismo tipo de modelo de nube. En realidad, existen tres modelos de nube diferentes, que incluyen la nube privada, la nube pública y la nube híbrida, de las cuales las más comunes son la nube privada y la nube pública. Para determinar qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de la empresa, es necesario realizar una comparación entre ellos.

 

¿Qué es la nube privada?

Tal como su nombre lo indica, una nube privada es un servicio de computación en la nube dedicado a una sola organización. En la nube privada, los recursos informáticos se entregan a través de una red privada y segura, por lo que los usuarios no necesitan compartir recursos informáticos en la nube con ninguna otra organización.

La nube privada se centra principalmente en la alta disponibilidad y flexibilidad, y su atributo principal es un recurso propietario.

Normalmente, los proveedores de nube privada incluyen Hewlett Packard Enterprise (HPE), Dell, IBM, Oracle y algunos nombres familiares del espacio de proveedores de nube pública, incluidos AWS, Google y Microsoft. Los méritos y deméritos del mismo se enumerarán a continuación.

 

Ventajas de la nube privada

  • Alta eficiencia y seguridad: La nube privada está diseñada para que la utilice una sola organización, lo que puede proporcionar a los usuarios el control más eficaz sobre los datos, la seguridad y la calidad del servicio.

  • Baja latencia y personalización: dado que no se comparte la infraestructura ni hay problemas de arrendamiento múltiple, es posible una latencia cero para las aplicaciones y los usuarios locales. Además, una nube privada local también permite a las empresas elegir con precisión el hardware para sus aplicaciones y almacenamiento de datos.

  • Protección de leyes y regulaciones: en el modelo de nube privada, las empresas no tienen que seguir las leyes y regulaciones que ofrecen los proveedores de servicios en la nube.

  • Control total: la nube privada permite a las empresas tomar el control total de los dispositivos de hardware y software. Para las empresas que requieren un fuerte control sobre sus cargas de trabajo y su infraestructura subyacente, la nube privada es de gran valor.

 

Desventajas de la nube privada

  • Precio elevado: En la nube privada, las empresas deben pagar por sí mismas la compra e instalación de infraestructuras, así como el mantenimiento, lo que conlleva elevados costes operativos. Además, también se necesitan muchos gastos de formación.

  • Limitación de acceso: debido a su alta seguridad, comparte muy pocos recursos con otras organizaciones y los usuarios móviles también tienen acceso limitado a la nube privada.

  • Gestionar la complejidad: al utilizar una nube privada, la empresa debe realizar una serie de tareas como implementación, monitoreo y protección de dispositivos en su propia nube privada interna. Además, también necesitan comprar software para monitorear y proteger el entorno de la nube.

 

¿Qué es la nube pública?

A diferencia de la nube privada, una nube pública es un servicio de computación en la nube que proporciona al público recursos informáticos a través de proveedores de servicios de Centro de datos de Internet (IDC) o de terceros. Los usuarios suelen acceder a Internet para obtener estos recursos.

El modelo de nube pública incluye muchas tecnologías, capacidades y características diferentes. Sin embargo, en esencia, consiste en el aprovisionamiento de autoservicio y un amplio acceso a la red.

Los proveedores de nube pública suelen incluir Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud, IBM Cloud y Oracle Cloud.

 

Ventajas de la nube pública

  • Ahorro de costos: al utilizar la nube pública, las empresas pueden implementar y mantener la infraestructura de TI sin inversiones, lo que reduce los costos de operación de TI. Además, debido a su gran escala, los centros de datos públicos pueden lograr muchos beneficios económicos, lo que conduce a un precio de producto silenciosamente bajo de los servicios de nube pública.

  • Alta escalabilidad y flexibilidad: a medida que aumentan el uso de aplicaciones o los datos, es fácil aumentar los recursos informáticos en función de la demanda. Muchos proveedores de servicios de nube pública también ofrecen escalamiento automático, por lo que los usuarios no necesitan preocuparse por cuándo agregar instancias de computadora o almacenamiento.

  • Gestión sencilla: al utilizar una nube pública, las organizaciones no tienen que dedicar tiempo a administrar y mantener servidores y centros de datos, lo que reduce el tiempo de entrega de las pruebas e implementación de nuevos productos.

 

Desventajas de la nube pública

  • Falta de seguridad: los usuarios carecen de control sobre los recursos de la nube y no pueden garantizar la privacidad y seguridad de los datos confidenciales. Es más, el gran tamaño y la diversificación de los usuarios de la nube pública facilitan los ataques de los piratas informáticos.

  • Competencia feroz: debido a su característica de recursos compartidos, es probable que se produzcan problemas de rendimiento durante los puntos de tráfico, como problemas de congestión de la red.

  • Restringido por leyes y regulaciones: a diferencia de la nube privada, algunos proveedores de servicios de nube pública no pueden cumplir con los estrictos requisitos gubernamentales para los datos de sus clientes. Por ejemplo, en Europa no se permite almacenar algunos datos fuera del sitio, lo que afecta el funcionamiento de la nube pública.

 

Nube privada vs. nube pública

Después de conocer la definición y características de la nube privada y la nube pública, es necesario marcar la diferencia entre ellas. El siguiente cuadro mostrará cuál es la mejor opción en diferentes aspectos.

 

Un plan de compensación: nube híbrida

A partir de la información anterior, queda claro que ambos modelos de nube tienen sus ventajas y desventajas. La nube pública puede proporcionar servicios en la nube altamente flexibles y escalables a un costo bastante bajo, mientras que la nube privada ofrece servicios personalizados con alta seguridad. Aquí también hay un plan de compromiso para que las empresas elijan, que se llama nube híbrida. Es una combinación de servicios de nube privada y nube pública, compartiendo datos y aplicaciones entre ellos.

Para ser honesto, la nube híbrida todavía tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, debido a la creciente complejidad, el dispositivo es más difícil de mantener y proteger. Además, la integración de diferentes plataformas, datos y aplicaciones en la nube puede resultar muy desafiante. Además, a la hora de desarrollar una nube híbrida también se debe tener en cuenta la compatibilidad de la infraestructura.

Sin embargo, sus ventajas también son obvias. En este modelo, los usuarios pueden aprovechar al máximo las ventajas tanto de la nube privada como de la nube pública. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar entornos de nube privada para sus cargas de trabajo de TI y complementar la infraestructura con recursos de nube pública.

 

Conclusión

En conclusión, los tres modelos tienen sus propios méritos y deméritos. Ninguno de ellos es un modelo de computación en la nube verdaderamente perfecto que pueda satisfacer todos los requisitos de uso. Las empresas pueden analizar cuidadosamente sus propias necesidades para tomar la decisión más económica y deben tener en cuenta en primer lugar la seguridad de los datos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k