Español

Cómo elegir el tamaño adecuado del rack del servidor del centro de datos

Actualizado el 15 de mayo de 2023 por
2.7k

Los tamaños de los racks para servidores ofrecen más opciones de las que la mayoría de las empresas imaginan. Elegir el tamaño correcto del rack del centro de datos para montar adecuadamente sus equipos puede ser una tarea desalentadora, especialmente cuando tiene conocimientos limitados de cómo afectan a su empresa las diferencias de tamaño.

Afortunadamente, es más fácil tomar una decisión con conocimiento de causa basándose en unas pocas variables. Conocer estas variables y seguir algunas reglas generales puede ayudarle a conseguir los mejores tamaños de rack para centros de datos que cumplan los requisitos.

Empezaremos por la guía de dimensionamiento de racks para servidores de centros de datos y sus implicaciones.

Explicación de la unidad de medida U para racks de centros de datos

La unidad 'U' de rack de centro de datos es la unidad estándar utilizada para medir la altura de los racks de servidores o, en otras palabras, los 'espacios U'. Una sola unidad de rack U equivale a una altura de 1,75 pulgadas y la altura estándar para racks de servidores llega hasta 6-7 pies, pero puede variar en función de las necesidades individuales. Hay unidades de rack con tamaños mucho mayores y menores que la norma especificada, aunque enseguida descubrirá por qué la industria prefiere esta norma.

Altura del rack del servidor

La altura es un factor habitual a la hora de clasificar los servidores en varios tipos. La anchura y la profundidad no suelen ser los parámetros cruciales.

La unidad normalizada para dimensionar un servidor en rack también indica la dimensión de la altura. Ni que decir tiene que es una de las dimensiones más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un rack de servidores, y el sector ofrece una normativa estándar.

En la actualidad, los estándares más populares para racks de servidores son 42U y 48U. Los racks de 48U también se denominan "racks de siete pies", lo que hace que el término sea suficientemente explicativo. Los racks 42U tienen una altura de unos seis pies.

Los racks 42U han sustituido a otros tamaños como los favoritos del sector. Esto se debe a que la altura es lo suficientemente grande como para acomodar el equipo y ampliarlo con el tiempo, pero lo suficientemente pequeño como para acceder, mantener y gestionar el equipo con facilidad. Los 52U también están ganando popularidad en los centros de datos. Tienen una altura aproximada de 8 pies. Además, hay medios racks, también llamados racks 22U y 27U.

Una vez más, debe investigar lo suficiente antes de optar por cualquiera de ellos para sus bases de datos. Últimamente, hay una tendencia creciente a desarrollar racks de servidores de tamaños no estándar. Abundan especialmente los racks de rack abierto. Son especialmente abundantes para racks de marco abierto. Estos racks ofrecen una enorme variedad de tamaños. En este caso, el tamaño máximo puede llegar hasta 70 U (lo que equivale aproximadamente a 3 metros).

rack del servidor del centro de datos

Anchura del rack del servidor

Por lo general, en el sector informático predomina una anchura de rack de servidores de 19 pulgadas. El número se corresponde en gran medida con los tamaños típicos de los equipos montados en rack, ya que la mayoría de ellos miden 19 pulgadas.

Tener el mismo tamaño de rack que el equipo ayuda a montarlo con facilidad. Ya no tendrá que preocuparse de medir los componentes individuales de su equipo, ya que el rack puede adaptarse fácilmente a todo el equipo.

Un rack para servidores con una separación interna de 19 pulgadas suele tener una anchura exterior de 24 pulgadas. Una vez más, este tamaño de rack de centro de datos ayuda a un fácil acceso y manejabilidad de los equipos. La mayoría de los paneles de suelo son de 24 pulgadas x 24 pulgadas. Los racks de una anchura similar pueden utilizar el espacio de forma eficiente, ya que sólo ocupan un panel. También hace que sea muy fácil para los centros de datos añadir cables, montar PDU y monitorizar los equipos utilizando el espacio disponible en el borde.

Profundidad del rack del servidor

La dimensión de profundidad tiene menos opciones que la altura. La profundidad del servidor se mide normalmente en pulgadas y puede estar entre 0 y 50 pulgadas. Las opciones de profundidad de servidor más populares son 24 y 48 pulgadas. Si está trabajando con racks de marco abierto, una profundidad de 29 pulgadas también será una buena opción. Los racks de marco abierto como estos funcionan bien con empresas populares como Dell, IBM y HP. Esto los hace mucho más abundantes de lo que cabría pensar. Por otro lado, un servidor de 24 pulgadas funciona perfectamente para alojar equipos audiovisuales y de red, paneles de conexiones, etc. Una profundidad superior a 48 pulgadas albergará equipos de mayor tamaño y ofrecerá espacio adicional para la gestión de cables y equipos.

El tamaño de los equipos es un problema menor cuando se trata de la profundidad de un servidor. Los centros de datos tienen mucha flexibilidad a la hora de emparejar un rack con el servidor. La mayoría de los servidores de rack pueden ajustar fácilmente equipos más pequeños utilizando raíles.

Es importante entender los diferentes tipos de racks cuando se trata de la profundidad del rack del servidor. Los racks de 4 postes y los racks de 2 postes tienen una diferencia inherente en su construcción debido al hecho de que tienen diferentes profundidades.

Los racks de 2 postes se construyen utilizando dos vigas verticales, lo que los hace más fáciles de usar y más adecuados para equipos ligeros como routers, switches y paneles de conexión. Los racks de 4 postes se construyen utilizando cuatro vigas verticales.

Se puede utilizar un kit de ruedas para convertir un rack de dos postes en un rack de cuatro postes. Los racks de dos postes pueden tener algunas restricciones de profundidad, pero pueden tener medidas de altura similares a las de un rack de servidor de centro de datos estándar. Una altura de 24U es típica en los medios racks de dos postes, mientras que los racks de tamaño estándar rondan las 45U.

En cambio, los racks de cuatro postes son mucho más robustos y pueden soportar mucho más peso. Se apoyan en cuatro postes que se conectan a todos sus raíles y estantes. Por otro lado, estos racks aumentarán sus requisitos de profundidad de montaje.

Elegir el tamaño adecuado

Al principio del artículo, hablábamos de conocer las reglas correctas para comprar racks para servidores de centros de datos. La primera regla es la "planificación". Debes fijarte en la distribución y la configuración. Calcule la anchura, la longitud y la altura exactas de sus servidores y el equipo relacionado para comprar servidores que se ajusten adecuadamente a los requisitos.

Como habrá observado, hay muchas opciones de racks entre las que elegir, ya sea para instalar servidores en su empresa, en su casa o en una nueva empresa. Independientemente de lo grande o modesto que sea su proyecto, siempre encontrará el tamaño de rack adecuado. Solo tiene que asegurarse de que el tipo y el tamaño del rack se ajustan perfectamente a sus planes generales de configuración e instalación.

Los racks de cuatro postes son adecuados para equipos de tamaño medio o grande, ya que se montan tanto por delante como por detrás, lo que garantiza la seguridad de los accesorios. Además, monta tus accesorios en un rack para servidores con cerradura y cerrado para mayor protección.

Una segunda regla es sobrestimar el espacio que puede necesitar su rack para facilitar la escalabilidad. Cuando busque un rack para centro de datos, haga especial hincapié en el espacio del suelo. Las dimensiones del rack del centro de datos deben ajustarse exactamente a las dimensiones del panel del suelo para que el flujo de aire sea más limpio. Para cualquier espacio en el que sea inevitable que esto ocurra, también puede instalar paneles en blanco para asegurarse de que no se obstruye el flujo de aire.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k