Español

Conocimientos indispensables: soluciones de cable de videovigilancia

Actualizado el 30 de octubre de 2022 por
724

El despliegue de cables es muy crítico para el sector de la videovigilancia porque la atenuación de la señal producida durante la transmisión de vídeo causa problemas como la distorsión del brillo y el color o la pérdida de claridad. Hoy en día, el sector de la videovigilancia se encuentra en una etapa de modernización y consolidación cuyas direcciones de desarrollo técnico son la integración digital, la alta definición y la inteligencia. En vista a estos avances, urge resolver los problemas mencionados al principio. En este caso, la cuestión es ¿cómo es posible que los cables de cobre o los cables ópticos resuelvan los problemas de la transmisión de videovigilancia de seguridad digital? Este artículo te dará la respuesta.

 

Evolución de la videovigilancia de seguridad

Como todos sabemos, el sistema de videovigilancia de seguridad es una parte importante de las infraestructuras tecnológicas de prevención de seguridad. Se trata de un sistema integral avanzado con una fuerte capacidad de prevención que depende en gran medida del correcto despliegue de los cables de videovigilancia. Sus funcionalidades comprenden la visualización, la provisión de una gran cantidad de información de imágenes así como ricos recursos de información y una alta precisión. En cuanto a los aspectos tecnológicos, el sistema de videovigilancia de seguridad ha evolucionado para lograr la integración digital, la alta definición y la inteligencia.

  • Con integración nos referimos a la integración del chip y a la integración del sistema. El chip se convierte en un chip integrado en el sistema que permite la disminución del tamaño del producto. La integración del sistema consiste en la integración de los sistemas de hardware y software.

  • Con alta definición nos referimos a la necesidad de vídeo de alta resolución. La alta definición es la dirección de desarrollo donde los sistemas de videovigilancia se transforman de una simple red a un sistema inteligente y mejoran el análisis de vídeo inteligente.

  • Cuando hablamos de un sistema de videovigilancia inteligente nos referimos a la capacidad del equipo de analizar el vídeo (entenderlo automáticamente) y procesarlo: es la transición de la interpretación visual (lectura visual) a la interpretación de la máquina (lectura de la máquina), que es exactamente lo que los sistemas de videovigilancia digital deben conseguir.

Partiendo de estos aspectos tecnológicos, podemos concluir que el tratamiento y la transmisión de imágenes o vídeos son las claves de los sistemas de videovigilancia digital. Hay muchos factores que limitan el proceso de transmisión de vídeo, como la elección de cobre o fibra, la velocidad de transmisión del cable, la distancia máxima de transmisión, etc. Por lo tanto, es muy importante elegir los cables de videovigilancia de seguridad correctos para cada tipo de transmisión (ya sea de corta o larga distancia).

Soluciones de cable de videovigilancia de seguridad digital

La videovigilancia de seguridad transmite datos principalmente mediante cables de cobre y de fibra óptica. Los cables de cobre y coaxiales ofrecen una fiabilidad moderada pero una capacidad limitada mientras que los de fibra óptica son relativamente más fiables. A continuación presentamos diversas soluciones de cables videovigilancia de seguridad.

Soluciones de cable de cobre para la videovigilancia

En los sistemas de cable de cobre se pueden utilizar cables de par trenzado (también llamados cables Ethernet) para el despliegue del cableado de videovigilancia en distancias cortas. Por ejemplo, los cables Cat5 y Cat6 suelen utilizarse para la canalización vertical, el cableado horizontal, la conexión de equipos, etc.

Según el estándar Ethernet IEEE 802.3, la distancia máxima de transmisión en cables de par trenzado sin apantallar es de 100 metros. Si necesitas ampliar esta distancia, deberás añadir amplificadores de señal o dispositivos de conmutación en los nodos correspondientes. La siguiente figura muestra una solución de cable Ethernet para la videovigilancia.

La máxima distancia de transmisión soportada por el Ethernet es de 500 m, lo que significa que sólo se pueden desplegar cuatro switches. Si quieres cubrir una transmisión de larga distancia con cable Ethernet para la videovigilancia, deberás asumir el aumento de los costes de los equipos y los gastos de mantenimiento, actualización y ampliación de la red así como otras labores relacionadas.

Copper Cable Solution

Soluciones de cable de fibra óptica para la videovigilancia

La distancia de transmisión del cable de fibra óptica es mayor que la del cable Ethernet. Es por ello que generalmente se suele optar por el cable de fibra óptica en los despliegues con longitudes superiores a 100 m, caracterizados por su gran rendimiento en el procesamiento y la transmisión de imágenes y no tiene problemas de pérdida de señal durante la transmisión, ni baja resolución, etc.. Además, la aplicación de este cableado para la videovigilancia ofrece una alternativa que resuelve el problema de la necesidad de amplificadores de señal en los despliegues de cobre. La siguiente figura muestra una solución de cable óptico para la videovigilancia.

El alto rendimiento de los cables de fibra óptica en la transmisión de videovigilancia a larga distancia es incuestionable. A pesar de su gran capacidad de anti-inferencia, sencillez de cableado y fácil expansión, la aplicación de fibra óptica completa el despliegue mediante equipos especiales y tiene un coste relativamente alto. Además, la construcción a larga distancia y el mantenimiento posterior de los cables ópticos son relativamente difíciles. Por lo general, los cables de fibra óptica suelen aplicarse para el despliegue de videovigilancia a gran escala o de señales de monitoreo a larga distancia.

Optic Fiber Cable Solution

 

Resumen

La tecnología de videovigilancia digital cambiará fundamentalmente la videovigilancia, además, la tecnología de seguridad se encuentra en una fase de desarrollo hacia una nueva etapa. La nitidez de las imágenes y los vídeos es muy importante para los sistemas de supervisión de seguridad digital, otro aspecto a tener en cuenta es la selección de soluciones de cable de videovigilancia adecuadas para la transmisión de datos de acuerdo con el entorno real para lograr la mejor supervisión.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k