Español

Mejora de la eficiencia de los centros de datos con el control de flujo basado en prioridades

Actualizado el 14 de junio de 2023 por
430

La tecnología de control de flujo de red desempeña un papel vital a la hora de garantizar el flujo fluido e ininterrumpido de datos dentro de una red. Una de las técnicas emergentes en este campo es el control de flujo basado en prioridades, que permite priorizar el tráfico de red en función de criterios predefinidos. Este artículo explora el concepto de control de flujo basado en prioridades, su funcionamiento y sus numerosos beneficios en entornos de centros de datos.

¿Qué es el control de flujo basado en prioridades?

El control de flujo basado en prioridades (PFC) es un método empleado en la gestión de redes para asignar recursos de red en función de la importancia relativa de los distintos tipos de datos. Permite clasificar y diferenciar el tráfico de red, garantizando que las aplicaciones o servicios críticos reciban acceso prioritario al ancho de banda disponible. La tecnología PFC permite una utilización más eficiente de la red y una mejor calidad de servicio (QoS) al asignar diferentes niveles de prioridad a los distintos tipos de tráfico.

¿Cómo funciona el control de flujo basado en prioridades?

El control de tráfico basado en prioridades gestiona eficazmente el tráfico de red de los centros de datos utilizando distintos mecanismos y protocolos. Uno de los protocolos más utilizados es IEEE 802.1Qau, también conocido como "Quality of Service-based Priority Scheme" o "QCN" (Quantified Congestion Notification). QCN introduce un mecanismo de control de la congestión que permite a los switches de red para supervisar y regular el tráfico, garantizando su equilibrio y minimizando la pérdida de paquetes.

En la tecnología PFC, cada paquete de datos se marca con una prioridad. Estas prioridades determinan el orden en que se transmiten los paquetes cuando se produce una congestión en la red. Los paquetes con mayor prioridad se procesarán primero, transfiriendo sin retraso aplicaciones críticas o datos urgentes, lo que permite una red sin pérdidas.

PFC

Beneficios del control de flujo basado en prioridades

El control de flujo basado en prioridades (PFC) ofrece varias ventajas clave que contribuyen a la eficacia y el rendimiento generales de una red. Exploremos estas ventajas en detalle:

  • Mayor rendimiento: Al priorizar el tráfico crítico, PFC garantiza que las aplicaciones sensibles al tiempo, como la transmisión de vídeo en tiempo real o las llamadas de voz sobre IP (VoIP), reciban los recursos de red necesarios para un rendimiento óptimo. Esta priorización reduce la latencia y minimiza los retrasos, lo que se traduce en una experiencia de usuario fluida y eficaz.

  • Utilización eficiente de los recursos: PFC optimiza la utilización de los recursos de red disponibles. Al asignar distintos niveles de prioridad a varios tipos de tráfico, las aplicaciones no críticas o las tareas en segundo plano pueden recibir una prioridad menor, lo que permite a las aplicaciones críticas acceder a una mayor parte del ancho de banda disponible. Esta asignación eficiente de recursos garantiza que las tareas importantes se ejecuten con prontitud sin verse obstaculizadas por tráfico menos significativo.

  • Calidad de servicio (QoS) mejorada: PFC permite a los administradores de red definir y aplicar políticas de calidad de servicio adaptadas a los requisitos específicos de su red. Al asegurar que el tráfico crítico tenga mayor prioridad, los objetivos de calidad de servicio pueden cumplirse de forma consistente, garantizando una transmisión de datos fiable y satisfaciendo las demandas de las aplicaciones sensibles al tiempo. Esto se traduce en una mayor satisfacción y productividad de los usuarios.

  • Gestión de la congestión: La congestión es un problema común en las redes de centros de datos con grandes cargas de tráfico. PFC proporciona un medio eficaz de gestionar la congestión ajustando dinámicamente las velocidades de transmisión de los distintos flujos de tráfico. Cuando se produce una congestión, el sistema puede priorizar de forma inteligente el tráfico crítico, evitando cuellos de botella y reduciendo la pérdida de paquetes. Al regular el flujo de datos, PFC ayuda a mantener un entorno de red estable y eficiente incluso durante los periodos de mayor uso.

Aplicación del control de flujo basado en prioridades en los centros de datos

Los centros de datos son núcleos de procesamiento central, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de datos. Albergan aplicaciones y servicios críticos que requieren una conectividad constante y fiable. En estos entornos, la tecnología de control de flujo basada en prioridades ofrece ventajas significativas:

  • Virtualización de servidores: Los centros de datos suelen emplear técnicas de virtualización para maximizar la utilización de los recursos. Con PFC, los administradores de red pueden asignar distintos niveles de prioridad a las máquinas virtuales, garantizando que el tráfico de aplicaciones críticas, como servidores de bases de datos o sistemas de procesamiento de transacciones, tenga prioridad sobre las cargas de trabajo menos importantes.

  • Redes de área de almacenamiento (SANs): Las SAN facilitan la transferencia de datos a alta velocidad entre servidores y dispositivos de almacenamiento. Al implantar PFC, los centros de datos pueden dar prioridad al tráfico relacionado con las operaciones de almacenamiento, garantizando un acceso rápido y constante a los datos y evitando cualquier posible cuello de botella que pudiera afectar al rendimiento general del sistema.

  • Entornos de varios inquilinos: Muchos centros de datos alojan a varios inquilinos o clientes, cada uno con sus propios requisitos de red. PFC permite a los operadores de centros de datos hacer cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA) asignando diferentes niveles de prioridad al tráfico de los distintos inquilinos. Esto garantiza que las aplicaciones críticas de cada inquilino reciban los recursos necesarios, al tiempo que evita que un único inquilino monopolice el ancho de banda de la red.

  • Segmentación del tráfico: Los centros de datos suelen gestionar diversos tipos de tráfico, como transferencias de datos, transmisión de vídeo, comunicación de voz, etc. Con PFC, se pueden asignar niveles de prioridad adecuados a los distintos tipos de tráfico en función de su importancia. Por ejemplo, al tráfico de videoconferencia en tiempo real se le puede dar mayor prioridad para mantener una calidad de vídeo y audio sin problemas, mientras que a las transferencias de datos masivas se les puede asignar una prioridad menor para minimizar su impacto en otras aplicaciones críticas.

  • Recuperación ante desastres y copias de seguridad: Los centros de datos desempeñan un papel crucial en las operaciones de recuperación ante desastres y copias de seguridad. Al implantar PFC, los centros de datos pueden priorizar el tráfico relacionado con las actividades de copia de seguridad y replicación, garantizando que los datos críticos se transfieran de forma eficiente y segura. Esta priorización ayuda a cumplir los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y los objetivos de punto de recuperación (RPO) para escenarios de recuperación de desastres.

Conclusión

En las redes de centros de datos, la tecnología de control de flujo basada en prioridades ofrece una valiosa solución para optimizar el rendimiento de la red y garantizar una asignación eficiente de los recursos de red. Al asignar niveles de prioridad a los distintos tipos de tráfico, se puede dar prioridad a las aplicaciones críticas, lo que se traduce en un mayor rendimiento, una mejora de la calidad del servicio y una utilización eficiente de los recursos. En los entornos de centros de datos, donde la conectividad fiable e ininterrumpida es primordial, PFC desempeña un papel vital a la hora de satisfacer los diversos requisitos de red de varias aplicaciones e inquilinos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k