Español

Exploración de los distintos tipos de virtualización en la red del centro de datos

Actualizado el 16 de junio de 2023 por
567

En el campo de las tecnologías de la información, en constante evolución, se han utilizado ampliamente distintos tipos de tecnologías de virtualización en las redes de los centros de datos. Gracias a su capacidad para abstraer y agrupar recursos de red, estas tecnologías de virtualización de redes allanan el camino hacia despliegues de red más eficientes y flexibles. Este artículo pretende ahondar en el concepto de virtualización de redes y explorar distintos tipos de tecnologías de virtualización.

¿Qué es la tecnología de virtualización de redes?

La tecnología de virtualización de redes permite crear múltiples redes virtuales en una infraestructura de red física compartida. Desvincula la red lógica de la red física subyacente, proporcionando a las organizaciones una mayor flexibilidad y escalabilidad en la gestión de la red. Al abstraer los recursos de red, la virtualización de red permite una utilización eficiente de la infraestructura, reduce los costes y simplifica el aprovisionamiento de red.

Un enfoque de la virtualización de redes es el uso de superposiciones, que encapsulan redes virtuales dentro de la infraestructura de red física existente. Las superposiciones proporcionan una capa de abstracción que permite a las redes virtuales funcionar independientemente de la red física subyacente. Este método permite a las organizaciones crear redes aisladas y lógicamente separadas, aunque compartan la misma infraestructura física. A continuación, se describen varios tipos diferentes de tecnologías de virtualización utilizadas en redes de switch.

¿Qué sabe sobre los distintos tipos de virtualización?

Existen varios tipos diferentes de tecnologías de virtualización utilizadas en redes. Exploremos algunas de las más destacadas.

VXLAN (LAN Extensible Virtual)

VXLAN es una tecnología de virtualización de redes ampliamente adoptada que extiende las redes de capa 2 sobre las de capa 3. Aborda las limitaciones de las VLAN tradicionales permitiendo una mayor escalabilidad y flexibilidad. VXLAN aprovecha las técnicas de encapsulación para superponer redes virtuales sobre una infraestructura de red IP existente, lo que permite la migración sin problemas de máquinas virtuales a través de diferentes hosts físicos. La infraestructura que compone la arquitectura del centro de datos, como los switches del centro de datos, cuenta básicamente con el protocolo virtual VXLAN, que puede realizar la virtualización de datos.

NVGRE (Virtualización de redes mediante encapsulación de enrutamiento genérico)

Similar a VXLAN, NVGRE es una tecnología de virtualización de redes superpuestas que permite crear redes virtuales de capa 2 sobre redes de capa 3. NVGRE utiliza técnicas de encapsulación para encapsular tramas de Capa 2 dentro de paquetes IP, permitiendo la extensión de redes virtuales a través de fronteras físicas. Proporciona un mayor aislamiento y escalabilidad de la red, lo que la hace adecuada para entornos multiempresa.

STT (Túneles de transporte sin estado)

STT es un protocolo de virtualización de red que opera en la capa de transporte de la pila de red. Se centra en proporcionar un mecanismo de encapsulación ligero y flexible para el tráfico de red virtual. STT encapsula los paquetes con una cabecera ligera, lo que permite una comunicación de red eficiente a través de redes virtuales. Está diseñado para no tener estado, lo que simplifica las operaciones de red y mejora el rendimiento.

SPBM (Puente de ruta más corta MAC-in-MAC)

SPBM es una tecnología de virtualización de redes que aprovecha la encapsulación MAC-in-MAC para permitir la creación de redes virtuales. Proporciona una forma escalable y eficiente de construir y gestionar redes virtuales en un entorno de centro de datos. SPBM utiliza un plano de control distribuido para asignar dinámicamente direcciones MAC y gestionar el reenvío de la red, lo que facilita el enrutamiento eficiente del tráfico y el equilibrio de la carga.

Exploración de las ventajas de los distintos tipos de virtualización en el centro de datos

La virtualización de redes permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes de la red y desplegar aplicaciones de forma más eficiente. Cada uno de los diferentes tipos de virtualización proporciona flexibilidad en términos de diseño de red y escalabilidad, garantizando que las empresas puedan satisfacer sus necesidades cambiantes.

  • 1. Mayor flexibilidad: La virtualización de redes permite la creación de redes virtuales bajo demanda, lo que permite una asignación y aprovisionamiento de recursos flexible.

  • 2. Escalabilidad mejorada: Al desacoplar la red lógica de la infraestructura física, la virtualización de redes permite escalar sin problemas los recursos de red. El uso de superposiciones virtuales permite la creación de múltiples redes virtuales sin necesidad de reconfigurar la red física. Esta escalabilidad es especialmente crucial en entornos de centros de datos donde las demandas de recursos pueden variar enormemente. Tanto si se trata de VXLAN, NVGRE, STT o SPBM, cada tecnología de virtualización ofrece la escalabilidad necesaria para gestionar las crecientes necesidades de red.

  • 3. Mayor seguridad y aislamiento: La virtualización de redes proporciona aislamiento entre redes virtuales, mejorando la seguridad y evitando accesos no autorizados. Con distintos tipos de virtualización, las empresas pueden establecer redes virtuales independientes con sus propias políticas y controles de seguridad. Este aislamiento garantiza que el tráfico y los datos dentro de cada red virtual permanezcan privados y protegidos. Resulta más fácil aplicar medidas de seguridad y mantener el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

  • 4. Gestión simplificada: Gestionar una infraestructura de red compleja puede ser un reto, pero la virtualización de redes simplifica el proceso. Al abstraer la infraestructura física subyacente, las organizaciones pueden controlar y configurar las redes virtuales de forma centralizada. Esta gestión centralizada agiliza el aprovisionamiento de la red, los cambios de configuración y la resolución de problemas. Ya se trate de VXLAN, NVGRE, STT o SPBM, cada tecnología de virtualización proporciona capacidades de gestión que simplifican las operaciones de red y reducen la sobrecarga administrativa.

  • 5. Eficiencia de costes: La virtualización de las redes puede suponer un importante ahorro de costes al optimizar la utilización de los recursos. En lugar de tener hardware dedicado para cada segmento de red, la virtualización permite poner en común y compartir los recursos de red. Esto significa que las empresas pueden lograr mayores índices de utilización de su infraestructura física, lo que se traduce en una reducción de los gastos operativos y de capital. Los distintos tipos de tecnologías de virtualización ofrecen soluciones rentables para construir y gestionar redes virtuales, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles.

Resumen

En el ámbito de la virtualización de redes, los distintos tipos de tecnologías de virtualización ofrecen capacidades y ventajas únicas. VXLAN, NVGRE, STT y SPBM son sólo algunos ejemplos de las soluciones de virtualización disponibles. Estas tecnologías proporcionan flexibilidad, escalabilidad, seguridad, gestión simplificada y rentabilidad en aplicaciones de centros de datos.

A medida que las organizaciones se esfuerzan por satisfacer las demandas de un panorama digital dinámico y en rápida evolución, la virtualización de redes emerge como una herramienta vital. Al aprovechar la potencia de los diferentes tipos de tecnologías de virtualización, las empresas pueden liberar todo el potencial de sus redes, logrando agilidad, escalabilidad y ahorro de costes en sus despliegues de red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k