Español

CPU y GPU: combinación para un rendimiento informático óptimo

Actualizado el 23 de febrero de 2024 por
341

En el ámbito de la informática y el procesamiento de datos, se reconocen dos tipos de unidades de procesamiento de manera amplia: la CPU y GPU. Ambas desempeñan funciones esenciales en el procesamiento de datos, aunque sus arquitecturas, características y aplicaciones difieren.

Qué es CPU

La CPU (unidad central de procesamiento) actúa como el cerebro de una computadora. Se encarga de ejecutar las instrucciones del programa y llevar a cabo operaciones básicas como aritmética calculadora, lógica y de control. Su diseño está orientado a manejar una amplia variedad de tareas, siendo esencial para el funcionamiento general de un sistema informático.

Qué es GPU

En cambio, la GPU (unidad de procesamiento gráfico) está diseñada específicamente para proceso gráfico y gestionar grandes cantidades de datos simultáneamente. Tiene muchos núcleos simples que trabajan juntos, lo que la hace muy eficiente para tareas como gráficos, calculadora científica simuladora y aprendizaje profundo. Aunque la GPU empezó en gráficos y videojuegos, ahora se usa mucho en cosas que requieren mucha potencia.

Diferencias entre CPU y GPU

Arquitectura

La CPU, hecha con millones de transistores, es esencial en sistemas modernos. Ejecuta órdenes y procesos para computadoras, servidores y sistemas operativos.

En cambio, la GPU de servidor tiene núcleos más pequeños y especializados que pueden trabajar juntos en varias tareas a la vez. Esto da a los servidores GPU un alto rendimiento en procesamiento de imágenes y tareas paralelas.

Tipo de tarea

La CPU es muy versátil y sirve para muchas cosas, sobre todo para tareas donde la rapidez o el alto rendimiento por núcleo son muy importantes. Funciona como un motor de ejecución potente que concentra su menor número de núcleos en tareas individuales, ejecutándolas de manera rápida. Por lo tanto, es especialmente eficaz en tareas que abarcan desde la informática secuencial hasta la gestión de bases de datos.

Las GPU empezaron como ASIC (circuitos integrados con una función específica) diseñados para tareas como hacer más rápido el renderizado 3D. Con el tiempo, estos motores con funciones predefinidas se hicieron más adaptables y versátiles. Aunque siguen siendo especializados en proceso gráfico y crear realidad virtual en juegos, las GPUs cambiaron para ser procesamiento paralelo más general. Esto les permite manejar muchas aplicaciones diferentes.

Aplicaciones y beneficios

La CPU ejecuta instrucciones de manera secuencial, llevando a cabo cálculos con numeros complejos uno tras otro. Es ideal para aplicaciones de propósito general, como navegación web, ofimática, programación y aplicaciones empresariales que requieren una interacción significativa del usuario. Su capacidad para manejar tareas complejas y su flexibilidad la convierten en un componente esencial en todos los sistemas informáticos.

Además, la GPU hace varias cosas al mismo tiempo. Es muy importante en programas que necesitan muchos cálculos a la vez, como aprendizaje profundo, cripto minería y simulaciones científicas. Procesa grandes cantidades de datos en paralelo a través de múltiples núcleos.

La GPU tiene un uso extendido en aplicaciones visuales como videojuegos, animaciones, diseño asistido por computadora y visualización científica. Es ideal para aplicaciones que necesitan un alto rendimiento en cálculos matemáticos, gráficos y aprendizaje profundo.

servidor personalizado

La combinación de CPU y GPU

La colaboración de la CPU y la GPU puede aumentar el rendimiento de los datos y el cálculo concurrente dentro de una aplicación. Funcionan juntas basándose en el principio de que el programa principal se ejecuta en la CPU, mientras que la GPU complementa la arquitectura de la CPU permitiendo que los cálculos complejos dentro de la aplicación se ejecuten de forma concurrente.

En comparación con la CPU, la GPU puede aprovechar el rendimiento de la computación en paralelo para realizar más trabajo en el mismo tiempo. Los servidores equipados CPU y GPU tienen un alto rendimiento de computación y datos, lo que puede mejorar eficazmente la eficiencia del procesamiento de datos.

Hoy en día, algunas CPU también tienen NPU (unidades de procesamiento neuronal), que trabajan junto con las GPU directamente en el procesador. Hacen tareas de inferencia de manera muy eficiente. Estos procesadores son perfectos para usar redes neuronales ya entrenadas en la fase crucial de hacer predicciones. La combinación de NPU y GPU será fundamental en los futuros sistemas informáticos.

Resumen

Tanto la CPU como la GPU son elementos cruciales en el procesamiento de datos, desempeñando roles distintos en el campo de la informática. Mientras que la CPU es ideal para tareas secuenciales y de un solo hilo, la GPU destaca en tareas paralelas y de alto rendimiento. Juntar ambas unidades puede hacer que las computadoras funcionen mucho mejor y de manera más eficiente. Esto permite hacer muchas cosas, desde tareas cotidianas hasta trabajos avanzados en simulaciones científicas.

Cómo puede ayudarte FS

Explora soluciones de red innovadoras con FS, tu proveedor de productos y soluciones de red TIC de confianza. Como líder tecnológico mundial especializado en sistemas de red de alta velocidad, ofrecemos productos y servicios de la máxima calidad para soluciones de HPC, centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS te ofrecerá productos personalizados que se adapten a tus necesidades, regístrate para recibir asistencia técnica.

servidor de rack

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k