Español

Cableado estructurado: Cableado troncal frente a cableado horizontal

Actualizado el 22 de diciembre de 2021 por
2.9k

Las redes informáticas requieren un cableado complicado y específico, sobre todo en entornos empresariales o académicos. Los cables utilizados en el cableado de las redes deben estar fabricados con determinados materiales. El cableado troncal y el cableado horizontal son dos métodos principales de cableado utilizados en el sistema de cableado estructurado actual y ninguno de ellos es prescindible. Dado que el cableado troncal y el cableado horizontal tienen muchas diferencias, los cables que utilizan estos dos sistemas de cableado estructurado también son diferentes entre sí. Cableado troncal frente a cableado horizontal: ¿En qué se diferencian? ¿Qué tipo de cables son adecuados para el cableado troncal y el cableado horizontal? En este artículo le explicaremos todo esto.

Conceptos básicos del sistema de cableado estructurado

Para entender el cableado troncal y el cableado horizontal, entendamos primero los cinco subsistemas del cableado estructurado. Estos cinco subsistemas suelen estar repartidos por todo un edificio y se conectan entre sí para que los distintos tipos de datos puedan transmitirse de forma coherente y segura (como se muestra en la siguiente figura).

Structured Cabling
Sala de equipos: Sala con equipos que dan servicio a los usuarios del interior del edificio.
Cuarto de telecomunicaciones: Esta sala contiene los equipos de telecomunicaciones que conectan los subsistemas de cableado troncal y horizontal.
Cableado troncal: Sistema de cableado que conecta los cuartos de equipos y los cuartos de telecomunicaciones.
Cableado horizontal: El sistema de cableado que conecta las salas de telecomunicaciones con las tomas individuales o las áreas de trabajo de la planta.
Componentes del área de trabajo: Conectan los equipos de los usuarios finales a las tomas del sistema de cableado horizontal.

Cableado troncal

El cableado troncal también se denomina cableado vertical. Proporciona interconexión entre salas de telecomunicaciones, salas de equipos e instalaciones de entrada. Estos cableados troncales suelen realizarse de planta a planta. Al configurar el cableado troncal, se pueden utilizar varios tipos de medios: cable de par trenzado no apantallado (UTP), cable de par trenzado apantallado (STP), cable de fibra óptica o cable coaxial. Los equipos deben conectarse mediante cables de no más de 30 metros (98 pies).

Backbone Cabling

Cables para cableado troncal

Con la aparición de Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, el cable de fibra óptica es la opción más adecuada para el cableado troncal, ya que proporciona un ancho de banda mucho mayor que los cables tradicionales de cobre de par trenzado Cat5, Cat6 o incluso Cat7. Otra ventaja de la fibra es que puede recorrer distancias mucho mayores que el cable de cobre, lo que la hace especialmente atractiva para el cableado troncal.

Cableado horizontal

El sistema de cableado horizontal se extiende desde la toma de información de telecomunicaciones del área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones (TR) o el recinto de telecomunicaciones (TE). Como se muestra en la siguiente figura, el cableado horizontal suele instalarse en una topología en estrella que conecta cada área de trabajo con el cuarto de telecomunicaciones. Incluye la toma de telecomunicaciones, un punto de consolidación opcional, cable horizontal, terminaciones mecánicas y cables de conexión (o puentes) situados en el TR o TE.

Horizontal Cabling

Cables para cableado horizontal

Tanto el cable Ethernet como el de fibra óptica pueden utilizarse para el cableado horizontal. El cable de par trenzado no apantallado (UTP) de cuatro pares y 100 ohmios (cable Cat5e, Cat6 o Cat6a) suele recomendarse para la transmisión de voz, y el cable de fibra óptica (cable multimodo de dos fibras de 62,5/125 micras o 50/125 micras, o un mayor número de fibras) suele utilizarse para la transmisión de datos. Para cumplir las normas de cableado EIA/TIA, la longitud de los cables individuales debe limitarse a 90 metros entre la toma de corriente de la zona de trabajo y los paneles de conexión del cuarto de telecomunicaciones. Los cables para conectar el panel de conexiones a los hubs y switches del cuarto de telecomunicaciones no deben superar los 6 metros de distancia total. Los cables que conectan los ordenadores de los usuarios a las tomas deben ser limitados a 3 metros de longitud.

Diferencia entre cableado troncal y horizontal

La principal diferencia entre el cableado troncal y el horizontal es que cubren áreas de servicio de telecomunicaciones diferentes. El cableado troncal conecta las instalaciones de entrada, las salas de equipos y las salas de telecomunicaciones. También discurre entre plantas. Mientras que el cableado horizontal conecta las salas de telecomunicaciones a las tomas individuales de las plantas.

Además, aunque tanto el cableado troncal como el horizontal utilizan los mismos tipos de cable, los cables utilizados para el cableado troncal tienen requisitos muy diferentes a los del cableado horizontal, ya que el cableado troncal suele pasar de una planta a otra. Los cables troncales deben cumplir determinadas especificaciones de resistencia al fuego, normalmente OFNR (Optical Fiber Non-Conductive Riser). Si el cable troncal pasa por la zona plenum (espacios del edificio utilizados para el retorno de aire en el aire acondicionado), el cable debe tener clasificación OFNP (Plenum no conductor de fibra óptica). Además, dado que los cables troncales deben tener suficiente resistencia para soportar su propio peso, la resistencia de los cables troncales también es diferente de la de los cables horizontales. Y a diferencia de los cables horizontales, los cables troncales deben fijarse correctamente.

Conclusión

Como dos partes importantes del cableado estructurado, tanto el cableado troncal como el horizontal desempeñan un papel insustituible. Y debido a los diferentes entornos de cableado, los cables de red troncal y los cables horizontales pueden tener diferentes especificaciones. FS.com proporciona tanto Cat5, Cat6 o Cat7 UTP o STP cable Ethernet y OFNR o OFNP multimodo o cables de fibra monomodo para el cableado de red troncal y cableado horizontal. Para obtener más información sobre las soluciones de cableado troncal y horizontal u otras soluciones de cableado, por favor póngase en contacto con nosotros a través de sales@fs.com.

Artículo relacionado: Conocimientos básicos y consejos para el cableado de centros de datos

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k