Español

Consejos útiles para seleccionar cables PoE

Actualizado el 16 de diciembre de 2021 por
4.4k

Selección de cables PoE de FS

La tecnología PoE, con tasas de crecimiento explosivas, ha sido ampliamente adoptada en diversas aplicaciones: cámaras de vigilancia IP PoE, teléfonos de voz sobre IP (VoIP) habilitados para PoE, puntos de acceso inalámbricos (WAP), iluminación basada en IP PoE, puntos de venta (PoS), etc. Vea cómo funcionan los cables PoE FS en un escenario de red conectando el switch PoE S3150-8T2FP de FS a dispositivos alimentados (PD).

Estándares de alimentación a través de Ethernet

Alimentación a través de Ethernet (PoE) es un método probado para suministrar corriente continua a través del mismo cableado de par trenzado utilizado para la transmisión de datos LAN. Consulte ¿Qué es la alimentación a través de Ethernet (PoE)? para obtener más información. Los estándares IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para la alimentación a través de Ethernet son 802.3af, 802.3at y 802.3bt, y se presentan a continuación:

NORMATIVA PoE
Extensión IEEE Tipo Consumo de energía por dispositivo Cableado compatible
IEEE 802.3af-2003 (Primera versión) PoE tipo 1 15,4W Cable Cat3 y Cat5
IEEE 802.3at-2009 (Versión actualizada) PoE+ tipo 2 30,8W Cable cat5 o superior
IEEE 802.3bt-2018 (Versión más reciente) PoE++ tipo 3 y tipo 4 60W para el tipo 3, 100W para el tipo 4 Cable cat5 o superior

Aplicaciones PoE

La tecnología PoE, con tasas de crecimiento explosivas, ha sido ampliamente adoptada en diversas aplicaciones: cámaras de vigilancia IP PoE, teléfonos de voz sobre IP (VoIP) habilitados para PoE, puntos de acceso inalámbricos(WAP), iluminación basada en IP PoE, puntos de venta (PoS), etc. Vea cómo funcionan los cables PoE FS en un escenario de red conectando el switch PoE S3150-8T2FP de FS a dispositivos alimentados (PD).

Aplicaciones PoE

Sin embargo, sin la elección correcta del cableado y el diseño de la red, PoE no puede alcanzar el máximo aprovechamiento o incluso surgirán algunos problemas de conectividad. Los organismos de normalización del cableado están trabajando para ampliar el potencial de PoE al tiempo que abordan cuestiones de seguridad y rendimiento. En consecuencia, es crucial elegir el cable de alimentación a través de Ethernet adecuado.

Factores a tener en cuenta para la selección del cable PoE

Elegir el cable adecuado es la clave de la calidad y fiabilidad de la red. ¿Qué hay que tener en cuenta al elegir los cables de red PoE? Hay varios factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar el tipo de cable utilizado para aplicaciones PoE.

Tamaño del conductor

La resistencia del conductor (DCR) en aplicaciones PoE provoca la generación de calor en el cable. Normalmente, los cables Cat6 y Cat7 tienen conductores de mayor tamaño que los cables de conexión Cat5e. Los cables con un tamaño de conductor mayor pueden reducir más resistencias del conductor. En términos generales, el calor generado en el cable se reducirá con la misma proporción de reducción de la resistencia del conductor. Los cables Cat6 suelen tener aproximadamente el 80% de la DCR de los Cat5e, por lo que sólo generan el 80% del calor. Cuanto mayor sea el tamaño del conductor del cable, mejor.

Estructura del cable

La construcción del cable también es un factor causante del aumento de temperatura de un cable. El cable de cobre puede dividirse en UTP (cable de par trenzado no apantallado) y STP (cable de par trenzado apantallado), dos tipos basados en la estructura del cable. Normalmente, los cables con blindaje metálico o de lámina disipan más calor que los cables UTP. Una mayor disipación del calor conduce a un cable más frío. Cuando se utiliza cable Cat6 F/UTP, se puede disipar más de un 40% de calor en comparación con Cat6 UTP. Si se permite, la elección de cable Cat7 S/FTP con un blindaje de lámina alrededor de cada par puede disipar más calor que Cat6 y Cat6 F/UTP.

Más información: STP Cat6a vs UTP Cat6a: ¿cómo elegir?

Selección de cables PoE de FS

Temperatura del cable

Los dos factores anteriores afectarán en cierta medida a la temperatura del cable. Los cables de alta temperatura permiten disipar una mayor cantidad de energía. Las temperaturas nominales típicas de los cables son 60°C, 75°C y 90°C. Si la temperatura de un cable aumenta, el rendimiento eléctrico se degradará. Y no es bueno para el rendimiento físico y la longevidad del cable. Normalmente, los cables apantallados tienen menos probabilidades de verse afectados por la temperatura que los cables UTP.

Materiales de los cables

Al seleccionar cables de red PoE, asegúrese de que está comparando manzanas con manzanas. Cables de aluminio revestido de cobre frente a cables de cobre puro: los primeros utilizan aluminio en lugar de alambre de cobre. Algunas personas pueden elegir el cable de aluminio revestido de cobre (cable CCA) debido a un presupuesto ajustado, lo que puede provocar problemas en la red por utilizar materiales de calidad inferior para transmitir la señal. Los cables CCA tienen una resistencia de CC mucho mayor que los cables de cobre. Si no se compensa la resistencia, la caída de tensión será mayor para cualquier longitud de canal. Las longitudes más largas superarán los requisitos de DCR de canal de la TIA, limitando la tensión disponible para el dispositivo. Una mayor resistencia hace que el calor radiante se acumule más rápidamente, lo que puede dañar el dispositivo. El cableado de red 100% de cobre es una opción más segura y fiable para las aplicaciones PoE.

Consumo de energía

La cantidad de energía que el dispositivo PoE necesita para funcionar no se puede ignorar a la hora de seleccionar los cables PoE. El requisito de potencia dictará qué norma IEEE debe seguirse y cuál es la categoría mínima de cableado que debe utilizarse. Aunque cada norma regula una categoría mínima de cableado, es importante tener en cuenta otros factores, como la caída de tensión y la disipación del calor. La caída de tensión determina la cantidad de energía suministrada que llega al dispositivo receptor. La energía que se pierde a lo largo del cable se transforma en calor y se denomina disipación térmica. Una acumulación excesiva de calor puede provocar un aumento de la atenuación, así como el envejecimiento prematuro de la cubierta del cableado.

Requisitos de transmisión de datos

Otro factor a tener en cuenta son los requisitos de transmisión de datos (por ejemplo, 1000BASE-T, 10GBASE-T) de los dispositivos utilizados. Dispositivos como las cámaras IP megapíxel pueden requerir cables PoE de mayor calidad para transmitir la señal de vídeo y la alimentación necesaria.

Configuración de la instalación

El último factor es la configuración de la instalación del cable, que tiene un gran efecto en la capacidad de disipación del calor. El calor se mantendrá dentro del cable, ya que la resistencia térmica y la temperatura del conductor son elevadas si los haces de cables son grandes o si se dan otros factores de instalación. Cuanto mayor sea el tamaño del haz de cables, mayor será la temperatura, independientemente de la categoría del cable y de la estructura de construcción.

A continuación, se ofrecen varios consejos de instalación específicos para el cableado PoE:

  • Prepárese bien antes del despliegue y no se limite a improvisar.

  • Compruebe que sus dispositivos de red son compatibles con PoE.

  • Utilice distintos medios en todo el diseño del cableado.

  • No tienda cables cerca de dispositivos que generen electrostática.

  • La instalación del cable PoE no es una tarea de una sola vez, prepárese para futuras actualizaciones.

  • Piense en su presupuesto para toda la instalación de cableado y encuentre una solución rentable de un proveedor fiable.

FS: Un proveedor de cable PoE de confianza

Después de considerar los factores mencionados anteriormente, finalmente viene la selección del proveedor del cable de red. Un proveedor cualificado debe ofrecer cables PoE de alta calidad y fiabilidad. FS abarca una amplia gama de cables PoE Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 y Cat8 de alta calidad con opciones de tipo apantallado o sin apantallar. Todos los cables de conexión Ethernet han superado estrictas pruebas de Fluke, incluida la prueba de cable de conexión de Fluke, la prueba de canal de Fluke y la prueba de enlace permanente de Fluke para garantizar un alto rendimiento. El programa FS Assured para cables Ethernet ofrece información más detallada sobre los cables Ethernet PoE de FS.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k