Español

¿Cómo elegir los Switches PoE para sistemas de cámara IP?

Actualizado el 12 de diciembre de 2022 por
7.7k

Switches PoE

Un switch PoE proporciona la fuente de alimentación y la conexión de datos a través de cables de red como Cat5, Cat5e y Cat6. Hoy en día, es muy común que muchas personas e industrias utilicen switches PoE para cámaras IP con el fin de garantizar la seguridad de sus hogares y negocios. Por lo general, para los diferentes sistemas de cámara IP, se implementan diferentes tipos de switches PoE. Este artículo explicará principalmente cómo elegir un switch PoE adecuado para el sistema de cámaras IP y cómo conectar las cámaras IP a un switch PoE.

PoE Switches

 

¿Por qué usar un switch PoE para sistemas de cámaras IP?

En primer lugar, hay que saber qué es un switch PoE y cómo funciona en los sistemas de cámaras IP.

PoE, abreviatura de power over Ethernet, es una tecnología diseñada para simplificar el cableado enviando simultáneamente energía y datos a través de un cable Ethernet. Hoy en día, PoE se utiliza habitualmente en sistemas como los de cámaras de seguridad, no sólo porque el cable Ethernet es barato y fácil de instalar, sino también porque las tecnologías PoE e IP admiten cámaras de alta resolución que ofrecen una calidad de vídeo mejorada para los sistemas de cámaras IP. Un switch PoE para cámaras IP es un dispositivo que se utiliza para conectar y alimentar las cámaras IP mediante cables Ethernet. La función principal de un switch PoE en un sistema de cámaras IP es interconectar las cámaras a un NVR (grabador de vídeo en red) y transmitir los datos (vídeo y audio) que se van a grabar en dicho dispositivo. Normalmente viene con múltiples puertos para soportar más de dos cámaras IP. Aparte de eso, el switch PoE con más potencia puede proporcionar más energía para las cámaras IP que la requieren, ya que los fallos comunes como la pérdida de vídeo y el mal rendimiento de la cámara IP pueden ocurrir debido a la insuficiente alimentación de las cámaras IP.

En resumen, las ventajas de utilizar un switch PoE para los sistemas de cámaras IP son las siguientes:

  • Mayores recorridos: las cámaras IP pueden instalarse en lugares de mayor distancia;

  • Más dispositivos conectados: se pueden conectar más cámaras IP;

  • Mayor potencia de salida: se puede suministrar más potencia a las cámaras IP;

  • Más fácil de gestionar: las luces de actividad del interruptor ayudarán a solucionar los problemas de las cámaras IP.

 

¿Cómo elegir un switch PoE para sistemas de cámaras IP?

Después de comprender los beneficios de utilizar switches PoE para sistemas de cámaras IP, le guiaremos sobre cómo elegir un switch PoE adecuado para su sistema. Hay algunos factores importantes que debe considerar, por favor siga leyendo.

Números de puerto del switch PoE

Si está buscando un switch PoE para lugares que necesitan tener más de 4 cámaras IP instaladas, tendrá que comprobar los números de puerto de un switch PoE, como un switch PoE de 8 puertos, switch PoE de 16 puertos, switch PoE de 24 puertos o incluso switch PoE de 48 puertos. El número de puertos de un switch PoE depende en gran medida del número de dispositivos que se conecten al switch PoE y del consumo total de energía de las cámaras IP.

Presupuesto de energía del switch PoE

Otro factor importante a tener en cuenta es la potencia máxima de las fuentes de alimentación de un switch PoE. La capacidad de un switch PoE para suministrar energía a los dispositivos conectados viene determinada en gran medida por el tamaño de su fuente de alimentación, que oscila entre poco más de 50 W y bastante más de 500 W. Este presupuesto de energía afecta directamente a la cantidad de energía por puerto que el switch puede suministrar a los dispositivos conectados. Si la fuente de alimentación máxima de todas sus cámaras supera el límite de potencia de su switch PoE, éste no proporcionará suficiente energía para todas sus cámaras IP. Por ejemplo, un switch PoE de 24 puertos con una fuente de alimentación de 370 W puede alimentar 24 cámaras IP con el estándar IEEE802.3at (15,4 W por puerto) mientras que sólo puede alimentar 12 cámaras IP con el estándar IEEE802.3at (30 W por puerto).

Para determinar la potencia disponible por puerto, puede utilizar la siguiente fórmula:

Promedio de potencia máxima por puerto = (consumo máximo del switch - potencia del sistema del switch)/número de puertos PoE

Capacidad de ancho de banda del switch PoE

Las cámaras IP también necesitan una conexión de red que proporciona el switch PoE, además de la entrada de alimentación. Hay diferentes tipos de switches PoE disponibles en términos de capacidad de ancho de banda. Por ejemplo, los switches PoE de Ethernet rápido pueden ofrecerle una capacidad de ancho de banda de entre 10 y 100 Mbps, mientras que los switches PoE gigabit permitirían 1 Gbps. Con un switch PoE gigabit, la conexión de red con sus cámaras IP no sufrirá cuellos de botella; también le garantizará la recepción de vídeo intacto, así como las grabaciones de audio de las cámaras. Además, los switches PoE de alta capacidad le permiten instalar cámaras de mejor calidad en sus sistemas, como cámaras 2K o 4K.

Switch PoE no administrable o administrable

La diferencia entre un switch PoE no administrable y uno administrable es que el switch PoE no administrable es un dispositivo plug and play sin necesidad de configuración, lo que es muy fácil de implementar; mientras que un switch PoE administrable le permite configurar la red según sus especificaciones, ofrece una mejor supervisión y análisis del tráfico de la red y también proporciona un control y ajuste remotos por parte del administrador de la red, lo que le permite conocer mejor el estado de la red, los clientes conectados y su estado de alimentación.

Para la mayoría de los propietarios, un switch PoE no administrable se ajusta al presupuesto y sirve para satisfacer las necesidades de alimentación de las cámaras IP PoE. Pero para grandes proyectos de vigilancia, como fábricas o empresas, un switch PoE administrable proporcionará soluciones de red más flexibles.

 

¿Cómo conectar las cámaras IP a un switch PoE?

Algunos usuarios suponen que los sistemas IP son demasiado complejos. Aquí tomamos el switch PoE gigabit administrable de 8 puertos de FS como ejemplo para ilustrar cómo conectar el switch PoE con las cámaras IP. En esta imagen, diferentes tipos de cámaras IP, router y NVR (Videograbador en red) están conectados al switch PoE de 8 puertos.

PoE Switch in IP Camera Systems

Estos son los pasos específicos para un sistema de cámaras IP que adopta el switch PoE.

  • Conecte el router al puerto LAN del switch PoE de 8 puertos mediante un cable Ethernet (cat5e o cat6).

  • Conecte el cable de alimentación al switch PoE y a una toma de corriente o a un protector contra sobretensiones.

  • Conecte las cámaras IP al puerto 1-8 del switch PoE utilizando los cables Ethernet.

  • Añada las cámaras al NVR para ver las cámaras y activar la grabación. Si es necesario comprobar las vistas de forma remota, conecte el router a Internet.

Nota: Si está buscando un switch PoE para utilizarlo en entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, plantas industriales y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta, los switches PoE industriales recientemente lanzados por FS pueden ser una buena opción. Estos switches cumplen con los estándares IEEE 802.3af/at PoE y pueden detectar y proporcionar automáticamente la energía necesaria para sus dispositivos PoE. Además, también pueden soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funcionan en entornos difíciles, desde -40°C a 75°C, lo que los hace ideales para la implementación de la vigilancia en exteriores.

 

Resumen

El switch PoE ofrece un cableado sencillo y rentable para alimentar diferentes sistemas de cámaras IP. Al igual que las ventajas ilustradas en los contenidos anteriores, para algunos sistemas de seguridad con cámaras IP, el uso de switches PoE puede ampliar el sistema hasta el número máximo de cámaras y permitir recorridos más largos de las cámaras IP, etc. Si necesita un switch PoE para sus sistemas de cámaras IP, recuerde seguir esta guía de selección de switches PoE. También ofrecemos switches PoE no administrables/administrables con 8 puertos, 16 puertos, 24 puertos, 48 puertos y switches industriales para diferentes sistemas de seguridad de cámaras IP. Para obtener más información, visite nuestro sitio web FS.com.

 

Artículos relacionados:

¿Configurar NVR para cámaras IP con switch PoE o sin switch PoE?

Explicación sobre los estándares PoE y el vataje PoE

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k