Español

Cómo elegir el mejor router para pequeñas empresas

Actualizado el 06 de agosto de 2021 por
3.8k

¿Todavía no sabes cómo elegir el router empresarial adecuado? Esta confusión es natural: el proceso de elección de un router empresarial no es tan sencillo como el de un router doméstico. No puedes fiarte únicamente de las clasificaciones online de routers o de los tops de ventas, sino que debes tener en cuenta una serie de factores: la cobertura, el número de conexiones, la velocidad, la seguridad de la VPN, etc. Para los principiantes estos conceptos pueden sonar algo complicados, pero no hay de qué preocuparse, en este artículo te los aclaramos.

Siete consideraciones a la hora de elegir un router empresarial pequeño

Tipo de base: cableada/inalámbrica

Número de dispositivos (empleados): Una oficina pequeña con varios ordenadores no precisa un router inalámbrico, sin embargo, este podría ser una mejor opción si tienes intención de ampliar tu negocio y utilizar más ordenadores en un futuro próximo.

Entorno de trabajo: Si tu oficina tiene muchas paredes y materiales metálicos, espejos, hormigón y otros materiales de construcción que dificultan la propagación de las señales inalámbricas, quizá un router inalámbrico no sea adecuado para tu empresa. Por otro lado, en comparación con los routers de cable, las redes inalámbricas suelen ser más cómodas para los empleados. Por lo tanto, si se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores, el router inalámbrico puede ser una opción más satisfactoria.

Banda única/Doble banda/Banda triple: Avance gradual

A diferencia de los routers de banda única que proporcionan una banda de 2,4 GHz, el soporte de doble banda proporciona tanto la banda de 2,4 GHz como la de 5,0 GHz. Permite separar el tráfico y evitar congestiones innecesarias. También hay routers de banda triple que combinan una banda de 2,4 Ghz y dos de 5,0 Ghz, pero si tu negocio tiene unos diez empleados (ten en cuenta los números de conexión), es mejor optar por la doble banda.

Sin embargo, el router de banda triple tiene unas ventajas exclusivas: aunque haya muchos dispositivos conectados a la red, habrá poco impacto en la velocidad de esta. Puedes dedicar cada banda a un grupo distinto de dispositivos de  la casa o la oficina y disminuir las interferencias al utilizar más bandas. El router de banda triple es un dispositivo con perspectivas de futuro para los usuarios avanzados, tienes que decidir si lo necesitas en función del tamaño de tu empresa.

Puertos (WAN/LAN): Cuantos más, mejor

El puerto WAN (Wide Area Network) se utiliza para proporcionar acceso a Internet mediante la conexión del router con un módem o con banda ancha inalámbrica. Los puertos LAN conectan los routers a todos los demás dispositivos y comparten la misma red IP. Normalmente, un router típico sólo tiene un puerto WAN y cuatro puertos LAN. Sin embargo, tener sólo un puerto WAN en una red empresarial puede resultar contraproducente: si hay un problema con ese puerto, ninguno de los ordenadores de la red podrá acceder a Internet, lo que provocaría tiempo de inactividad e incluso la caída de la empresa. Esta es la razón principal por la que se recomiendan los puertos WAN duales.

Además, los puertos WAN duales te permiten añadir una tarjeta 4G en caso de que tu proveedor de Internet no funcione, por lo que tu empresa podría llegar a utilizar dos redes separadas. No se puede predecir la calidad de la red, pero siempre se puede tener un plan B. Tanto si se trata de un puerto WAN como de un puerto LAN, ten en cuenta la siguiente regla: cuantos más puertos tengas, más flexibles serán los canales de red de tu empresa. Sin embargo, el número concreto de puertos debe considerarse en función del tamaño de la empresa para evitar costos adicionales.

El puerto WAN (Wide Area Network) se utiliza para proporcionar acceso a Internet mediante la conexión del router con un módem o con banda ancha inalámbrica.

Los puertos LAN (red de área local) conectan los routers a los demás dispositivos y comparten la misma red IP.

“purertos

Velocidad: Mejor nuevo que viejo

Incluso en la misma red IP, la velocidad inalámbrica puede variar mucho en función del modelo de router. Esto afecta en gran medida a la velocidad de los ordenadores de la red empresarial. Para trabajar de forma eficiente, lo mejor es comprar un router que soporte los últimos estándares, como el protocolo 802.11ac. La tecnología más reciente implementa la versión 802.11ax, que aporta más velocidad y mayor alcance.

Calidad de servicio: Priorización de tráfico

La mayoría de los routers ofrecen una función de calidad de servicio que permite priorizar el tráfico de red, lo que puede cambiar el rendimiento general de un servicio de red. Por ejemplo, puedes dar mayor prioridad al tráfico de voz y vídeo (como el de las llamadas VOIP o Skype) porque su latencia de red es más sensible que la de la navegación web y las redes sociales.También se puede priorizar un dispositivo en concreto, o bien los dispositivos locales frente a los visitantes. Esta función mejora la eficiencia de los diferentes grupos de trabajo de la empresa porque contribuye a la utilización razonable de los recursos.

Control de contenidos: Función de filtrado y gestión de contenidos

Cuando diriges una empresa con éxito, no quieres que tus empleados consulten sus cuentas sociales privadas durante las horas de trabajo porque puede afectar negativamente el rendimiento. Por otra parte, si te preocupa la posibilidad de que un empleado descargue inadvertidamente software malicioso que pueda dañar la red de la empresa, deberías considerar la posibilidad de comprar un router con opción de filtrado de contenidos. Además, el router que elijas debe tener la funcionalidad de backend, esta asigna la banda ancha y el acceso a la red, permitiendo que los visitantes accedan a la red de forma segura y sin problemas de privacidad.

Router para la seguridad

Seguridad: La VPN es necesaria

La seguridad es la base de todas las redes empresariales. En seguridad de redes, hay un término ineludible: VPN, una parte inevitable de cualquier router empresarial. Las empresas más pequeñas normalmente pueden apañarse con un router de nivel de consumidor. Pero si necesitas más funcionalidad o seguridad, considera un router VPN. Estos routers ofrecen una larga lista de ventajas: la compatibilidad superior, la gran capacidad de protección, las opciones completamente automatizadas y la conectividad ilimitada son sólo algunas de ellas. La comodidad que aportan es indiscutible.

Router VPN Parámetro Parámetro Parámetro Parámetro
A Memoria Flash 2 GB RAM 4 Gbit DDR3
B Interfaz de red 5 x Gigabit RJ45 puertos USB 1 x USB 3.0
C Capacidad de conmutación 460 Mb/s Velocidad de reenvío de paquetes 45 kpps
D Voltaje de entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,45 A Consumo de potencia máx. 30 W
E CPU (Unidad central de procesamiento) MT7621A Núcleo dual 880 MHz Escenario de aplicación Más de 120 terminales

Tabla: Ficha técnica del router Dual-Wan VPN, 5 puertos Gigabit RJ45

Conclusión

Un router para pequeñas empresas puede aportar a una serie de beneficios a tu oficina que no podrías obtener de un router doméstico. Sin embargo, tienes que considerar cuál de los distintos routers empresariales es el más adecuado para sus necesidades. Si la privacidad y la seguridad de la empresa son de gran importancia para ti, te recomendamos invertir en un router VPN de buena calidad. Con sólo unos minutos de configuración, puedes obtener una capa adicional de seguridad para tu empresa. A la hora de escoger un router, asegúrate de que cumple los siete requisitos mencionados en este artículo, a partir de aquí, puedes decidir cuál comprar en función del precio. Más informaciones sobre tipos del router, consulta: Diferentes tipos de routers en las redes

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k