Español

Cómo elegir el mejor switch 10Gb administrable para tus necesidades

Actualizado el 14 de septiembre de 2023 por
547

Switches 10g

En un entorno en constante evolución, la demanda de redes rápidas y confiables sigue creciendo. La popularidad de las oficinas inalámbricas y las aplicaciones de alta demanda hacen esencial la actualización a redes más eficientes. Una solución importante es crear o mejorar una red de 10GbE estable, que satisface la creciente necesidad de más capacidad, servicios y aplicaciones avanzadas.

¿Por qué elegir switch administrable 10Gb?

Actualización de redes

Con el desarrollo de la tecnología de redes y la innovación en las aplicaciones, la actualización de redes se ha convertido en una tendencia inevitable. Para mejorar la red, muchas empresas quieren actualizar tus redes 1G a redes 10G. Los switches administrables 10Gb se están convirtiendo cada vez más en el producto dominante en un número creciente de soluciones de red empresariales.

Caída de precios

El precio de los switches 10Gb ha bajado considerablemente en los últimos años, lo que hace más asequible el coste de desplegar una red 10G. Según algunos informes, el precio medio de los switches 10Gb bajó alrededor de un 20% en 2018 y se espera que siga bajando en los próximos años.

Funciones mejoradas

Los switches administrables 10Gb no solo ofrecen mayores velocidades de transmisión, sino también más funciones y ventajas, como compatibilidad flexible, gestión inteligente y seguridad. Estas funciones pueden ayudar a los usuarios a alcanzar los objetivos de expansión flexible de la red, supervisión visual, control de políticas, etc., y mejorar la fiabilidad y estabilidad de la red.

Funciones compatibles de switch 10Gb

Los switches administrables 10Gb ofrecen más velocidad y funciones avanzadas. Esto les permite controlar redes de manera centralizada, mejorar la seguridad y brindar una experiencia más sencilla.

VXLAN (Red de área local virtual extensible)

VXLAN revoluciona las redes virtuales. Supera las limitaciones de las VLAN convencionales, facilitando conexiones entre distintos segmentos de red, centros de datos e incluso plataformas en la nube.

MPLS (Conmutación de etiquetas de protocolo multiprotocolo)

MPLS es una tecnología de conmutación que mejora la transferencia de datos y la selección de rutas en la red. Ofrece transferencias más rápidas, seguras y adaptables, soportando diferentes protocolos y aplicaciones como IP, ATM, FR, VPN y TE.

QoS (Calidad de servicio)

Los switches 10Gb priorizan paquetes según tipo, origen, destino, etc. Esto mejora la fiabilidad y rendimiento al asignar diferentes prioridades y anchos de banda.

LACP (Protocolo de control de agregación de enlaces)

LACP optimiza el ancho de banda, balanceando la carga y aumentando la tolerancia a fallos. Los switches 10Gb tienen LACP para distribuir flujos de datos a puertos de agregación, mejorando la eficiencia. Los switches administrables no se limitan a esto, también cuentan con funciones como BGP, SNMP, MLAG y más, lo que expande su flexibilidad y capacidad de administración.

S5800-8TF12S

Pasos de elegir el switch 10Gb

Paso 1: Escenario de uso

Antes de comprar un switch de 10Gb con gestión, aclara dónde lo utilizarás.

¿Necesitas un switch para conexiones de alta velocidad y larga distancia, o más bien para conexiones locales de corta distancia? Si necesitas conexiones largas, usa un switch con puertos SFP+ para fibra óptica o utilizar cables DAC. Para conexiones cortas, elige switches con puertos 10GBASE-T. Algunos switches tienen puertos Combo, puedes elegir uno con esta interfaz si lo necesitas.

Paso 2: Tamaño y rendimiento

¿Estás en un entorno doméstico, una pequeña empresa o una gran empresa o centro de datos? Para casa o pequeñas empresas, 8 o 12 puertos son suficientes. Para empresas grandes, se recomiendan 48 puertos. Considera futuras expansiones y reserva puertos para asegurar la escalabilidad del switch elegido.

Paso 3: Tipo de conexión

¿Estás construyendo una red desde cero o estás actualizando una red existente? Considera la compatibilidad con tus dispositivos de red actuales al elegir el tipo de conexión y protocolo adecuados. Elige un tipo de puerto ascendente que sea compatible con tus dispositivos de red actuales. Asegúrate de que el nuevo switch pueda conectarse sin problemas con dispositivos de diferentes velocidades para garantizar una transición fluida en la red.

Paso 4: Futuro y personalización

Piensa en lo que necesitarás después. Asegura que el switch sea escalable para crecimiento. Las funciones como apilamiento y MLAG pueden ayudar.

La gestión en la nube está ganando aceptación como una forma eficiente de administrar. Por lo tanto, será una buena idea elegir un switch compatible con gestión en la nube para reducir el tiempo y los costes dedicados a la gestión operativa.

Paso 5: Balanceando factores

Después de completar los pasos anteriores, tendrás una idea clara de qué switch administrable 10Gb deseas. Dentro de tu rango de presupuesto, considera la marca, características, eficiencia energética y sostenibilidad. Elige una marca confiable que ofrezca un buen soporte postventa y garantía. Selecciona las funciones adecuadas según tus necesidades, como seguridad, rendimiento y la interfaz de gestión.

Conclusión

La elección de un switch 10Gb es un paso fundamental para optimizar tu red. Sigue estos pasos y considera todo, estarás listo para satisfacer las demandas de tu red, asegurando una experiencia eficiente y confiable para todos los usuarios.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k