Español

¿Cómo instalar los paneles de conexiones y los switches?

Actualizado el 06 de julio de 2021 por
57.6k

Los paneles de conexiones y los switches Ethernet establecen la conexión en todos los dispositivos de los centros de datos y por lo general, se montan sobre el bastidor del servidor con el fin de ejecutar las funciones correspondientes. Sin embargo, a muchas personas les incomoda tener que instalarlos en sus salones de telecomunicaciones y les genera angustia la marañas de cables que se van formando entre el uno y el otro. Los centros de datos que incorporan sistemas óptimos de gestión de cables resuelven estos inconvenientes de forma efectiva. Como respuesta a estas necesidades, hemos consolidado una serie de aclaraciones y de pasos que le permitirán implementar un sistema de cableado estructurado organizado en su centro de datos.

Panel de conexiones vs. switch

El panel de conexiones y el switch tienen un aspecto similar desde el punto de vista físico, ya que ambos cuentan con hileras de tomas en un bastidor. Un panel de conexiones es un dispositivo pasivo que tiene una hilera de puertos. En éste se gestionan los cables y se agrupan varios puertos de red para conectar los cables de entrada y de salida. Una de las carácteristicas más funcionales de los páneles de conexiones es la opción de etiquetado de tramos de cables individuales. Con ello se puede identificar de forma clara y sistemática el flujo de señales y solucionar los problemas técnicos. Un switch de red, por el contrario, es un dispositivo activo que aloja un gran número de puertos Ethernet y permite conectar los dispositivos entre sí en una red informática, mediante la conmutación de paquetes. Lo anterior permite recibir, procesar y reenviar datos al dispositivo de destino. La conexión entre los puertos de conmutación y los puertos del panel de conexiones, se logra a través de un sistema de cableado estructurado que proporciona conexión a todos los dispositivos Ethernet.

Instrucciones de instalación del panel de conexiones y del switch

Paso 1: Determine dónde va a colocar el panel de conexiones y el switch. El ambiente de operación apropiado permite que el equipo funcione y se conserve en buen estado. El flujo de aire y los ventiladores no deben estar obstruidos.

Paso 2: Adapte los cables de conexión a la longitud deseada y determine cuántos cables necesita. Los cables sueltos generan inconvenientes en los sistemas de cableado ocasionando costos adicionales por concepto de reparaciones, materiales e instalación.

Paso 3: Defina qué puerto de switch se va a conectar a qué puerto del panel de conexiones. (Tenga en cuenta la forma cómo se rutean los cables de alimentación.). Este paso es crucial para reducir el tiempo de instalación.

Paso 4: Conecte el panel de conexiones y el switch a un bastidor montado en el suelo dentro del armario de cableado. El bastidor debe ser adecuado para el tamaño del panel de conexiones y del interruptor (a menudo se utiliza un ancho estándar de 19")

Paso 5: Conecte los cables que se han preparado para conectar el puerto del switch al puerto del panel de conexiones respectivamente. Recuerde que estos cables se pueden mover de un puerto a otro si fuera necesario. Lo anterior permite simplificar los cambios de ubicación en la red..

Paso 6: Instale un sistema de gestion tanto horizontal como vertical para su cableado. No olvide utilizar bridas de velcro para sujetar los cables y para facilitar el acceso en el futuro.

Paso 7: Etiquete cada cable con la misma marca en ambos extremos. Gracias a las etiquetas de identificación, usted podrá identificar la conectividad de extremo a extremo al momento de conectar todos los puertos del panel de conexiones y del switch. Las etiquetas le ayudarán a identificar los cables facilmente y a resolver posibles inconvenientes de forma eficaz.

Gestión de cables desde el panel de conexiones hasta el switch

Gestión horizontal del cableado

Organizar el cableado horizontalmente hace posible establecer la ruta de los cables de conexión entre el switch y el panel de conexión. Lo anterior, se consigue con el panel de gestión horizontal, el cual permite organizar el cableado de manera efectiva y dispone de varios estilos para múltiples aplicaciones. Cuenta con un diseño con barra de amarre, anillos en D, con conductos para los dedos, cepillo de banda y anillo final. Además, es posible instalar el cableado de forma aleatoria para organizarlo de forma efectiva En el siguiente vídeo, se muestra el gestor 1U horizontal de cables que incluye un gestor de anillos de extremo para limpiar el bastidor (rack), en caso de que se necesite.

Organización vertical del cableado

El sistema de gestión vertical del cableado ha sido diseñado para responder a las demandas actuales de enrutamiento de cables. Tanto el organizador de cables vertical de 3 pulgadas con anillo en D como el organizador de cables vertical de plástico de 3 pulgadas de ancho con dedos de control de radio de curvatura son los organizadores que más se utilizan entre el panel de conexión y el switch. Éstos proporcionan el soporte de radio de curvatura apropiado para los cables. Además, incluyen bridas de cable, garantizando un sistema de cableado organizado.

Bridas y etiquetas para cables

Al construir un sistema de red, deben montarse grandes cantidades de cables en el bastidor e instalarse en los dispositivos respectivos de manera organizada. Una forma de lograr está organización en el sistema de red es a través de la utilización de bridas y etiquetas para cables. Las bridas y las etiquetas de identificación son dos herramientas que permiten que la instalación sea lo más eficiente posible. Las bridas de velcro sirven para sujetar los cables y las etiquetas sirven para identificar los cables. Estas dos herramientas en conjunto proporcionan muchos beneficios, entre los que se incluyen la eliminación de los desperdicios, mayor seguridad y eficiencia en el manejo del cableado, y en general, permiten que todo funcione sin problemas.

Conclusión

El panel de conexiones y el switch facilitan la expansión de los puntos de acceso trazables; y por lo tanto, la adecuada instalación de los mismos juega un papel decisivo en la gestión de todo el cableado. Es necesatio utilizar una línea de herramientas de gestión de cables completa que vaya desde el panel de conexiones hasta el switch para proteger y soportar los cables.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k