Español

¿El router empresarial es mejor que el router doméstico?

Actualizado el 30 de julio de 2021 por
4.1k

El router ha ganado un estatus más respetado en la era actual de comunicación de redes. En comparación con la conexión física tradicional, la popularidad de las redes inalámbricas, cómodas y potentes, abre un mercado mayoritario para los routers, principalmente dos tipos: los routers para empresas y los routers domésticos. ¿Qué diferencia hay? ¿Es mejor un router empresarial más caro que un router doméstico? En este artículo te ofrecemos la respuesta.

¿Qué es un router?

Un router es un dispositivo de conmutación que actúa como puerta de enlace entre redes y se utiliza para gestionar el tráfico de red en sentido general. La red Ethernet accede a miles de empresas y hogares a través de la banda ancha de datos, y luego, con la ayuda de la conversión del router, se puede ampliar a una red inalámbrica conectada con múltiples dispositivos. En términos sencillos, el router extrae la dirección de destino del paquete recibido, determina el número de red en la dirección y, a continuación, busca en la tabla de enrutamiento la entrada que coincide con la red de destino. La tabla de enrutamiento determina la siguiente parada, el destino, la interfaz de salida y otros parámetros relacionados con el enrutamiento que coinciden con ese paquete.

Router empresarial vs. Router doméstico

Router empresarial vs router doméstico

Velocidad: el router empresarial suele ser más rápido que el doméstico

En comparación con los routers domésticos, los routers empresariales tienen un rendimiento más estable y rápido en la unidad central de procesamiento (CPU, central processing unit). Además, en algún momento u otro puede haber un corte de luz, la memoria flash guardará automáticamente tu contenido cuando el router se apague o se reinicie. Cuanto mayor sea la capacidad de las memorias flash y RAM de tu router, más fácil será la expansión de tu red, y en este caso, los routers empresariales tienen más capacidad. Es más, también suelen tener más espacio RAM, y esto aporta mejoras al rendimiento de datos, la frecuencia de reenvío e incluso a la velocidad.

Seguridad: el router empresarial es más seguro que el doméstico

Como es compatible con menos protocolos, el router doméstico generalmente no soporta la defensa de ataques internos y externos, como virus, troyanos y la intrusión de hackers. La seguridad no está garantizada en absoluto. En cambio, los routers empresariales tienen más protocolos de enrutamiento (SNMP, enrutamiento basado en políticas, protocolo de gestión unificada, etc.) que trabajan para garantizar el funcionamiento seguro de la red y evitar el robo de datos del usuario. Los routers domésticos son adecuados para entornos de red sencillos, pero los entornos de red empresariales son complejos y necesitan routers empresariales más potentes para satisfacer sus necesidades: más interfaces WAN, más ancho de banda y equilibrio de carga, un control de flujo flexible, un mayor número de conexiones, aplicaciones VPN, etc.

Router empresarial

Rendimiento: el router empresarial es más potente que el router doméstico

Los routers domésticos tienen poca densidad, poca intensidad de señal, poca cobertura, y además, su rendimiento de reenvío y capacidad de banda son limitados. Si se utilizan en lugares públicos, como empresas, su aplicación puede conllevar grandes riesgos potenciales. En cambio, los routers empresariales tienen parámetros de hardware más altos, como la CPU, la memoria caché y la memoria, más números de reenvío NAT. Además, proporcionan acceso simultáneo a Internet para una mayor cantidad de usuarios: un router doméstico típico tiene una capacidad para 10-15 usuarios IP conectados, mientras que un router empresarial admite entre 50 y 150 usuarios IP como mínimo.

Valor: el router empresarial tiene una calidad más fiable que el router doméstico

Una de las principales diferencias entre los routers domésticos y los empresariales es el precio: un router empresarial cuesta entre 500 y 2 000 dólares, mientras que un router doméstico normal cuesta unos 20-50 dólares. Sin embargo, los precios más altos a la larga suelen salir más rentables. El router empresarial tiene una vida útil de más de una década, en cambio, los routers domésticos se suelen cambiar por una versión más actualizada al cabo de dos años (aproximadamente).

Preguntas frecuentes sobre los routers empresariales y los routers domésticos

¿Es recomendable para las pequeñas empresas utilizar routers domésticos?

En teoría no es recomendable. En comparación con los routers empresariales, los routers domésticos tienen una señal pobre y una capacidad de carga baja. Por lo general, sólo pueden soportar el funcionamiento normal de unos 10 dispositivos de red como máximo, además tienen grandes riesgos de seguridad que pueden causar pérdidas de datos y/u otros problemas.

¿Es lo mismo un router que un switch? / ¿Un switch puede sustituir a un router en casa?

Se trata de dos dispositivos diferentes con aplicaciones distintas. Un switch puede emplearse como un router, pero no suele tener las mismas opciones de configuración. Además, los switches generalmente son más caros que los routers normales, tiene más sentido escoger un router como dispositivo central de tu red doméstica.

¿Cómo puedo ampliar el WiFi de mi router?

Hay varias formas de ampliar el WiFi. Puedes optar por configurar un extensor WiFi para ampliar el alcance o puedes actualizar tu dispositivo inalámbrico, también asegúrate de colocar el router y el punto de acceso inalámbrico en el lugar adecuado. En entornos empresariales se puede configurar un sistema de distribución inalámbrica (WDS, wireless distribution system) o crear una red de malla inalámbrica.

Conclusión

En cuanto a la comparación entre un router empresarial y un router doméstico, depende de los escenarios y los requisitos de tu aplicación. Si es para tu casa para un uso simple de redes y para dar cobertura a las visitas, un router doméstico es perfecto para tus necesidades. Pero si trabajas mucho y puede que en el futuro crees tu propia empresa, los routers empresariales tienen mucho más sentido: disfrutarás de velocidades de Internet más rápidas y conexiones más fiables. Más informaciones sobre tipos de router, consulta: Diferentes tipos de routers en las redes

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k