Español

Guía de compra de cables Cat5/5e, Cat6/6a, Cat7 y Cat8

Actualizado el 01 de noviembre de 2021 por
3.4k

Hoy en día, los tipos habituales de cables Ethernet son Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 y Cat8. Parecen similares desde fuera, pero todos estos cables de red tienen diferencias en lo esencial. Por lo tanto, es necesario comprar o seleccionar el cable adecuado para cada aplicación. Este artículo cubrirá las categorías, el rendimiento y los tipos de blindaje de los cables Ethernet. Siga leyendo para comprender las diferencias entre los cables Ethernet mencionados.

Cables Ethernet

Cables Ethernet Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8, ¿qué son?

Qué es el cable Cat5: Un poco más antiguo, un poco más lento

Los cables Cat5 han sido la primera opción para las conexiones a internet durante muchos años. Si está en una LAN, el cable que sale de la parte posterior de su PC es probablemente de categoría 5. Este tipo de cable de red está formado por cuatro pares trenzados de hilo de cobre terminados en un conector RJ45, que tiene un ancho de banda de hasta 100 MHz y admite velocidades de 10 o 100 Mbps. Es posible obtener velocidades Gigabit con un cable Cat5, sobre todo si el cable es más corto, pero no siempre está garantizado.

Nota: 100 Mbps /100m.

Qué es el cable Cat5e: Más rápido con menos interferencias

La categoría 5e (Cat5e) es una versión mejorada del cable de categoría 5, lo que indica una versión con menos ruido en la que se reduce el potencial de diafonía. La interferencia interna es menor porque el cable tiene una media de dos torsiones por centímetro, lo que le permite transmitir datos sin una degradación significativa de la señal.

Hay dos diferencias principales entre los cables de red Cat5 y Cat5e. Por un lado, el cable Ethernet Cat5 admite velocidades de hasta 100 megabits por segundo, mientras que el Cat5e admite redes de hasta 1 gigabit (1000 megabits por segundo). Por otro lado, Cat5e se ofrece en variedades apantalladas, que reducen mejor el ruido.

Nota: 100-250Mhz/1 Gbps/100m.

Qué es el cable Cat6: Aún más rápido y con mejores prestaciones

Al igual que el cable Cat5e, el cable Cat6 consta de cuatro pares de hilos de cobre trenzados, pero presenta especificaciones más estrictas en cuanto a diafonía y ruido del sistema. Un cable de conexión Cat6 tiene una capacidad de ancho de banda de 250 MHz, con especificaciones aún más estrictas en cuanto a interferencias. Le ofrece velocidades de hasta 10 Gbps.

Nota: 250-500Mhz/1 Gbps /100m (10Gbps a 37-55m)

Qué es el cable Cat6a: Revestimiento más resistente, mejor para aplicaciones industriales

La "a" de Cat6a significa "Aumentado". Los cables Ethernet Cat6a son capaces de mantener velocidades de transmisión más altas en longitudes de cable de red más largas. Con un revestimiento más resistente, el cableado Cat6a es más adecuado para entornos industriales. Sin embargo, en comparación con los cables Cat6, los Cat6a son más gruesos y menos flexibles.

Nota: 250-500Mhz/10 Gbps /100m.

Qué es el cable Cat7: El nuevo cableado "Clase F", soporta frecuencias de hasta 600 MHz

Los cables de red Cat7 abarcan cuatro pares apantallados individualmente dentro de un apantallamiento general, denominado par trenzado apantallado/enrollado (S/FTP) o par trenzado laminado/enrollado (F/FTP). Los cables Cat7 reducen la atenuación de la señal y son relativamente rígidos en comparación con las versiones más antiguas, como los cables Cat5e o Cat6a. El cable "Clase F" más reciente es una opción ideal para entornos de aplicación en los que se requiere la transmisión de frecuencias de hasta 600 Mbps.

Nota: 600Mhz/10Gbps/100m (40Gbps a 50m/100Gbps a 15m).

Qué es el cable Cat8: Un enorme paso adelante en velocidad de transmisión de datos/ancho de banda

El cable Cat8 es el último estándar IEEE en cable Ethernet de cobre. El cable Ethernet Cat8 puede eliminar la diafonía y permitir mayores velocidades de transmisión de datos envolviendo cada par trenzado en papel de aluminio. El cable Cat8 es capaz de soportar Ethernet de 25 GB y 40 GB, lo que representa un salto significativo en la velocidad de transferencia de datos. Por eso, el cable Cat8 es más caro que las generaciones anteriores de cable Ethernet.

Nota: 25 Gbps para Cat 8.1 y 40 Gbps para Cat 8.2.

Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8: ¿Cuáles son sus diferencias?

Factores clave para diferenciar Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8

  • Ancho de banda: Normalmente, si un cable tiene una frecuencia de MHz más alta, la velocidad de transmisión es más eficaz.

  • Velocidad: La velocidad de transmisión cambia en función de la categoría, lo que determina la eficacia del cable.

  • Diafonía: El "sangrado" de señales entre un cable y otro debido a la "inducción" dará lugar a velocidades de transferencia de red lentas, e incluso bloqueará la transferencia de señales a través del cable.

Categoría Máxima velocidad de transmisión (a 100 Metros) Máximo ancho de banda
Cat 5 10/100 Mbps 100 MHz
Cat 5e 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz
Cat 6 1000 Mbps / 1 Gbps 250 MHz
Cat 6a 10000 Mbps / 10 Gbps 500 MHz
Cat 7 10000 Mbps / 10 Gbps 600 MHz
Cat 8 25 Gbps o 40Gbps 2000 MHz a 30 metros

Tipo de apantallamiento de los cables Ethernet y sus aplicaciones

Antes de conocer el tipo de apantallamiento de los cables Ethernet, se sugiere familiarizarse previamente con el código de apantallamiento.

"TP" significa "par trenzado".

"U" significa "sin apantallar o sin blindar".

"F" significa "blindaje de lámina".

"S" significa "blindaje trenzado".

"A" significa "blindaje".

El tipo de apantallamiento de los cables Ethernet y sus aplicaciones son los siguientes:

 

Tipo de apantallamiento Aplicaciones
STP Adecuado para redes de alta velocidad y transmisión de alta seguridad.
SFTP La baja atenuación de la señal interna lo hace adecuado para un entorno especial de cableado profesional.
UTP Adecuado para aplicaciones de red con un ancho de banda de transmisión inferior a 250 MHz y sin requisitos especiales de rendimiento.
FTP Diseñado para poder prestar al conjunto una mayor protección frente a la diafonía de pares adyacentes y otros cables, RFI y EMI.
ASTP

Opción perfecta para evitar daños por roedores, también adecuado para el sistema de cableado a prueba de explosiones.

Apantallado (FTP) frente a no apantallado (UTP)

Cable Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8: ¿Cuál elegir?

¿Cómo elegir un cable Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8? Lo anterior se centra en los principales factores que debe tener en cuenta a la hora de elegir el cable Ethernet adecuado.

En términos de velocidad y ancho de banda, la última versión del cable de red funciona mejor que la primera, pero un punto más importante que debe tener en cuenta es que los cables de red soportan diferentes velocidades a diferentes distancias. Si tomamos como ejemplo el cable Cat6, la velocidad máxima de transmisión es de 1 Gbps a 100 metros, mientras que 10 Gbps a 37-55 metros. El cable Ethernet Cat6a puede alcanzar los 10 Gbps a una distancia de hasta 100 metros. Así que puede elegir el cable de red adecuado según la longitud del cableado y la velocidad de red que necesite.

Después de tener en cuenta estos factores clave, puede prestar más atención al tipo de apantallamiento de los cables Ethernet, así como a sus aplicaciones. Además, el precio puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de elegir el cable Ethernet adecuado. El Cat6a puede funcionar prácticamente igual que el Cat7, pero a un precio inferior, y el cable Cat8 suele ser más caro que las versiones más antiguas como el Cat6, o incluso el Cat7. Seguir leyendo: ¿Cómo elegir el mejor cable Ethernet?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k