Español

Router de fibra óptica: ¿Cómo conectar cable fibra al router?

Actualizado el 30 de agosto de 2021 por
67.6k

Originalmente los routers tenían únicamente la función dirigir el tráfico de una red informática, pero con el desarrollo tecnológico, estos dispositivos incorporan cada vez más funciones. De hecho, el «router» que suelen proveer la mayoría de las operadoras es realmente un híbrido que incorpora el router y el módem en una sola caja. Es decir, un único aparato realiza tanto la recepción como la distribución de servicios de comunicaciones (Internet, teléfono, etc.), por lo que resulta más práctico para los abonados.

Además, con la expansión de la fibra óptica en los últimos años, las operadoras están empezando a implementar sus propios routers con terminal de red óptica (ONT) integrada cuando hacen la instalación de fibra hasta el hogar (FTTH, fiber to the home). Estos routers están conectados con la roseta de fibra óptica a la entrada de la vivienda a través de un cable de fibra óptica. De hecho, si tienes la fibra contratada con alguna de las cuatro operadoras principales de fibra óptica en España (Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil, que incluye Yoigo) es probable que tu router tenga la ONT integrada. Pero puede darse el caso de que necesites modificar la instalación que hizo el técnico inicialmente, ya sea porque hayas redistribuido el mobiliario de la casa o porque tengas que sustituir el router por una versión más reciente, etc. Con la modificación de la instalación es posible que también necesites cambiar el cable y que te surjan preguntas como: ¿Hace falta que venga el técnico de la operadora? ¿Tengo que usar el cable provisto por la operadora? ¿Cómo conecto el cable al router? Si esta es tu situación, queremos ayudarte con este artículo.

¿Qué cables de fibra óptica son compatibles con los routers de Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil?

Como hemos mencionado anteriormente, al instalar la fibra óptica en tu hogar, la operadora proporciona su propio router y cableado. Sin embargo, eso no significa que debas utilizar exclusivamente el cable de fibra óptica de la operadora, si quieres cambiar el cable por el motivo que sea, puedes utilizar un cable de fibra óptica de terceros. Entonces, ¿qué cables ópticos son compatibles con mi router? Primero tienes que identificar el modelo de router de la operadora. Las cuatro operadoras principales utilizan los siguientes routers con ONT integrada para sus instalaciones de FTTH:

Marca del router Modelo del router Cable de fibra
Movistar Askey HGU RFT3505VW y Mitrastar HGU GPT-2541GNAC Cable fibra OS2 simplex SC/APC
Orange Arcadyan Livebox Fibra, Sagemcom Livebox Fibra, Arcadyan Livebox 6 y Sagemcom Livebox 6 Cable fibra OS2 simplex SC/APC
Vodafone Sercomm FG824CD Cable fibra OS2 simplex SC/APC
MÁSMÓVIL Sagemcom Fast 5655v2 AC, ZTE F680 Cable fibra OS2 simplex SC/APC

Todos estos dispositivos utilizan la tecnología GPON y son compatibles con los conectores SC/APC y los cables OS2 9/125 símplex.

Consejo: Los tipos de pulido están codificados por colores, el APC es de color verde. Para descubrir más sobre los conectores, te invitamos a leer: ¿Cuántos tipos de conectores de fibra conoces?

¿Cómo conectar cable de fibra al router?

Ahora que ya sabes qué tipo de conector y cable de fibra óptica es compatible con tu router de fibra ya puedes empezar a planear la modificación de la instalación o la sustitución del cable, pero antes de explicarte cómo conectar la fibra al router debes tener en cuenta lo siguiente:

La ubicación de tu router es importante

Hay varias circunstancias físicas que pueden afectar a la señal WiFi de tu router, a continuación tenemos una serie de consejos que te pueden resultar útiles.

Idealmente, el router debería estar en un lugar céntrico, alto y despejado: las paredes, los muebles y, especialmente, las superficies metálicas obstruyen la señal WiFi. No «escondas» el router en un cajón, detrás de la tele o debajo del escritorio; tampoco coloques objetos encima de este: la señal se verá perjudicada y el dispositivo se puede recalentar.

Cuida tu cable de fibra óptica

Otro aspecto a tener en cuenta durante la instalación del router es el recorrido del cable de fibra óptica. Lo mejor es pasar el cable por los conductos ya existentes de la vivienda. Si eso no fuese posible, intenta que el recorrido no pase por detrás de muebles que puedan ejercer presión sobre el cable. También deberías mantenerlo fuera del alcance de mascotas y/o niños: un tirón o pisotón puede dañar el cable y tendrás que reemplazarlo entero.

¿Cómo conectar cable de fibra al router?

Ahora ya puedes conectar el cable de fibra al router. Te explicamos cómo hacerlo en estos sencillos pasos:

1. Desconecta los equipos antiguos (router, módem, etc.) del enchufe y de la roseta óptica.

2. Inserta el conector de un extremo en la ranura de la roseta óptica y el del otro en la ranura del router. Es posible que la ranura del router tenga un tapón antipolvo, asegúrate de retirarlo antes de conectar el cable. Comprueba que el conector está alineado correctamente respecto a la ranura: oirás un clic que te indicará que se ha realizado la conexión. Atención: la ubicación del puerto de fibra puede variar según el router, algunos lo tienen junto al resto de puertos y otros lo tienen escondido en la base.

3. Conecta la fuente de alimentación al router y a un enchufe.

4. Conecta el resto de dispositivos al router (teléfono, PC, consola, etc.).

5. Finalmente, aprieta el botón de encendido del router. Las luces de la caja te indicarán si todo está en funcionamiento (puede tardar unos minutos).

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k