Español

Lo que necesitas saber sobre cables breakout: Una guía integral

Actualizado el 03 de noviembre de 2023 por
831

Los cables breakout desempeñan un papel vital en las configuraciones de redes, proporcionando soluciones de conectividad eficientes para diversas aplicaciones. Estos cables permiten conexiones entre dispositivos de red con puertos de velocidad diferentes, aprovechando al máximo el ancho de banda del puerto. En esta guía, exploraremos los diferentes tipos de cables breakout, sus ventajas y los factores a tener en cuenta al elegirlos.

¿Qué son los cables breakout?

Los cables breakout están diseñados para dividir o combinar fibras ópticas o cables de cobre en múltiples conectores individuales. Su función principal es optimizar y simplificar las conexiones de red. Los cables breakout eliminan la necesidad de cables separados al consolidar múltiples fibras o cables en un solo haz. Esto simplifica la instalación, reduce la congestión de cables y mejora la gestión del cableado.

El modo breakout provoca que los puertos canalizados de alta velocidad en un elemento de red se dividan en varios puertos de baja velocidad, y cada puerto de baja velocidad se conecta a varios elementos de red. Por ejemplo, un switch con un puerto de 100G puede conectarse a un puerto de 25G o 50G.

Breakout Cable

Las ventajas de usar cables breakout

Los cables breakout ofrecen varias ventajas que los convierten en la opción preferida en escenarios específicos. En primer lugar, proporcionan flexibilidad en el diseño de redes y simplifican la instalación al reducir la cantidad de cables necesarios. Esto es especialmente beneficioso en entornos de alta densidad donde el espacio es limitado.

En segundo lugar, los cables breakout permiten la utilización eficiente de los recursos de red. Al consolidar fibras o cables en un solo cable, resulta más fácil gestionar y asignar el ancho de banda de manera efectiva. Esta característica es particularmente ventajosa en centros de datos, telecomunicaciones y redes empresariales donde la escalabilidad y el rendimiento son críticos.

Además, los cables breakout aseguran una mejor organización del cableado, facilitando el mantenimiento y la solución de problemas. Al reducir el desorden de cables y mejorar la visibilidad, los técnicos de red pueden identificar y resolver rápidamente problemas de conectividad.

Tipos de cables breakout

Los cables breakout se presentan en diferentes tipos para cumplir con requisitos específicos de redes, como breakout DAC, breakout AOC y cable breakout de fibra.

Types of Breakout Cable

Breakout DAC: Estos cables son cables de cobre que proporcionan una conexión eléctrica directa entre dispositivos de red. Están hechos de múltiples cables twinax de cobre, cada uno de los cuales termina en un conector en cada extremo.

Los cables breakout DAC de alta velocidad se utilizan ampliamente en centros de datos para conectar servidores,switches y otros equipos de red dentro de racks o gabinetes, como 100G a 4x25G y 40G a 4x10G. Ofrecen una solución rentable para conexiones a corta distancia.

Los cables breakout DAC son capaces de soportar tasas de datos elevadas, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren conectividad rápida y confiable, como redes de área de almacenamiento (SAN), informática de alto rendimiento y agrupamiento de servidores.

Breakout AOC: Estos cables utilizan la tecnología de fibra óptica para transmitir señales de datos a distancias más largas. Están compuestos por múltiples fibras ópticas agrupadas dentro de una sola chaqueta de cable, con cada fibra terminada por un conector en cada extremo. Las señales ópticas se convierten en señales eléctricas mediante componentes activos dentro del propio cable.

Los cables breakout AOC se utilizan habitualmente en redes de área de almacenamiento de canal de fibra, proporcionando una interconexión fiable y de alta velocidad para los dispositivos de storage. Estos cables son ideales para escenarios de alta densidad donde el espacio es limitado, como racks o gabinetes densamente poblados.

Cable breakout de fibra: Una clasificación se basa en el tipo de fibra, distinguiendo entre cables breakout monomodo y multimodo. Los cables monomodo están diseñados para transmisiones de larga distancia, mientras que los cables multimodo son adecuados para distancias cortas y medias.

Otro aspecto importante es el tipo de conector utilizado en los cables de conexión. Los tipos de conectores comunes incluyen LC (conector Lucent), SC (conector de suscriptor) y MPO (conector Push-On de múltiples fibras). Cada tipo de conector tiene sus propias ventajas, y la elección depende de factores como la compatibilidad con dispositivos e infraestructura, facilidad de uso y requisitos de densidad.

Al seleccionar cables breakout de fibra, es crucial tener en cuenta la aplicación. Por ejemplo, en un entorno de centro de datos, los cables breakout MPO se utilizan comúnmente para conexiones de alta densidad, mientras que los cables breakout LC son preferidos para conexiones punto a punto en redes empresariales.

Factores a considerar

Para garantizar un rendimiento óptimo y compatibilidad, se deben tener en cuenta varios factores al seleccionar cables de conexión.

En primer lugar, considera los requisitos de distancia de tu configuración de red. Diferentes tipos de cables soportan diferentes distancias de transmisión, por lo que es esencial elegir cables que satisfagan tus necesidades específicas.

La capacidad de ancho de banda es otra consideración crucial. Determina la capacidad de ancho de banda requerida para seleccionar cables breakout que puedan manejar el tráfico de datos esperado sin degradación del rendimiento.

Las condiciones ambientales también desempeñan un papel importante. Factores como durabilidad, flexibilidad y radio de curvatura deben evaluarse según el entorno de instalación específico. Por ejemplo, algunos cables breakout están diseñados para resistir condiciones adversas como temperaturas extremas, humedad o instalaciones en exteriores.

Conclusión

Con la creciente demanda de mayor ancho de banda y una transmisión de datos más rápida, los cables breakout se han vuelto componentes esenciales en las redes modernas. Ofrecen soluciones eficientes de conectividad, simplifican las instalaciones y mejoran la gestión de cables. Comprender los diferentes tipos de cables breakout, sus ventajas y los factores a considerar al seleccionarlos es crucial para construir una infraestructura de red confiable y eficiente.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k