Español

Las diferencias entre swiches PoE estándar, swiches PoE no estándar y swiches no PoE

Actualizado el 27 de abril de 2023 por
327

P: ¿Qué es una fuente de alimentación PoE estándar? ¿Qué es un switch PoE estándar?

R: La fuente de alimentación PoE estándar (Alimentación a través de Ethernet, conocida como PoE) es una tecnología que proporciona energía y conectividad de red a dispositivos remotos como teléfonos IP y cámaras IP a través de cables Ethernet sin líneas eléctricas adicionales.

La fuente de alimentación PoE estándar tiene un protocolo de intercambio (voltaje de 2,7 ~ 10,1 V) que cumple con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at o IEEE802.3bt. Suministra voltaje al dispositivo alimentado (PD) solo después de un intercambio de comunicación entre el equipo de suministro de energía (PSE) y el PD, siendo el chip de control PoE responsable de detectar si el PD cumple con el estándar.

Un conmutador PoE estándar es un conmutador de red que cumple con una fuente de alimentación PoE estándar y se puede clasificar en Conmutadores PoE (IEEE802.3af), conmutadores PoE+ (IEEE802.3at) y conmutadores PoE++ (IEEE802.3bt) basándose en diferentes estándares. Independientemente del estándar, los conmutadores PoE realizan pruebas (principalmente para detectar PD que admitan los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at o IEEE802.3bt) antes del suministro de energía para garantizar la compatibilidad entre el conmutador y el PD para el suministro de energía. Si no se detecta ningún PD que admita el estándar Power over Ethernet, el conmutador PoE estándar no suministrará energía al dispositivo conectado, lo que evitará eficazmente daños a los PD no estándar y desempeñará una función protectora.

P: ¿Qué es una fuente de alimentación PoE no estándar? ¿Qué es un switch PoE no estándar?

R: PoE no estándar es una tecnología que utiliza energía y protocolos diferentes a los del PoE estándar. Puede proporcionar conexiones de red y alimentación a dispositivos remotos a través de cables Ethernet, pero no sigue el protocolo estándar IEEE.

La fuente de alimentación PoE no estándar carece de protocolo de intercambio, chip de control PoE y proceso de detección. Proporciona energía al dispositivo conectado con 48V u otros valores de voltaje, independientemente de si el equipo terminal admite PoE o no.

Un conmutador PoE no estándar no cumple con los estándares IEEE. Cuando se conecta al equipo terminal de red, activa inmediatamente el modo de suministro de energía, lo que significa que suministra energía al equipo terminal a través del cable de red, sin importar si el equipo terminal admite PoE o no. Si el equipo terminal no admite PoE, el uso de un conmutador PoE no estándar puede dañar o destruir el equipo terminal.

P: ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador PoE y un switch sin PoE?

R: Un conmutador PoE también puede suministrar energía al dispositivo conectado a través de un cable de red además de la función de transmisión de datos de un conmutador normal; mientras que un interruptor normal se centra principalmente en la transmisión de datos y no tiene la función de suministro de energía.

P: ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador PoE estándar y un conmutador PoE no estándar?

R: La diferencia entre un conmutador PoE estándar y un conmutador PoE no estándar radica principalmente en la estructura interna que puede incluir o no un chip de control PoE, así como en su modo de funcionamiento. Además, también existen diferencias en el modo de suministro de energía, la aplicación de Ethernet y el costo.

Modos de suministro de energía

Los conmutadores PoE tienen tres métodos de suministro de energía: Modo A (End-Span), Modo B (Mid-Span) y PoE de 4 pares. Los conmutadores PoE estándar pueden admitir los tres modos de suministro de energía, mientras que los conmutadores PoE no estándar solo admiten el modo B.

Aplicaciones Ethernet

Los conmutadores PoE estándar generalmente admiten velocidades de transmisión de 10/100/1000 Mbps y se pueden conectar a cables de red Cat5/Cat5e/Cat6 con una distancia de transmisión máxima de hasta 100 metros. Por lo tanto, los conmutadores PoE estándar se pueden utilizar tanto para Ethernet 10/100BASE-T tradicional como para Ethernet 1000BASE-T; mientras que los conmutadores PoE no estándar solo se pueden utilizar para Ethernet 10/100BASE-T.

Costo

Los conmutadores PoE estándar suelen ser más caros que los conmutadores PoE no estándar porque están equipados con chips de control PoE para detectar y clasificar dispositivos alimentados (PD), mientras que los conmutadores PoE no estándar carecen de esta característica.

P: ¿Cómo elegir entre conmutadores PoE estándar y conmutadores PoE no estándar?

R: Por razones de seguridad, los conmutadores PoE estándar son los dispositivos de suministro de energía preferidos para equipos terminales basados en IP, como teléfonos IP, cámaras IP y puntos de acceso inalámbrico (AP). Sin embargo, si el presupuesto es limitado, se pueden considerar conmutadores PoE no estándar. Al seleccionar un conmutador PoE no estándar, es importante elegir uno con una especificación de energía que sea consistente con la especificación de energía del dispositivo alimentado conectado. De lo contrario, podría quemarse el dispositivo alimentado.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k